무선 주파수 교정 체인에서 측정 추적성을 확보하는 방법

파워 미터 및 액세서리
+ 전력 측정기 및 액세서리

교정 소급성 무결성 보장

무선 주파수 교정 체인에서 측정 소급성은 작업 수준 측정과 1차 표준 간의 끊어지지 않는 연결을 설정해야 하며, 각 단계는 정량화된 불확도 기여도로 특징지어집니다. 이 계층 구조는 일반적으로 1차 표준, 전달 표준 및 작업 기기를 포함하며, 각 수준은 불일치, 드리프트, 커넥터 반복성 및 환경 변화와 같은 요인으로 인해 추가적인 불확도를 발생시킵니다. 엔지니어는 소급성을 유지하기 위해 교정 주기, 보정 계수 및 참조 표준이 적절하게 유지 관리되는지 확인해야 합니다. 서미스터 기반 감지 기술은 높은 절대 정확도와 신호 특성에 대한 최소한의 의존성으로 진정한 평균 전력 측정을 제공할 수 있는 능력 때문에 교정 체인의 상위 수준에서 일반적으로 사용됩니다.

소급성을 보장하려면 Type A(통계적) 및 Type B(체계적) 기여도를 모두 포함하는 엄격한 불확도 분석도 필요합니다. 엔지니어는 유효 효율, 반사 계수 및 주파수 종속 손실을 고려하여 교정 체인의 각 단계를 통해 불확도를 전파해야 합니다. 교정 절차는 반복 가능하고 문서화되어야 하며, 모든 수준에서 일관된 측정 조건이 유지되어야 합니다. 적절한 소급성 관리는 시스템 전반에 걸쳐 측정 결과를 안정적으로 비교하고, 계측 표준 준수를 지원하며, 광범위한 애플리케이션에서 고정확도 무선 주파수 전력 측정에 대한 신뢰를 보장합니다.

교정 추적성 보증 솔루션

측정 소급성을 보장하려면 각 측정이 문서화된 불확도와 각 단계에 적용된 보정 계수를 가진 상위 표준을 참조하는 구조화된 교정 프로세스를 구현해야 합니다. 엔지니어는 대체 기반 교정 방법을 수행하고, 불일치 및 유효 효율 보정을 적용하며, 가변성을 최소화하기 위해 환경 및 연결 조건을 엄격하게 제어해야 합니다. 서미스터 기반 전력 센서는 무선 주파수 에너지를 열로 변환하여 진정한 평균 전력 측정을 제공함으로써 변조 또는 파고율과 같은 신호 특성에 대한 의존도를 최소화하면서 매우 정확하고 안정적인 전력 감지를 가능하게 합니다. 이 센서는 감지 요소 간의 비율 측정을 수행하는 정밀 전력계와 쌍을 이루어 드리프트 및 비선형성을 보상하면서 입사 전력을 정확하게 결정할 수 있습니다. 센서 성능, 신호 안정성 및 시스템 손실의 기여도를 통합하여 불확도를 계산하고 교정 체인을 통해 전파해야 합니다. 자동화된 측정 제어 및 데이터 로깅은 교정 절차의 일관된 실행을 지원하고, 반복 가능한 워크플로우를 적용하며, 소급성 및 계측 표준 준수를 유지하는 데 필요한 포괄적인 문서를 제공합니다.

교정 소급성 보장 솔루션 블록 다이어그램 보기

교정 추적성 보장 솔루션의 블록 다이어그램

교정 소급성 보장 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?