열적 전자기장(EMF) 측정 오차를 제거하는 방법

프로용 벤치탑 DC 전원 공급 장치
+ Pro 벤치탑 DC 전원 공급 장치

EMF 유도 측정 오류 제거

낮은 저항 측정에서 열 기전력(EMF) 오류를 제거하려면 온도 기울기 및 재료 접합으로 인해 발생하는 오프셋 전압을 제어해야 합니다. 테스트 설정에는 정밀 전류원과 제어된 전류 조건에서 전압을 캡처하도록 구성된 전압 측정 장비가 포함됩니다. 측정은 테스트 대상 디바이스에 순방향 및 역방향 전류를 모두 인가하는 동안 수행됩니다.

오류 제거 프로세스에는 반대 전류 방향에 해당하는 두 가지 전압 측정을 캡처하고 그 결과를 평균화하는 과정이 포함됩니다. 이 기술은 오프셋 전압 기여를 상쇄하여 디바이스 전체의 실제 전압 강하를 분리합니다. 이 방법을 적용함으로써 측정 정확도가 향상되고 열 EMF 및 오프셋 오류의 영향 없이 저항 값을 계산할 수 있습니다.

열적 전자기장(EMF) 오차 제거 솔루션

열 EMF 오류를 제거하려면 제어된 전류 반전을 적용하고 전압 측정을 동기화하여 실제 디바이스 응답을 분리해야 합니다. 이 솔루션은 정밀 저노이즈 전류원과 고해상도 전압 측정 장비를 통합하여 정확한 저항 계산을 가능하게 합니다. 이 시스템은 양극 및 음극 전류 소싱을 모두 지원하여 오류 상쇄에 필요한 순방향 및 역방향 측정을 가능하게 합니다. 양방향 전류에서 얻은 전압 측정을 평균화함으로써 열 EMF로 인한 오프셋 오류가 제거됩니다. 이 기술은 계산된 저항이 테스트 대상 디바이스만 반영하도록 보장하여 낮은 저항 애플리케이션에서 측정 정확도를 크게 향상시킵니다.

열 EMF 오류 제거 솔루션의 블록 다이어그램 보기

이더넷 FEC 디버깅 솔루션

당사의 열 EMF 오류 제거 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?