비정상적인 전력 소비를 감지하는 방법

기기 전류 파형 분석기
+ 디바이스 전류 파형 분석기

확장된 작동 주기 전반에 걸쳐 예기치 않은 전류 거동 찾기

비정상적인 전력 소비 감지는 예기치 않은 소자 거동을 파악하고, 에너지 효율을 최적화하며, 제품 신뢰성을 검증하는 데 필수적입니다. 엔지니어는 시작, 종료, 대기 및 정상 작동 상태에서 전류와 전압을 모니터링하여 비정상적인 전류 스파이크, 과도한 전력 소비, 작동 패턴의 변화를 식별해야 합니다. 그러나 비정상적인 이벤트는 예측할 수 없는 시점에 발생할 수 있으므로 짧은 지속 시간의 측정으로는 캡처하기 어려울 수 있습니다. 또한 장기 기록은 방대한 양의 파형 데이터를 생성하여 수동 검사에 많은 시간이 소요될 수 있습니다.

장기간에 걸쳐 전류 및 전압 파형을 캡처하려면 연속 데이터 로깅이 필요하며, 이를 통해 엔지니어는 전력 소비를 모니터링하고 놓친 이벤트를 조사할 수 있습니다. 구성 및 스토리지에 따라 최대 10 MSa/s의 샘플링 레이트와 최대 100시간의 기록 지속 시간은 과도 현상 및 장기 작동 패턴 분석을 지원합니다. 전류 프로파일링, 파형 재생, 파형 분석 및 트렌드 분석은 엔지니어가 비정상적인 전류 소비를 식별하고, 이상 징후를 감지하며, 비정상적인 파형 패턴을 조사하는 데 도움을 줍니다. 이러한 기능을 통해 예기치 않은 전력 소비를 정확히 찾아내고, 소자 성능을 평가하며, 전력 최적화 및 설계 검증을 지원할 수 있습니다.

전자 기기의 비정상적인 전력 소비 감지 솔루션

비정상적인 전력 소비를 식별하는 것은 특정 시점에 소자를 측정하는 것 이상의 의미를 가집니다. 예기치 않은 전류 거동은 간헐적으로 또는 특정 작동 조건에서 발생할 수 있으므로, 확장된 파형 캡처와 상세한 분석은 소자 특성화 및 3차원 설계 검증에 매우 유용합니다.

키사이트 디바이스 전류 파형 분석기는 데이터 로거 모드를 통해 장기적인 전류 및 전압 파형 기록을 지원합니다. 측정 구성 및 스토리지 조건에 따라 최대 10 MSa/s의 샘플링 레이트로 최대 100시간 동안 연속 기록할 수 있습니다. 엔지니어는 이 기능을 사용하여 확장된 작동 주기를 검토하고 더 짧은 측정에서는 보이지 않을 수 있는 파형 거동을 조사할 수 있습니다.

장기 전력 측정 솔루션의 블록 다이어그램 보기

비정상적인 전력 소비를 감지하는 방법

비정상 전력 소비 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?