프로토콜 적합성 테스트 실패 사항 디버깅 방법

프로토콜 적합성 도구 세트
+ 프로토콜 적합성 툴셋

실패한 프로토콜 테스트 시퀀스 분석

프로토콜 적합성 디버깅은 테스트 결과와 실행 중에 기록된 시그널링 활동에서 시작됩니다. 엔지니어는 예상치 못한 결과를 생성한 테스트 절차를 식별하고, 디바이스 동작이 예상 시퀀스에서 벗어난 지점 주변의 해당 5G 프로토콜 추적을 검사합니다. 프로토콜 로그 분석에는 물리(PHY), 매체 접근 제어(MAC), 무선 링크 제어(RLC), 패킷 데이터 수렴 프로토콜(PDCP), 무선 자원 제어(RRC) 레이어의 활동이 포함될 수 있습니다. 공중 인터페이스 정보, 제어 이벤트 및 진단 기록은 시그널링 테스트 실패와 관련된 추가적인 맥락을 제공할 수 있습니다.

엔지니어는 이러한 기록을 개별 테스트 단계와 상호 연관시켜 추가 조사가 필요한 시그널링 교환 또는 프로토콜 이벤트를 파악합니다. 추가 정보 없이 전체 테스트 캠페인을 반복하는 대신, 프로토콜 추적을 통해 실패한 결과와 연관된 시퀀스로 분석 범위를 좁힐 수 있습니다. 그런 다음 엔지니어는 디바이스 구현 또는 관련 테스트 구성을 수정하고 영향을 받는 케이스를 다시 실행하여 동작이 변경되었는지 확인할 수 있습니다. 이를 통해 5G 적합성 테스트, 테스트 실행, 프로토콜 메시지 검사, 프로토콜 로그 분석, 구현 업데이트, 타겟팅된 재테스트를 연결하는 반복 가능한 디버깅 루프가 생성됩니다.

프로토콜 준수 디버깅 솔루션

실패한 적합성 절차를 디버깅하려면 실행 중에 기록된 테스트 판정 결과와 상세한 프로토콜 활동이 필요합니다. 이 솔루션은 S8704A 프로토콜 적합성 툴셋과 결과 분석 워크플로를 사용하여 예상치 못한 테스트 결과 이후의 프로토콜 적합성 디버깅을 지원합니다. 엔지니어는 5G 프로토콜 추적을 사용하여 여러 프로토콜 레이어에 걸쳐 LTE 또는 New Radio 프로토콜 메시지를 검사하고 시그널링 시퀀스를 관련 테스트 절차와 상호 연관시킬 수 있습니다. 프로토콜 로그 분석을 통해 시그널링 테스트 실패를 둘러싼 공중 인터페이스 정보, 제어 활동, 진단 기록에 대한 가시성을 확보할 수 있습니다. 5G 적합성 테스트를 수행하는 엔지니어는 시퀀스의 관련 부분을 격리하고, 예상치 못한 디바이스 동작을 평가하고, 구현 또는 구성 변경을 수행하고, 영향을 받는 절차를 다시 실행할 수 있습니다. 이를 통해 실패한 판정 결과부터 프로토콜 분석 및 타겟팅된 재테스트에 이르는 집중적인 워크플로를 제공합니다.

S8704A 프로토콜 적합성 툴셋 데모 보기

프로토콜 적합성 디버깅 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?