프로토콜 적합성 테스트 계획 수립 방법

프로토콜 적합성 도구 세트
+ 프로토콜 적합성 툴셋

반복 가능한 적합성 테스트 계획 구성

프로토콜 적합성 테스트 계획은 피시험 장치의 구현 및 기능에서 시작됩니다. 엔지니어는 테스트 프로젝트를 생성하고 장치 구성을 설명하는 데 필요한 파라미터를 정의합니다. PICS(Protocol Implementation Conformance Statement) 정보는 지원되는 기능과 성능을 식별하며, PIXIT(Protocol Implementation Extra Information for Testing) 파라미터는 해당 절차를 실행하는 데 필요한 추가 값을 제공합니다. 그런 다음 PICS 구성과 PIXIT 구성은 테스트 케이스 정보와 함께 사용하여 특정 구현, 주파수 구성 또는 인증 지향 테스트 캠페인과 연관된 절차를 식별하고 구성할 수 있습니다.

엔지니어는 개별 테스트 구성을 매번 수동으로 다시 빌드하는 대신, 반복적으로 실행할 수 있는 프로토콜 적합성 테스트 계획으로 관련 절차를 그룹화합니다. 테스트 케이스를 캠페인으로 구성하고 실행 중에 모니터링할 수 있으므로 5G 테스트 자동화 및 장치 인증 테스트를 위한 일관된 구조를 제공합니다. 장치 구현이나 기능이 변경되면 엔지니어는 영향을 받는 절차를 다시 실행하기 전에 관련 파라미터를 수정하고 연결된 테스트 선택 항목을 업데이트할 수 있습니다. 이를 통해 장치 구성, 테스트 적용 가능성, 캠페인 생성, 실행 및 결과 관리가 반복 가능한 프로토콜 적합성 워크플로 내에서 연결됩니다.

프로토콜 적합성 테스트 계획 솔루션

적합성 캠페인을 구성하려면 장치 기능, 테스트 파라미터, 적용 가능한 프로토콜 절차에 대한 체계적인 설명이 필요합니다. 이 솔루션은 S8704A 프로토콜 적합성 툴셋을 사용하여 테스트 프로젝트 생성, PICS 구성, PIXIT 구성, 테스트 케이스 조직 및 캠페인 실행을 지원합니다. 엔지니어는 평가 중인 구현을 중심으로 프로토콜 적합성 테스트 계획을 구축하고 적용 가능한 절차를 재사용 가능한 그룹으로 구성할 수 있습니다. 결과 워크플로는 각 실행 주기 전에 개별 구성을 다시 생성해야 할 필요성을 줄여 5G 테스트 자동화를 지원합니다. 그런 다음 장치 인증 테스트는 장치 정보, 테스트 적용 가능성, 실행 파라미터, 캠페인 상태 및 결과 판정을 연결하는 일관된 프로젝트 구조를 사용할 수 있습니다. 엔지니어가 구현이 변경됨에 따라 구성 정보를 수정하고 전체 테스트 계획 구조를 유지하면서 관련 테스트 그룹을 다시 실행할 수 있습니다.

실행 중인 프로토콜 적합성 테스트 계획 생성 보기

프로토콜 적합성 테스트 계획 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?