Cómo solucionar los errores en las pruebas de conformidad con el protocolo

Conjunto de herramientas de conformidad de protocolos
+ Conjunto de herramientas de conformidad con protocolos

Analizar secuencias de pruebas de protocolo fallidas

La depuración de la conformidad con el protocolo comienza con el resultado de la prueba y la actividad de señalización registrada durante la ejecución. Los ingenieros identifican el procedimiento de prueba que produjo un resultado inesperado e inspeccionan el rastro del protocolo 5G correspondiente en torno al punto en el que el comportamiento del dispositivo se desvió de la secuencia esperada. El análisis del registro del protocolo puede incluir la actividad de las capas física (PHY), de control de acceso al medio (MAC), de control de enlace radioeléctrico (RLC), del protocolo de convergencia de datos por paquetes (PDCP) y de control de recursos radioeléctricos (RRC). La información de la interfaz aérea, los eventos de control y los registros de diagnóstico pueden proporcionar contexto adicional sobre el fallo de la prueba de señalización.

Los ingenieros relacionan estos registros con los pasos individuales de la prueba para determinar qué intercambio de señales o evento de protocolo requiere una investigación más detallada. En lugar de repetir toda una campaña de pruebas sin información adicional, el seguimiento del protocolo permite centrar el análisis en la secuencia asociada al resultado fallido. A continuación, los ingenieros pueden modificar la implementación del dispositivo o la configuración de prueba pertinente y volver a ejecutar el caso afectado para determinar si el comportamiento ha cambiado. De este modo se crea un ciclo de depuración repetible que conecta las pruebas de conformidad 5G, la ejecución de pruebas, la inspección de mensajes de protocolo, el análisis de registros de protocolo, las actualizaciones de implementación y la repetición de pruebas específicas.

Solución de depuración de la conformidad con los protocolos

La depuración de un procedimiento de conformidad fallido requiere el veredicto de la prueba y el registro detallado de la actividad del protocolo durante la ejecución. La solución utiliza el conjunto de herramientas de conformidad de protocolos S8704A y su flujo de trabajo de análisis de resultados para facilitar la depuración de la conformidad de protocolos tras un resultado inesperado en la prueba. Los ingenieros pueden utilizar un rastreo de protocolo 5G para inspeccionar los mensajes de protocolo LTE o New Radio a través de múltiples capas de protocolo y correlacionar la secuencia de señalización con el procedimiento de prueba asociado. El análisis del registro de protocolo puede proporcionar visibilidad sobre la información de la interfaz aérea, la actividad de control y los registros de diagnóstico relacionados con un fallo en la prueba de señalización. Los ingenieros que realizan pruebas de conformidad 5G pueden aislar la parte relevante de la secuencia, evaluar el comportamiento inesperado del dispositivo, realizar cambios en la implementación o la configuración y volver a ejecutar el procedimiento afectado. Esto proporciona un flujo de trabajo específico que abarca desde el veredicto de fallo hasta el análisis del protocolo y la repetición selectiva de las pruebas.

Vea una demostración del conjunto de herramientas de conformidad con protocolos S8704A en acción

Descubre los productos de nuestra solución de depuración de conformidad con protocolos

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?