실제와 같은 테스트 결과를 얻기 위한 GNSS 시뮬레이터 선택 방법

PNT X
+ PNT X

GNSS 시뮬레이션 신호 품질 평가

위성항법시스템(GNSS) 시뮬레이터를 선택할 때는 채널 수나 주요 사양 외에도 다양한 요소를 평가해야 합니다. 테스트 시스템은 의도된 GNSS 수신기 작업에 적합한 충분한 정확도와 신호 품질을 갖춘 신호를 생성해야 합니다. 시뮬레이터로 인해 발생하는 측정 불확도는 피시험 장치(DUT)에서 발생하는 오류와 구별될 수 있어야 합니다. 예를 들어, 10미터 수준의 위치 정확도를 제공할 것으로 예상되는 수신기를 평가할 때, 약 1미터의 신뢰성을 제공하는 시뮬레이터는 테스트 시스템 오류와 수신기 동작을 분리하는 데 필요한 측정 마진을 제공합니다. DUT 성능과 시뮬레이터 정확도 간의 이러한 관계는 GNSS 테스트 정확도 목표를 설정할 때 중요한 고려 사항입니다.

또한 실제와 같은 GNSS 시뮬레이션을 수행하려면 엔지니어는 수신기 테스트 중에 사용되는 작동 조건에 따라 신호 성능이 어떻게 동작하는지 고려해야 합니다. 공칭 사양만으로 판단하는 것이 아니라, 시뮬레이션된 GNSS 신호가 저전력 레벨에서 생성될 때 신호 품질과 정확도가 일관되게 유지되어야 합니다. 따라서 엔지니어는 제어 가능하고 반복 가능한 시나리오를 사용하여 GNSS 시뮬레이터 성능을 평가하는 동시에 생성된 신호가 측정에 필요한 충실도를 제공하는지 검토할 수 있습니다. 이 접근 방식을 통해 GNSS 신호 품질, GNSS 테스트 정확도 및 반복성을 시뮬레이터 선택 프로세스의 일부로 통합할 수 있으며, 가변적인 실제 위성 조건에 의존하지 않고도 GNSS 수신기 테스트를 위한 제어된 기반을 제공할 수 있습니다.

GNSS 시뮬레이션 솔루션

GNSS 수신기 테스트에는 평가 중인 성능에 적절한 측정 정확도로 제어된 위성 신호를 생성할 수 있는 시뮬레이터가 필요합니다. GNSS 시뮬레이션 솔루션은 실제 위성 신호에만 의존하는 대신 엔지니어가 제어된 조건에서 수신기 동작을 평가할 수 있는 반복 가능한 테스트 신호를 제공합니다. 시뮬레이터 선택 시 채널 수 및 지원 주파수와 같은 주요 기능뿐만 아니라 GNSS 신호 품질과 GNSS 테스트 정확도를 함께 고려해야 합니다. 생성된 신호는 시뮬레이터가 유발한 오류를 피시험 장치(DUT)에서 발생한 오류와 분리할 수 있도록 충분한 충실도를 갖추어야 합니다. GNSS 수신기는 약한 위성 신호로 작동하므로 저전력 레벨에서의 신호 성능도 또 다른 고려 사항입니다. 이러한 특성을 평가하면 반복 가능한 GNSS 수신기 테스트와 실제와 같은 GNSS 시뮬레이션을 수행할 GNSS 시뮬레이터를 선택하기 위한 기술적 기반이 마련됩니다.

PNT X GNSS 시뮬레이션 데모 보기

GNSS 에뮬레이션 포트폴리오 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

GNSS 시뮬레이션을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?