시뮬레이션을 활용한 GNSS 테스트 확장 방법

PNT Xe
+ PNT Xe

시뮬레이션을 활용한 GNSS 테스트 확장

GNSS 종속 제품이 더욱 복잡해짐에 따라 R&D, 통합 및 검증 팀 전반에서 현실적인 시뮬레이션에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 대부분의 조직은 소수의 대형 프리미엄 시뮬레이션 시스템에 의존하고 있으며, 이 시스템들은 대개 예약이 가득 차 있습니다. 엔지니어들은 랩(lab) 일정을 잡기 위해 며칠 또는 몇 주를 기다려야 하며, 이는 개발 주기를 연장시키고 설계 테스트 및 개선 빈도를 제한합니다. 또한 이 병목 현상은 테스트를 실행할 수 있는 사람에게도 영향을 미칩니다. 시뮬레이터가 부족하고 복잡할 경우, 접근 권한은 소수의 전문가에게 집중되는 경향이 있습니다. 신규 팀원과 초보 사용자는 적응하는 데 어려움을 겪고, 수동으로 테스트 시나리오를 빌드하거나 수정하는 데는 시간이 걸리며 인적 오류의 위험이 따릅니다. 시나리오 설정에서의 실수는 오해의 소지가 있거나 의미 없는 테스트 결과로 이어져 재작업과 지연을 초래합니다.

예산은 또 다른 제약 요소입니다. 효율성 향상 이니셔티브를 통해 적은 비용으로 더 많은 성과를 내야 하는 상황에서, 모든 엔지니어이나 프로젝트 단계마다 고가 시뮬레이터를 추가로 구매하는 것은 현실적으로 불가능한 경우가 많습니다. 하지만 현장에서 제품이 안정적으로 작동해야 할 때 테스트 커버리지를 줄이거나 RF 품질을 타협하는 것은 선택사항이 아닙니다. 팀은 신호 충실도를 희생하지 않고 테스트 기회를 늘릴 수 있는 방법을 필요로 합니다. 즉, 깊은 시뮬레이션 전문 지식 없이도 더 많은 프로젝트 단계에서 더 많은 엔지니어에게 고충실도 GNSS 시뮬레이션을 제공하는 비용 효율적이고 사용자 친화적인 플랫폼이 필요합니다. 이를 통해 엔지니어들은 제한된 랩 리소스에 일정을 맞추지 않고 자신의 일정에 따라 테스트할 수 있으므로, 테스트가 희소하고 예정된 이벤트가 아닌 일상적인 개발의 루틴한 부분이 되도록 해야 합니다.

고정밀 GNSS 시뮬레이션 솔루션

PNT Xe는 더 많은 프로젝트 단계에 걸쳐 더 많은 엔지니어에게 고충실도 GNSS 시뮬레이션을 제공합니다. 목적에 맞게 설계된 소프트웨어는 RF 품질을 저하시키지 않으면서 효율성 이니셔티브를 지원하고 비용을 절감하는 동시에 팀에 필요한 기능을 제공합니다. Scenario Assistant 워크플로 도구는 테스트 시나리오의 생성 및 수정을 단순화하고 가속화합니다. 시뮬레이션 전문 지식 없이도 신규 팀원과 초보 사용자가 빠르게 온보딩할 수 있어 시간과 리소스가 절약됩니다. 또한 가이드형 워크플로는 인적 오류의 위험을 최소화하여 테스트 결과가 의미 있고 정확하도록 보장합니다. PNT Xe는 제한된 수의 랩 시뮬레이터에 맞춰 일정을 잡을 필요가 없1으므로, 모든 엔지니어가 자신의 책상에서 직접 테스트를 실행할 수 있습니다. 테스트가 팀과 함께 확장되고, 주기가 단축되며, 프리미엄 시뮬레이션 시스템은 가장 필요한 작업에 자유롭게 사용할 수 있습니다.

PNT Xe 시뮬레이션 시스템 데모 보기

PNT 에뮬레이션 포트폴리오 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

무선(OTA) CRPA 검증을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?