Como ampliar a escala dos testes de GNSS por meio da simulação

PNT Xe
+ PNT Xe

Amplie os testes de GNSS com simulação

À medida que os produtos dependentes de GNSS se tornam mais complexos, a demanda por simulações realistas aumentou drasticamente entre as equipes de P&D, integração e validação. A maioria das organizações depende de um número reduzido de grandes sistemas de simulação de ponta, que muitas vezes estão com a agenda lotada. Os engenheiros esperam dias ou semanas por tempo de laboratório, o que prolonga os ciclos de desenvolvimento e limita a frequência com que os projetos podem ser testados e aperfeiçoados. Esse gargalo também afeta quem pode realizar os testes. Quando os simuladores são escassos e complexos, o acesso tende a se restringir a um punhado de especialistas. Novos membros da equipe e usuários inexperientes têm dificuldade para se familiarizar com o processo, e criar ou modificar cenários de teste manualmente leva tempo e acarreta o risco de erros humanos. Erros na configuração dos cenários podem gerar resultados de teste enganosos ou sem sentido, levando a retrabalhos e atrasos.

Os orçamentos representam mais uma restrição. Adquirir mais simuladores de ponta para cada engenheiro ou fase do projeto raramente é viável, especialmente com as iniciativas de eficiência que pressionam as equipes a fazer mais com menos. No entanto, reduzir a cobertura dos testes ou comprometer a qualidade de RF não é uma opção quando os produtos precisam apresentar desempenho confiável em campo. As equipes precisam de uma maneira de aumentar as oportunidades de teste sem sacrificar a fidelidade do sinal. Isso significa uma plataforma econômica e fácil de usar que ofereça simulação GNSS de alta fidelidade a mais engenheiros, em mais fases do projeto, sem exigir profundo conhecimento em simulação. Ela deve permitir que os engenheiros realizem testes de acordo com sua própria programação, em vez de terem que se coordenar em torno de recursos limitados de laboratório, de modo que os testes se tornem parte rotineira do desenvolvimento diário, em vez de um evento raro e agendado.

Solução de simulação GNSS de alta fidelidade

O PNT Xe leva a simulação GNSS de alta fidelidade a mais engenheiros em mais fases do projeto. Seu software especializado oferece os recursos de que as equipes precisam, ao mesmo tempo em que reduz custos e apoia iniciativas de eficiência sem comprometer a qualidade de RF. A ferramenta de fluxo de trabalho Scenario Assistant simplifica e agiliza a criação e a modificação de cenários de teste. Novos membros da equipe e usuários iniciantes podem se integrar rapidamente, sem a necessidade de conhecimento prévio em simulação, economizando tempo e recursos. Os fluxos de trabalho guiados também minimizam o risco de erro humano, garantindo que os resultados dos testes sejam significativos e precisos. Como o PNT Xe elimina a necessidade de agendar horários em torno de um número limitado de simuladores de laboratório, cada engenheiro pode executar testes diretamente de sua própria mesa. Os testes se adaptam ao tamanho da equipe, os ciclos são reduzidos e os principais sistemas de simulação ficam disponíveis para o trabalho que mais precisa deles.

Veja a demonstração do sistema de simulação PNT Xe

Conheça os produtos do nosso portfólio de emulação PNT

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para a validação do CRPA via OTA

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?