양산 단계에서 GNSS 수신기를 검증하는 방법

PNT Xe
+ PNT Xe

시뮬레이션을 활용한 GNSS 테스트 확장

위성항법시스템(GNSS) 기술은 자동차 시스템, 가전제품, 산업용 장비 및 커넥티드 디바이스에 점점 더 많이 탑재되고 있습니다. 제조업체는 제품이 생산 라인을 떠나기 전에 GNSS 수신기가 올바르게 작동하는지 검증해야 합니다. 그러나 기존의 GNSS 테스트 방법에는 상당한 과제가 존재합니다. 라이브 위성 신호로 테스트하면 디바이스가 끊임없이 변화하는 위성 가시성, 대기 조건 및 무선 주파수(RF) 간섭에 노출됩니다. 그 결과 동일한 디바이스에서도 서로 다른 테스트 결과가 나올 수 있으며, 이로 인해 테스트 환경의 변화와 실제 수신기 결함을 구별하기 어려워집니다.

레코드 앤 리플레이(Record-and-replay) 시스템은 일관성을 개선할 수 있지만 신호 충실도, 시나리오 지속 시간 및 유연성에 한계가 발생할 수 있습니다. 동시에 제조업체는 테스트 장비 비용을 통제하면서 생산 처리량을 늘려야 한다는 압박에 직면해 있습니다. 핵심 과제는 생산 효율이나 합격/불합격 판정에 대한 신뢰성을 저하시키지 않으면서 정확하고 반복 가능하며 비용 효율적인 GNSS 수신기 테스트를 달성하는 것입니다.

고정밀 GNSS 시뮬레이션 솔루션

키사이트의 PNT Xe GNSS 도우미는 실험실 또는 제조 환경에서 반복 가능한 GNSS 위성 신호를 생성하여 라이브 신호 테스트에 대한 제어된 대안을 제공합니다. 예측할 수 없는 실제 위성 조건에 의존하는 대신, 제조업체는 테스트 대상 각 디바이스를 정의되고 재현 가능한 GNSS 시나리오에 노출할 수 있습니다. 이를 통해 엔지니어링 및 생산 팀은 일관된 테스트 조건에서 수신기 기능을 평가할 수 있습니다. PNT Xe는 더 복잡한 Expert 및 Pro GNSS 시뮬레이션 플랫폼과 관련된 투자 없이도 고품질 RF 시뮬레이션을 기본 검증 및 생산 테스트에 도입할 수 있도록 설계되었습니다. 제어된 GNSS 시뮬레이션을 생산 워크플로에 통합함으로써 제조업체는 수신기 테스트의 일관성을 개선하고, 합격/불합격 판정의 불확실성을 줄이며, 여러 디바이스 및 제조 현장에서 보다 효율적인 테스트를 지원할 수 있습니다.

키사이트 PNT Xe 시뮬레이션 시스템 데모 시청하기

PNT 에뮬레이션 포트폴리오 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

배터리 셀 자가 방전 전류 특성화를 위한 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?