OTA를 통해 안테나 동작을 확인하는 방법

OTA 제조 챔버
+ OTA 제조 챔버

디바이스 안테나 특성 신속 확인

디바이스 안테나 특성을 확인하려면 통합 디바이스 안테나와 측정 장비 간의 무선(OTA) 연결이 필요합니다. 디바이스는 콤팩트한 챔버 내부 에 배치되며 RF 테스트 인터페이스에 직접 연결되는 대신 혼 안테나와 통신합니다.

위치를 조절할 수 있는 4개의 혼 안테나가 디바이스 응답을 확인하기 위한 여러 개의 가능한 OTA 경로를 제공합니다. 통합 스위치가 필요한 경로를 선택하며, 측정 중 신호 경로 손실을 제한하기 위해 밀리미터파 무선 헤드를 혼 안테나 연결부 근처에 장착할 수 있습니다.

OTA 안테나 동작 확인 솔루션

디바이스를 챔버에 배치하고 선택한 혼 안테나 위치를 통해 측정하여 안테나 특성을 확인합니다. F9681A는 4개의 조절 가능한 혼 안테나와 통합 스위치를 제공하므로 챔버 설정을 다시 구성하지 않고도 OTA 측정 경로를 구성할 수 있습니다. M1740A 밀리미터파 트랜시버를 안테나 연결부 근처에 장착하여 챔버와 외부 계측기 간의 RF 경로를 줄일 수 있습니다. 이 챔버는 E6681A EXM-WB 또는 E7515B UXM 5G 플랫폼과 결합할 수 있습니다. 콤팩트한 크기 덕분에 벤치, 프로덕션 랙 또는 수리 부서에서 이러한 안테나 검사를 수행할 수 있습니다.

OTA 안테나 특성 확인 솔루션 블록 다이어그램 보기

안테나 동작 확인 방법

OTA 안테나 특성 확인 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

OTA 안테나 특성 확인을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?