슈퍼커패시터의 충전 및 방전 특성을 분석하는 방법

Pro ATE 시스템 전원 공급기
+ Pro ATE 시스템 전원 공급기

슈퍼커패시터 충방전 거동 측정

슈퍼커패시터 충방전 테스트에는 2사분면 직류(DC) 소스, 전압 및 전류 획득, 그리고 규정된 전압 및 전류 제한이 있는 슈퍼커패시터 피시험기기(DUT)가 필요합니다. 저전압싱킹 기능을 포함하여 선택한 작동 윈도우에 크기가 맞춰진 회생 전원 공급기를 사용합니다. 별도의 양전류 충전 및 음전류 방전 제한을 사용하여 전압 우선순위 동작을 구성합니다. 규정된 하한 전압에서 시작한 다음 상한 전압 설정값을 지시합니다. 슈퍼커패시터가 해당 전압에 도달할 때까지 소스는 정전류(CC)로 작동한 후, 전류가 감소하는 동안 정전압(CV)으로 작동합니다. 하한 전압 설정값을 지시하기 전에 지정된 전류 임계값 또는 체류 시간을 적용합니다. 음의 전류 제한에서 방전한 다음, 방전 전류가 테이퍼링되는 동안 하한 전압을 유지합니다. 4개 페이즈 모두를 연속적으로 기록합니다.

에너지 회수 측정의 경우, 양의 전류는 DUT로 흘러 들어가는 것으로, 음의 전류는 소스로 다시 흘러 나오는 것으로 정의합니다. 공통 시간 기준으로 전압과 전류를 획득하고 순간 전력을 그 곱으로 계산합니다. 충전 과정에 걸쳐 양의 전력을 적분하여 공급된 에너지를 얻고, 방전 과정에 걸쳐 음의 전력 크기를 적분하여 회수된 에너지를 얻습니다. 두 양 모두에 동일한 측정 경계와 정의된 적분 간격을 사용합니다. 각 사이클과 함께 초기 및 최종 전압, 전류 제한, 체류 시간, 종료 조건을 기록합니다. 공급된 에너지에서 회수된 에너지를 뺀 값을 사이클 손실로 해석하기 전에 초기 및 최종 저장 에너지 조건을 일치시킵니다. 선택한 작동 점에서 시퀀스를 반복합니다. 회생 전원 공급기에 의해 그리드로 반환되는 에너지와 DUT에서 회수된 에너지를 분리하여 보고합니다.

슈퍼커패시터 충방전 특성 분석 솔루션

제어된 충전 전류 공급, 방전 전류 싱킹, 그리고 양쪽 페이즈 전반에 걸친 전압 및 전류 기록을 통해 슈퍼커패시터를 특성화합니다. 키사이트 Pro ATE 시스템 전원 공급기는 이 슈퍼커패시터 충방전 테스트 워크플로를 위한 2사분면 소스 및 부하 기능을 제공합니다. 독립적인 양 및 음 전류 제한이 있는 전압 우선순위 동작은 정전류 충방전 후 정전압 홀드를 지원합니다. 동시 전압 및 전류 측정, 디지타이즈된 획득, 그리고 내장된 전력, 암페어-시, 와트-시 계산은 사이클 전반에 걸친 에너지 회수 측정을 지원합니다. 회생 전원 공급기는 흡수된 에너지를 그리드로 반환하며 외부 전력 소산기 없이 정격 작동 엔벨로프 내에서 연속적인 싱킹을 제공합니다. 전체 테스트 프로필, 특히 최소 방전 전압 및 필수 싱킹 전류에 대비하여 전압 및 전류 범위를 선택합니다. 그리드 재생 효율을 슈퍼커패시터 효율로 취급하는 대신 정의된 측정 간격을 사용하여 공급된 에너지, 회수된 에너지, 잔여 저장 에너지를 구별합니다.

슈퍼커패시터 충방전 특성화 솔루션 블록 다이어그램 보기

슈퍼커패시터의 충전 및 방전 특성 분석

슈퍼커패시터 충방전 특성화 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

슈퍼커패시터 충방전 특성화를 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?