프로그래밍을 활용한 SMU 측정 자동화 방법

모듈형 소스-메저 유닛
+ 모듈형 소스 측정 장치

자동화된 SMU 측정 프로그래밍

자동화된 SMU(Source Measure Unit) 테스트는 여러 채널에서 전기 응답을 동시에 측정하면서 전압 또는 전류 소싱을 정밀하게 제어해야 합니다. 테스트 설정은 일반적으로 DUT(Device Under Test)에 연결된 프로그래밍 가능한 SMU와 측정 시퀀스, 파라미터 구성 및 데이터 수집을 관리하는 제어 소프트웨어로 구성됩니다. 측정 유형에는 DC 스팟 측정, 스윕 특성화, 펄스 테스트 및 디지털화된 파형 캡처가 포함됩니다.

이 프로세스에는 바이어스 레벨, 스윕 범위, 타이밍 간격 및 트리거 조건과 같은 측정 파라미터를 정의한 다음 프로그래밍 인터페이스를 통해 명령 시퀀스를 실행하는 작업이 포함됩니다. 채널 간 동기화 및 외부 트리거를 통해 복잡한 시스템 전반에 걸쳐 조정된 측정이 가능합니다. 데이터는 자동화된 시퀀스를 통해 수집되고 분석을 위해 내보내지며, 개발 및 생산 환경 모두에서 반복 가능하고 확장 가능한 테스트를 지원합니다.

SMU 계측 자동화 솔루션

자동화된 SMU 측정은 정밀한 타이밍 및 동기화와 함께 소싱 및 측정 기능의 프로그래밍 가능한 제어를 필요로 합니다. 이 솔루션은 고채널 밀도 SMU(Source Measure Unit) 시스템과 Command Expert 소프트웨어를 결합하여 측정 시퀀스를 생성, 실행 및 디버그합니다. 이 솔루션은 다중 채널 동기화 및 외부 트리거 통합을 지원하면서 DC, 펄스 및 샘플링 측정을 가능하게 합니다. 이 시스템은 명령 검색, 구문 유효성 검사 및 실행을 위한 통합 인터페이스를 제공하며, Python 및 C#과 같은 여러 프로그래밍 언어에 대한 코드 생성도 지원합니다. 스윕, 리스트 및 디지타이저 모드를 포함한 유연한 측정 구성을 지원하여 사용자가 정상 상태 및 과도 동작을 모두 캡처할 수 있도록 합니다. 통합된 데이터 내보내기 및 자동화 기능을 통해 이 솔루션은 복잡한 측정 프로세스를 단순화하고 테스트 효율성을 향상시킵니다.

SMU 측정 자동화 솔루션의 블록 다이어그램 보기

프로그래밍을 활용한 SMU 측정 자동화 방법

SMU 측정 자동화 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?