소프트웨어를 활용하여 무선 주파수 전력 교정 워크플로를 자동화하는 방법

파워 미터 및 액세서리
+ 전력 측정기 및 액세서리

교정 측정 워크플로우 자동화

무선 주파수 전력 교정 워크플로우는 종종 전력 스윕, 기준 비교, 여러 주파수 지점에 걸친 보정 계수 적용 등을 포함하는 반복적인 측정 시퀀스를 포함합니다. 이러한 작업을 수동으로 실행하면 작업자 처리, 일관성 없는 타이밍, 잠재적인 데이터 전사 오류로 인해 가변성이 발생합니다. 특히 계측 및 고주파 애플리케이션에서 교정 요구 사항이 더욱 엄격해짐에 따라 반복 가능하고 문서화가 잘 된 측정 프로세스의 필요성이 중요해집니다.

자동화는 장비 설정의 정밀한 제어, 동기화된 데이터 수집, 교정 절차의 일관된 실행을 가능하게 합니다. 엔지니어는 안정화 지연, 평균화 간격, 보정 계수 적용을 포함하는 측정 시퀀스를 정의하여 각 단계가 반복 실행 시 동일하게 수행되도록 할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 측정 반복성을 향상시키고, 인적 오류를 줄이며, 교정 데이터 및 테스트 조건에 대한 상세 기록을 유지함으로써 추적성을 지원합니다.

자동화된 전력 교정 워크플로우 솔루션

무선 주파수 전력 교정 워크플로우를 자동화하려면 장비 제어, 측정 시퀀싱 및 데이터 관리를 통합된 프로세스로 통합해야 합니다. 엔지니어는 소스 전력 레벨 설정, 측정 시작, 보정 계수 적용, 구조화된 형식으로 결과 로깅을 포함하는 교정 루틴을 정의해야 합니다. 서미스터 기반 전력 센서는 무선 주파수 전력을 열로 변환하여 고정밀 기준 측정을 제공하며, 정밀 전력계는 비율 측정을 수행하고 유효 효율 및 불일치와 같은 보정을 적용하여 정확한 전력 레벨을 결정합니다. 이러한 장비는 교정 단계 전반에 걸쳐 일관된 측정 조건을 보장하기 위해 자동화된 시퀀스 내에서 긴밀하게 조정되어야 합니다. 각 측정 지점에서 충분한 안정화 및 평균화를 보장하려면 타이밍 제어가 중요합니다. 자동화 플랫폼은 장비의 중앙 집중식 제어를 가능하게 하여 사전 정의된 시퀀스를 높은 반복성으로 실행할 수 있도록 합니다. 데이터 로깅 기능은 타임스탬프 및 구성 설정과 같은 관련 메타데이터와 함께 모든 측정 결과가 추적성 및 분석을 위해 캡처되도록 보장합니다. 이는 교정 실행 간의 비교를 용이하게 하고 품질 표준 준수를 지원합니다. 수동 상호 작용을 줄임으로써 자동화는 작업자 유발 가변성을 최소화하고 교정 환경의 처리량을 증가시키며, 다차원 스윕 및 장기 안정성 테스트와 같은 복잡한 루틴을 가능하게 합니다.

자동화된 전력 교정 워크플로우 솔루션의 블록 다이어그램 보기

소프트웨어를 활용하여 무선 주파수 전력 교정 워크플로를 자동화하는 방법

당사의 자동화된 전력 교정 워크플로우 솔루션을 위한 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?