Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
WirelessPro는 탁월한 용이성과 정확성으로 5G 네트워크, 5G Advanced 기술 및 미래 6G 무선 채널의 다양한 측면을 모델링, 시뮬레이션 및 분석할 수 있도록 지원합니다.
키사이트의 VSA 소프트웨어로 신호 분석 테스트를 가속화하십시오. 75개 이상의 신호 표준을 정밀하게 시각화, 복조 및 문제 해결할 수 있습니다.
Keysight Learn은 솔루션, 블로그, 이벤트 등을 포함하여 관심 주제에 대한 몰입형 콘텐츠를 제공합니다.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
OTA 검증부터 실제 환경 채널 에뮬레이션까지
무선 디바이스 및 네트워크 인프라의 실제 환경 검증
적합성, 안테나 및 페이딩 성능 테스트를 위한 5G OTA 테스트 챔버
키사이트 채널 에뮬레이션 솔루션은 실험실 환경에서 무선 디바이스, 네트워크 인프라 장비 및 무선 근거리 통신망(WLAN) 액세스 포인트의 종단 간 실제 성능 테스트를 가능하게 합니다. 하드웨어 에뮬레이터와 소프트웨어 툴의 조합을 사용하여 무선 조건을 에뮬레이션하고, 이동성, 간섭 및 페이딩을 모델링하며, 광범위한 반복 가능하고 제어 가능한 시나리오에서 성능을 검증합니다. OTA 및 모바일 애드혹 네트워크(MANET) 시나리오부터 위성 및 현장-실험실 솔루션에 이르기까지, 귀하의 애플리케이션에 적합한 툴셋을 찾아보십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 무반사 테스트 챔버는 외부 간섭 없이 무선 디바이스 성능을 평가하기 위한 제어된 환경을 제공하는 강력한 액세서리입니다. 소형 챔버는 작은 설치 공간에서 mmWave 테스트를 지원하며, 멀티프로브 챔버는 기계적 움직임 없이 공간 데이터를 캡처하여 더 빠른 측정을 가능하게 합니다. 랙 마운트형 챔버는 실험실 환경에 쉽게 통합되며, 제조 챔버는 고처리량 생산 테스트에 최적화되어 있습니다. 올바른 챔버 선택은 테스트하는 애플리케이션, 툴셋 및 실험실 환경에 따라 달라집니다. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 채널 에뮬레이션 솔루션은 실험실 환경에서 무선 디바이스, 네트워크 인프라 장비 및 무선 근거리 통신망(WLAN) 액세스 포인트의 종단 간 실제 성능 테스트를 가능하게 합니다. 하드웨어 에뮬레이터와 소프트웨어 툴의 조합을 사용하여 무선 조건을 에뮬레이션하고, 이동성, 간섭 및 페이딩을 모델링하며, 광범위한 반복 가능하고 제어 가능한 시나리오에서 성능을 검증합니다. OTA 및 모바일 애드혹 네트워크(MANET) 시나리오부터 위성 및 현장-실험실 솔루션에 이르기까지, 귀하의 애플리케이션에 적합한 툴셋을 찾아보십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 무반사 테스트 챔버는 외부 간섭 없이 무선 디바이스 성능을 평가하기 위한 제어된 환경을 제공하는 강력한 액세서리입니다. 소형 챔버는 작은 설치 공간에서 mmWave 테스트를 지원하며, 멀티프로브 챔버는 기계적 움직임 없이 공간 데이터를 캡처하여 더 빠른 측정을 가능하게 합니다. 랙 마운트형 챔버는 실험실 환경에 쉽게 통합되며, 제조 챔버는 고처리량 생산 테스트에 최적화되어 있습니다. 올바른 챔버 선택은 테스트하는 애플리케이션, 툴셋 및 실험실 환경에 따라 달라집니다. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
6G는 물리적, 디지털, 인간 세계를 연결하며 새로운 스펙트럼 활용, AI, 디지털 트윈, 새로운 네트워크 아키텍처를 중심으로 발전할 것으로 예측됩니다. 키사이트 AI 지원 무선 채널 에뮬레이션 솔루션을 사용하여 연구실에서 상위 미드밴드(FR3) 종단간 테스트를 수행하고 네트워크 센싱, 익스트림 MIMO 등과 같은 새로운 6G 기술을 평가하는 방법을 확인하십시오.
항공우주 및 방위
위성 궤적 역학, 도플러 효과 및 주파수 오류를 이해하여 서로 다른 네트워크 엔티티 간 위성 무선 링크를 재현하십시오.
항공우주 및 방위
에뮬레이션된 최종 사용자 장치와 위성 채널을 사용하여 현실적인 연구실 기반 환경을 시뮬레이션하십시오.
무선 통신
다양한 이동성 시나리오에서 5G 장치 성능을 검증하기 위해 실제 현장 조건을 에뮬레이션하는 테스트를 설정하십시오.
항공우주 및 방위
연구실에서 다양한 조건으로 NTN 미수정 장치를 테스트하여 위성 관련 지연 및 왜곡을 보상하십시오.
무선 통신
기하학 기반 확률적 채널 모델링과 반결정론적 및 결정론적 현장 특정 채널 모델링을 사용하여 6G FR3 테스트를 수행하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
채널 에뮬레이터는 무선 신호가 실제 환경을 통과할 때 겪게 되는 조건을 재현합니다. 예측 불가능한 OTA(Over-the-Air) 테스트나 현장 시험에 의존하는 대신, 엔지니어는 통제된 연구실 환경에서 이러한 조건을 시뮬레이션할 수 있습니다. 여기에는 신호가 건물에 반사되거나, 거리에 따라 약해지거나, 벽을 통과하거나, 자동차나 사람과 같은 움직이는 물체와 상호 작용하는 방식을 모델링하는 것이 포함됩니다.
채널 에뮬레이터 사용의 이점은 반복성입니다. 실제 환경은 끊임없이 변화하므로 테스트를 표준화하기 어렵습니다. 채널 에뮬레이터를 사용하면 동일한 환경을 반복적으로 재현하여 장치 또는 시스템 성능의 일관된 검증을 보장할 수 있습니다. 이는 개발 위험을 줄이고, 신뢰성 테스트를 개선하며, 제품 출시까지 필요한 시간을 크게 단축하는 데 도움이 됩니다.
무선 채널은 경로 손실, 지연, 페이딩, 도플러 편이 및 간섭과 같은 여러 요인의 영향을 받습니다. 채널 에뮬레이터는 디지털 신호 처리 기술을 사용하여 이러한 효과를 재현합니다. 다양한 환경 및 움직임 조건에서 신호가 동작하는 물리학을 나타내는 수학적 모델을 적용합니다.
예를 들어, 다중 경로 페이딩은 전송된 신호가 수신기에 도달하기 위해 여러 경로를 거칠 때 발생하며, 이는 빠르게 변동할 수 있는 간섭 패턴을 초래합니다. 에뮬레이터는 신호의 여러 지연되고 스케일링된 버전을 도입하여 이러한 동작을 재현합니다. 마찬가지로, 송신기와 수신기 간의 움직임으로 인해 발생하는 도플러 편이는 신호 구성 요소의 주파수를 변경하여 시뮬레이션할 수 있습니다. 이러한 기능을 통해 엔지니어는 실험실을 벗어나지 않고도 까다로운 실제 조건에서 디바이스가 어떻게 작동하는지 테스트할 수 있습니다.
OTA(Over-the-Air) 테스트는 통제되지 않은 환경에서 종단 간 시스템 성능을 평가하는 데 유용하지만, 상당한 제약이 따릅니다. 환경 조건은 매일 달라질 수 있으며, 동일한 시나리오를 일관되게 재현하는 것은 거의 불가능합니다. 이로 인해 OTA 테스트는 반복성 또는 통제된 비교가 필요한 작업에는 적합하지 않습니다.
채널 에뮬레이터는 일반적으로 특정하고 알려진 조건에서 디바이스 또는 시스템을 평가해야 할 때 사용됩니다. 예를 들어, 개발 팀이 수신기가 서로 다른 셀 타워 간을 전환하거나 고속 이동 중에 어떻게 작동하는지 이해하고자 할 때, 채널 에뮬레이터는 해당 시나리오를 온디맨드로 정확하게 생성할 수 있습니다. 또한 주파수 대역 전반에 걸쳐 테스트하거나 간섭, 노이즈 및 교차 채널 페이딩을 시뮬레이션하는 데 유용하며, 이 모든 작업을 물리적 안테나를 설치하거나 원격 테스트 사이트로 이동할 필요 없이 수행할 수 있습니다.