Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 범용 채널 에뮬레이션 툴셋은 동적이고 실제와 같은 무선 환경을 실험실에서 재현하는 엔드투엔드 솔루션을 제공하며, 광범위한 범용 RF 애플리케이션 및 표준을 지원합니다. Sub-6 GHz부터 mmWave까지의 주파수 범위와 최대 400 MHz의 캐리어 대역폭을 통해 이 툴셋은 5G NR, Wi-Fi 6/7, IoT, 자동차, 항공우주 및 위성 시스템을 위한 설계 검증을 가능하게 합니다. 키사이트 채널 에뮬레이션 하드웨어는 페이딩, 도플러 효과, 차단 및 MIMO 조건을 에뮬레이션하며, 키사이트 채널 스튜디오 소프트웨어는 엔지니어가 기하학 기반 확률적, 레이 트레이싱 및 필드-랩 시나리오를 특징으로 하는 고도로 정교한 채널 모델링을 생성할 수 있도록 하여 향상된 인공지능 및 머신러닝 수신기 훈련에 이상적입니다. 오늘 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
단일 장치에서 최대 64개 채널을 지원하는 하드웨어로, 공간적 현실성을 갖춘 복잡하고 고용량의 무선 네트워크를 재현합니다.
다중 기술 테스트를 위해 기하학 기반 확률론적, 레이 트레이싱 및 맞춤형 필드-투-랩 모델을 사용하여 현실적인 RF 환경을 생성합니다.
라이브 OTA 테스트 중에 페이딩, 이동성 및 간섭 파라미터를 동적으로 조정하여 시간 가변 전파 효과를 시뮬레이션합니다.
개방형 API를 통해 프로토콜 스택, 베이스밴드 및 애플리케이션 계층 도구와 연결하여 다양한 워크플로우에서 다계층 테스트를 가능하게 합니다.
Workflow stage
Development, Acceptance, Interoperability, Deployment
Technology
All wireless
Test types
RF, Channel modeling
Channel Studio는 다음에 대한 고급 무선 채널 모델링을 제공합니다.
Compatible hardware platforms:
응용 분야:
S8820A
키사이트의 소형 S8800A PROPSIM F64 채널 에뮬레이터를 사용하여 사용자는 실험실에서 디바이스, 기지국, 디지털 라디오 및 센서 시스템 벤치마킹을 수행할 수 있습니다.
키사이트의 S8820A PROPSIM FS16 채널 에뮬레이션 툴셋을 사용하면 연구 개발에서 승인 및 현장 성능 최적화에 이르기까지 전체 제품 워크플로에서 디바이스, 기지국, 디지털 라디오 및 센서 시스템의 실험실 내 벤치마킹을 수행할 수 있습니다. 이 툴셋은 송신기와 수신기 간 동적 무선 채널을 실시간으로 에뮬레이션하는 소형 PROPSIM FS16 채널 에뮬레이터를 기반으로 합니다. 5G, LTE, 항공우주 및 방위 산업 전반에 걸친 무선 테스트에 필요한 단방향 및 양방향 페이딩 테스트 구성을 비용 효율적으로 지원합니다.
각 RF 포트의 유연한 단방향 및 양방향 작동과 함께 PROPSIM FS16 채널 에뮬레이터의 높은 모듈화 덕분에 사용자는 다음과 같은 용도의 비용 효율적인 페이딩 성능 테스트 시스템을 구현할 수 있습니다.
PROPSIM FS16은 3MHz ~ 44GHz 범위의 넓은 RF 주파수 범위와 매우 넓은 즉각 신호 대역폭 기능을 지원하므로 다음과 같은 사용 사례에서 현실적이고 반복 가능한 저비용 실험실 테스트가 가능합니다.
S8800A
S8800A PROPSIM F64 채널 에뮬레이터는 제품 워크플로 전반에 걸쳐 디바이스, 기지국, 디지털 라디오 및 센서 시스템의 실험실 내 벤치마킹을 수행하도록 설계되었습니다.
키사이트의 S8800A PROPSIM F64 채널 에뮬레이션 툴셋은 처음 출시된 PROPSIM F64 5G 채널 에뮬레이터를 사용하여 사용자는 연구 개발에서 수용 및 현장 성능 최적화에 이르기까지 전체 제품 워크플로에 걸쳐 디바이스, 기지국, 디지털 무선 및 센서 시스템의 벤치마킹을 수행할 수 있습니다. 현실적인 실험실 환경에서 대부분의 테스트를 수행하기 때문에 사용자는 항상 향상된 성숙도로 출시 시기를 최적화하고 제품 개발 및 유지보수와 관련된 비용을 절감할 수 있습니다.
Industry-leading mobile device, modem, and network equipment manufacturers are using Keysight's S8800A PROPSIM F64, a channel emulation toolset that allows them to integrate new 5G NR and 4G LTE product features and validate new hardware and software releases in a constantly automated test environment. Mobile operators worldwide are using the S8800A toolset to validate 5G NR and LTE-A devices and base stations before deploying products or distributing software to their operational networks.
키사이트의PROPSIM F64 채널 에뮬레이터는 항공우주 및 방위 분야에 사용할 수 있도록 3 MHz ~ 44 GHz의 주파수 범위와 GCM-MANET과 항공우주 에뮬레이션 도구 옵션을 지원합니다. 이러한 독자적인 역량을 활용해서 항공우주, 항공 전자 기기, 위성 및 방위 산업에서 폭넓은 RF 및 mmWave 분야를 검증할 수 있습니다.
주요 응용 분야:
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
채널 에뮬레이터는 다중 경로, 도플러, 경로 손실 및 차단과 같은 실제 RF 손상을 제어된 랩 환경에서 재현합니다. 이를 통해 엔지니어는 필드 배포 전에 실제 조건에서 디바이스 및 네트워크 동작을 테스트할 수 있습니다.
채널 에뮬레이션 툴셋은 무선 주파수(RF) 신호가 다양한 환경을 통과할 때 어떻게 동작하는지 재현하도록 설계되었습니다. 실제 환경에서 무선 신호는 송신기에서 수신기로 직선으로 이동하지 않습니다. 신호는 건물, 나무, 차량에 반사되고, 거리가 증가함에 따라 약해지며, 사람, 벽 또는 기타 장애물에 의해 일시적으로 차단될 수 있습니다. 다중 경로 페이딩, 움직임으로 인한 도플러 편이, 경로 손실로 인한 신호 감쇠와 같은 효과는 모두 디바이스가 네트워크를 경험하는 방식에 영향을 미칠 수 있습니다.
제어된 실험실에서 이러한 효과를 재현함으로써 채널 에뮬레이션을 통해 엔지니어는 반복적이고 비용이 많이 드는 현장 시험을 수행할 필요 없이 디바이스, 기지국 및 네트워크를 테스트할 수 있습니다. 성능 평가를 위해 번잡한 도심 교차로나 시골 고속도로로 팀을 보낼 필요 없이, 엔지니어는 벤치에서 이러한 조건을 시뮬레이션할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 무선 채널이 불완전할 때 제품이 어떻게 작동하는지 밝히는 데 도움이 되며, 이는 실제 환경에서 거의 항상 발생합니다. 또한 채널 에뮬레이션은 실험실 밖에서는 포착하기 어려운 반복적이고 스트레스가 많은 조건에 디바이스를 노출시켜 성능 한계까지 끌어올릴 수 있도록 합니다.
다양한 애플리케이션에는 무선 채널을 모델링하는 다양한 방식이 필요하며, 에뮬레이션 소프트웨어는 이러한 요구 사항에 맞는 다양한 접근 방식을 제공합니다. 기하학 기반 확률 모델은 다중 경로 전파의 통계적 특성을 포착하는 데 널리 사용되며, 특히 셀룰러 및 광역 통신 시나리오에서 그렇습니다. 레이 트레이싱 모델은 특정 환경을 통해 신호 반사, 회절 및 산란을 추적하여 한 단계 더 나아가며, 종종 건물 및 지형의 지도 또는 3D 모델을 사용합니다.
탭 지연선 모델은 서로 다른 시간과 강도로 도착하는 여러 에코가 있는 채널을 단순화된 방식으로 표현합니다. 이는 초기 단계 디바이스 테스트 또는 표준 준수 작업 시 특히 유용합니다. 또 다른 중요한 기술은 필드-랩 채널 모델링으로, 실제 드라이브 테스트 또는 무선 측정에서 캡처된 데이터가 에뮬레이터로 다시 가져와집니다. 이는 실제 환경의 '디지털 트윈'을 생성하여 엔지니어가 랩에서 실제 환경 조건을 반복적으로 재현할 수 있도록 합니다.
채널 에뮬레이션 툴은 위성 이동, 궤도 기하학 및 대기 조건이 채널 모델에 포함되어야 하는 비지상 네트워크(NTN)와 같은 새로운 영역으로도 확장되고 있습니다. 이러한 시나리오는 지상 및 우주 네트워크가 원활하게 함께 작동해야 하는 차세대 통신을 평가하는 데 중요합니다.
무선 연구가 6G 및 더 높은 주파수로 나아감에 따라, 낮은 대역에서는 덜 중요했던 새로운 과제들이 발생합니다. 약 7~24GHz에 이르는 주파수 범위 3(FR3)은 더 짧은 파장과 시간 및 위상 변화에 대한 더 높은 민감도를 도입합니다. 이러한 조건에서는 채널 간 위상 정렬의 미세한 불일치조차도 빔포밍을 방해하고, 공간 정확도를 감소시키며, 전반적인 시스템 성능을 저하시킬 수 있습니다.
통합 감지 및 통신(ISAC)은 추가적인 복잡성을 더합니다. ISAC 시스템은 레이더와 유사한 감지 기능과 데이터 전송을 결합하므로, 위상 및 시간 코히어런스는 안정적인 통신뿐만 아니라 객체의 정확한 감지 및 위치 파악을 위해서도 필요합니다. 에뮬레이션된 채널이 이러한 코히어런스를 유지하지 못하면 테스트 결과는 디바이스가 실제로 직면할 상황을 반영하지 못할 것입니다.
채널 에뮬레이터는 여러 신호 경로에 걸쳐 위상 및 시간 관계를 정밀하게 제어하는 결정론적 모델을 제공하여 이를 해결합니다. 이러한 수준의 제어는 공동 통신 및 감지, 협력적 다중 지점 전송 및 협력적 빔포밍과 같은 복잡한 개념을 평가하는 데 필요합니다. 일관성이 유지되면 엔지니어는 설계가 배포 시 의도한 대로 작동할 것이라는 확신을 얻습니다.
채널 에뮬레이터는 독립형 디바이스가 아니며, 더 큰 테스트 에코시스템의 일부입니다. 일반적인 설정에서 채널 에뮬레이터는 신호 발생기와 연결되어 입력 파형을 제공하고, 에뮬레이션된 채널을 통과한 후 출력을 캡처하기 위해 신호 분석기와 연결됩니다. 송신기와 수신기 사이에 에뮬레이터를 삽입함으로써 랩 설정은 디바이스가 현장에서 겪을 수 있는 손상을 모방할 수 있습니다.
최신 시스템에는 실시간 제어를 지원하는 소프트웨어 인터페이스도 포함되어 있습니다. 개방형 API(Application Programming Interface)를 통해 자동화 프레임워크에서 페이딩 프로파일, 도플러 속도 또는 차단 조건과 같은 파라미터를 직접 조정할 수 있습니다. 이는 전체 테스트 캠페인을 수동 개입을 최소화하여 실행할 수 있어 시간을 절약하고 오류를 줄일 수 있음을 의미합니다.
계층 간 통합은 또 다른 이점입니다. 엔지니어는 RF 인터페이스에서 물리 계층 테스트를 시작하여 처리량 측정, 핸드오버 절차 또는 애플리케이션 수준 성능과 같은 상위 계층 평가로 확장할 수 있습니다. 다른 랩 장비와 원활하게 작동하는 채널 에뮬레이터를 통해 팀은 실제 배포의 복잡성을 반영하는 종단 간 테스트 시나리오를 구축할 수 있습니다. 이는 여러 무선 장치, 안테나 및 감지 기능이 동시에 상호 작용하는 신흥 기술에서 특히 중요합니다.