Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 MIMO OTA 에뮬레이터 툴셋은 5G OTA MIMO 애플리케이션에 필요한 무선 채널 특성을 시뮬레이션하는 데 특화되어 있습니다. 이 툴셋을 사용하면 MIMO OTA 무선 채널 모델을 안정적이고 효율적으로 에뮬레이션하여 실험실 환경에서 5G 장치를 테스트할 수 있습니다. 이 툴셋은 시스템 통합업체에 의해 검증되었으며 주요 이동통신사에서 장치 MIMO OTA 성능 테스트에 사용됩니다. 지금 키사이트 MIMO OTA 에뮬레이터 툴셋 견적을 요청하십시오. 이 솔루션에 대해 더 자세히 알고 싶으십니까? 아래 자료를 살펴보십시오.
신호 대역폭, 주파수 범위 및 채널 모델을 포함한 모든 3GPP 5G NR 요구 사항을 지원합니다.
RF 채널 에뮬레이터 하드웨어의 높은 오류 벡터 크기 성능을 통해 1024 QAM(Rel-17)에 대해 검증된 고차 변조를 지원합니다.
핸드오버 및 사용자 이동성을 포함하여 실제 도플러, 페이딩 및 움직임을 시뮬레이션하며, 이는 안테나 및 알고리즘 성능 검증에 중요합니다.
높은 각도 해상도로 공간 채널 특성을 재현하여 동적 시나리오에서 MIMO, 빔 스티어링 및 공간 다중화 동작의 실제와 같은 테스트를 가능하게 합니다.
S8810A
키사이트의 S8810A MIMOTA 에뮬레이터 툴세트는 실험실 환경에서 5G MIMO OTA 디바이스의 무선 채널 조건들을 시뮬레이션할 수 있도록 지원합니다.
키사이트의 S8810A MIMOTA 에뮬레이터 툴세트는 실제 무선 채널 조건의 특성을 정확하게 시뮬레이션하여 테스트 문제를 해결합니다. 이 툴세트를 사용하면 실험실 환경에서 5G 디바이스를 테스트하기 위해 안정적이고 비용 효과적으로 MIMO OTA 무선 채널 모델을 에뮬레이션할 수 있습니다.
검증된 MIMO 성능이 모바일 디바이스 사용자들의 네트워크 최적화 및 서비스 품질을 크게 높여줍니다.
S8810A 툴셋의 주요 특징:
이 툴셋은 키사이트 F8800A PROPSIM F64 또는 F8820A PROPSIM FS16 멀티포트 RF 채널 에뮬레이터 플랫폼(MIMO OTA 무선 채널 모델 포함)을 기반으로 합니다.
이 툴셋은 MIMO OTA 디바이스 테스트 목적으로 5G NR 및 LTE 셀을 에뮬레이션하기 위해 키사이트 E7515B UXM 무선 테스트 플랫폼을 사용하여 확장할 수 있습니다. 키사이트는 업계에서 최초로 5G 디바이스 MIMO OTA 테스트를 위한 통합 채널 에뮬레이션 및 네트워크 에뮬레이션 솔루션을 고객에게 제공합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
MIMO OTA 에뮬레이터는 MIMO(다중 입력, 다중 출력) 및 빔포밍 기술을 사용하는 무선 장치 및 액세스 포인트에 대한 실제 무선(OTA) 조건을 시뮬레이션하도록 설계되었습니다. 이는 기존의 현장 테스트나 전신 무향실에 의존하지 않고 동적이고 공간적으로 다양한 환경에서 장치가 어떻게 작동하는지 실험실 기반으로 테스트할 수 있도록 합니다.
RF 포트에 직접 연결하여 안테나를 우회하는 기존 테스트 도구와 달리, OTA 에뮬레이터는 장치의 안테나 시스템과 실제 RF 전파 경로를 포함하는 진정한 종단 간 무선 테스트 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 처리량, 신호 품질, 빔 추적, 안테나 이득 및 핸드오버 신뢰성과 같은 성능 지표를 정확하게 평가할 수 있습니다.
이 툴셋은 디바이스 이동성, 공간 페이딩, 도플러 효과 및 각도 변화를 포함하여 고도로 반복 가능하고 구성 가능한 테스트 조건에서 5G NR(FR1 및 FR2), Wi-Fi 6/6E/7, LTE 및 미래 6G 시스템의 성능을 검증하는 데 중요합니다.
예, 빔포밍 및 MU-MIMO는 5G 및 Wi-Fi 7과 같은 복잡한 무선 기술의 핵심입니다. 이를 통해 테스트 엔지니어는 다음을 수행할 수 있습니다.
공간 인지 OTA 테스트를 제공함으로써, 이 툴셋은 무선 드라이브 테스트 또는 외부 안테나 범위가 필요 없이 밀집된, 높은 사용자 부하 또는 이동성 집약적인 조건에서 장치 및 인프라가 성능 기대치를 충족하도록 보장합니다.
예, MIMO OTA 에뮬레이터는 테스트 자동화 플랫폼과 통합되며 API를 통한 스크립팅을 지원합니다. 이를 통해 개발자는 자동화된 테스트 시퀀스를 생성하고, 대규모 회귀 캠페인을 실행하며, 반복 전반에 걸쳐 시간 변화 채널 조건을 시뮬레이션할 수 있습니다. 자동화는 개발 일정을 단축하고, 테스트 커버리지를 개선하며, 제품 수명 주기 전반에 걸쳐 일관되고 반복 가능한 성능 검증을 보장하는 데 도움이 됩니다.
에뮬레이터는 테스트 자동화 플랫폼과 호환되며 랩 자동화를 위한 개방형 API(RESTful 및 SCPI)를 지원하여 다음을 쉽게 수행할 수 있습니다.
이를 통해 무선 테스트 연구소는 CI/CD 모범 사례를 채택하고, 수동 작업을 줄이며, 빌드 및 디바이스 변형 전반에 걸쳐 테스트 적용 범위를 개선할 수 있습니다.