모바일 게이트웨이를 통한 IVI 테스트 자동화 방법

소프트웨어 테스트
+ 소프트웨어 테스트

자동차 IVI 소프트웨어 테스트 자동화

차량용 인포테인먼트(IVI) 시스템의 품질 보증 테스트를 자동화하려면 사용자 인터페이스를 정확하게 테스트할 수 있는 자동화 도구가 필요합니다. 이 도구는 이미지 및 광학 문자 인식을 활용하여 디지털 디스플레이, 온도 조절, 라디오 방송국 및 기타 시스템 기능에 대한 최종 사용자의 동작을 에뮬레이션해야 합니다. 또한 효과적인 자동화 소프트웨어 테스트 솔루션은 모바일 게이트웨이와 같은 여러 연결 기능을 통해 모든 IVI 시스템과 통합되어야 합니다.

자동화된 솔루션은 모바일 게이트웨이 연결을 사용하여 소프트웨어를 설치하지 않고도 IVI 기능, 디바이스 연결, 동적 사용자 인터페이스 요소 및 최종 사용자 상호 작용을 검증해야 합니다. 모바일 게이트웨이를 통한 연결은 안전한 원격 액세스 기능을 제공합니다. 이 프로세스는 안전한 환경을 구축하여 테스터가 포괄적인 테스트 시나리오를 실행할 수 있도록 합니다.

PLM 플랫폼 테스트 솔루션

자동 IVI 테스트 솔루션

IVI 디바이스의 시스템 검증과 안정적인 작동을 보장하는 것은 유연한 테스트 자동화 솔루션이 필요한 복잡한 작업입니다. 키사이트 Eggplant 테스트는 그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 수준에서 작동합니다. 모바일 게이트웨이와 같은 인터페이스 연결 기능을 제공하므로 소프트웨어 설치가 필요 없습니다. 이러한 유연성 덕분에 다양한 운영 체제 및 기술로 구축된 IVI에서 사용할 수 있어 디바이스 제한과 보안 문제를 극복할 수 있습니다.

키사이트 Eggplant 테스트는 인공 지능(AI) 컴퓨터 비전을 사용하여 내비게이션 지도와 미디어 플레이어와 같은 동적 시각적 GUI 요소를 검증합니다. 이 기능을 통해 테스트는 객체 식별자에 의존하지 않고도 최종 사용자처럼 IVI 시스템과 상호 작용할 수 있습니다. 키사이트 Eggplant 테스트의 모델 기반 접근 방식은 자동화된 탐색 테스트를 가능하게 하여 테스트 범위를 늘리고 결함이 발생하기 쉬운 영역에 우선순위를 지정하여 버그를 효과적으로 식별할 수 있습니다.

모바일 게이트웨이를 통한 IVI 테스트 데모 보기

IVI 테스트 솔루션의 제품 살펴보기

범용 퓨전 엔진

키사이트 EggplantAI 기반 엔진으로 테스트를 자동으로 식별, 실행, 조정하여 테스트 중인 시스템에 가장 빠른 품질 경로를 제공합니다.

자세히 알아보기

모델 기반 테스트

모델 기반 테스트를 통해 전체 테스트 범위를 달성하고, 개발을 간소화하고, 다양한 조건에서 애플리케이션이 어떻게 작동할지 예측하세요.

자세히 알아보기

지능형 컴퓨터 비전

키사이트 Eggplant광학 문자 인식 기능을 사용하여 이미지에서 텍스트를 식별하여 복잡한 사용자 경험 요소를 쉽게 테스트할 수 있습니다.

자세히 알아보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하신가요?