Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
측정 프로브는 사이드 채널 분석의 핵심 구성 요소로, 보안 엔지니어가 동작 중인 기기에서 생성되는 전력 소비 및 전자기파 방출을 캡처할 수 있도록 지원합니다. 이러한 물리적 신호에는 내부 연산과 상관관계를 갖는 정보가 포함될 수 있으므로, 민감한 데이터를 드러내거나 암호화 구현의 취약성을 노출할 수 있는 누출을 식별하는 데 매우 유용합니다.
보안 평가 과정 전반에 걸쳐 사용되는 측정 프로브는 연구원과 개발 팀이 잠재적 취약성을 조사하고, 구현된 대책의 유효성을 검증하며, 사이드 채널 공격에 대한 임베디드 기기의 탄력성을 평가하는 데 도움을 줍니다. 기기의 실제 동작에 대한 가시성을 제공함으로써, 보안에 민감한 연산 중 하드웨어와 소프트웨어가 상호 작용하는 방식을 더 깊이 이해할 수 있게 합니다.
전력 분석 및 전자기파 분석 방법론을 모두 지원하는 측정 프로브는 보안 엘리먼트, 스마트 카드, 마이크로컨트롤러, FPGA, 시스템온칩(SoC) 기기 및 기타 임베디드 기술을 평가하는 데 널리 사용됩니다. 취약성 연구, 인증 준비, 제품 개발, 보안 테스트 등 어떤 용도로 사용되든 고품질 신호 수집은 정확하고 반복 가능한 사이드 채널 분석의 기반이 됩니다.
기기 전력 소비의 미세한 변화를 측정하여 누출을 식별하고 전력 분석 평가를 지원합니다.
정확하고 반복 가능한 사이드 채널 분석에 필요한 감도와 정밀도로 저진폭 신호를 수집합니다.
Product type
Active current probe, Passive current probe, High precision electromagnetic probe
Bandwidth
1 MHz - 2 GHz ~ Up to 6 GHz
Connector type
BNC / SMB, SMA
Maximum rms Current
90 mA AC ~ 100 mA AC
Technology
Device Security
DS1203B
사이드 채널 분석에 사용되는 고정밀 프로브인 DS1203B 고정밀 전자기파 프로브는 반도체 회로에서 발생하는 전자기파 방출을 포착합니다.
사이드 채널 분석에 사용되는 고감도 프로브인 고정밀 전자기 프로브는 반도체 회로에서 발생하는 전자기 방출을 포착합니다. 이 프로브에는 0.2mm, 0.5mm, 1.25mm의 세 가지 크기가 다른 프로브 팁을 교체할 수 있는 메커니즘이 있습니다. 모든 팁에는 지향성 코일과 보호용 테플론 쉘이 있습니다. 일반적으로 XYZ-모션 플랫폼과 함께 사용되는 이 프로브는 최대 6GHz 주파수의 전자기장을 포착하여 AC 신호로 변환할 수 있습니다.
DS1203B는 타겟의 표면을 이동하며 활성도가 높은 회로인 핫스팟을 찾을 수 있습니다. 핫스팟에서 포착된 신호는 단순 또는 차등 전자기파 분석을 위한 측정을 구성합니다. 고정밀 전자기파 프로브에는 수동으로 또는 외부 장치를 통해 설정할 수 있는 가변 이득 메커니즘이 있으며 타겟의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.
새롭고 향상된 증폭기 유닛 탑재
DS1201A
DS1201A 패시브 전류 프로브는 사이드 채널 분석 중에 시스템온칩 기기 및 FPGA와 같은 임베디드 기기의 전력 소비를 측정합니다.
임베디드 기술의 전력 소비를 측정하여 사이드 채널 분석을 수행하는 것은 측정 설정에 특정한 과제를 부여합니다. 임베디드 기기의 전력선은 일반적으로 노이즈가 더 많고, 신호가 더 빠른 속도로 이동하며, 예를 들어 스마트 카드에 비해 폼 팩터가 매우 다양합니다. DS1201A 패시브 전류 프로브를 사용하여 시스템온칩(SoC) 기기 및 필드 Programmable Gate Array(FPGA)와 같은 임베디드 기기에서 사이드 채널 분석을 수행하는 과제에 도전해 보세요.
액티브 전류 프로브는 전류를 능동적으로 감지하는 고주파 프로브입니다. 사이드 채널 분석에서 타겟 디바이스의 전력 소비를 측정하는 데 사용되는 고감도 DS1202A는 타겟의 전원 공급 라인에 삽입되며 최대 2GHz의 전류 변화를 전송할 수 있습니다. 액티브 전류 프로브는 측정된 신호를 증폭하는 데 사용할 수 있는 베이스 유닛과 함께 사용됩니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
측정 프로브는 전력 소비 및 전자기 방사 등 작동 중 기기에서 발생하는 물리적 신호를 캡처합니다. 이러한 신호에는 내부 연산 및 암호화 작업과 상관관계가 있는 정보가 포함될 수 있어 엔지니어가 잠재적인 사이드 채널 누출을 식별하는 데 도움을 줍니다.
사이드 채널 평가는 주로 전력 소비나 전자기 방사의 아주 미세한 변화를 감지하는 데 의존합니다. 고품질 신호 수집은 측정 정확도를 높이고 노이즈를 줄이며 보안 평가 결과의 신뢰성을 높이는 데 기여합니다.
전류 프로브는 일반적으로 전력 분석 평가를 수행할 때 사용됩니다. 전류 소비를 측정함으로써 엔지니어가 사이드 채널 누출 및 암호화 취약성을 분석할 수 있는 전력 파형을 캡처할 수 있도록 지원합니다.
가장 적합한 프로브는 대상 기기, 평가 목적, 테스트 방법에 따라 달라집니다. 어떤 애플리케이션은 전류 프로브를 사용한 전력 분석에 더 적합한 반면, 다른 애플리케이션은 전자기 분석이 유리할 수 있습니다. 사용 사례와 테스트 환경에 가장 적합한 솔루션을 찾으려면 키사이트 디바이스 보안(Keysight Device Security) 팀과 요구 사항을 상담하는 것을 권장합니다.
사이드 채널 누출은 기기 작동 중 전력 소비, 전자기 방사, 타이밍 거동 또는 기타 관찰 가능한 특성과 같은 물리적 효과를 통해 의도치 않게 노출되는 정보를 의미합니다.
전력 분석은 기기의 전력 소비 변화를 측정하여 잠재적인 정보 누출을 식별합니다. 전자기(EM) 분석은 기기 활동으로 인해 발생하는 전자기 방사를 측정하여 엔지니어가 회로의 특정 영역 내 국부적 거동을 조사할 수 있도록 합니다.
대상 기기의 전원 공급 라인에 직접 삽입되므로 전원 공급장치와 기기 사이에 위치하여 실시간으로 전류 변화를 캡처합니다.
측정 프로브는 다음을 포함하여 광범위한 임베디드 기기를 평가하는 데 사용할 수 있습니다.
예. 측정 프로브는 평가 실험실, 인증 기관, 반도체 회사, 제품 보안 팀에서 사이드 채널 평가를 수행하고 보안 요구 사항을 검증하는 데 널리 사용됩니다.
예. 사이드 채널 누출 신호는 크기가 작고 관찰하기 어려운 경우가 많으므로 정확하고 재현 가능한 결과를 얻으려면 일반적으로 특수 측정 프로브와 수집 하드웨어가 필요합니다.