결함 주입 테스트는 단순한 결함 생성을 넘어섭니다. 테스트 파라미터에 대한 정밀한 제어, 복잡한 캠페인의 자동 실행, 그리고 대용량 결과에 대한 효율적인 분석이 필요합니다. Inspector 결함 주입 소프트웨어는 다양한 장치 보안 테스트 워크플로 전반에서 결함 주입 평가를 설계, 실행, 자동화 및 분석할 수 있는 통합 환경을 제공합니다.
전압, 클록, 전자기 및 광학 결함 주입 기법을 지원하는 Inspector를 통해 보안 엔지니어는 결함 조건에서 장치가 작동하는 방식을 체계적으로 탐색하고 보안에 민감한 작업을 손상시킬 수 있는 취약점을 식별할 수 있습니다. 이 플랫폼은 하드웨어 제어, 캠페인 자동화, 파라미터 탐색 및 내장된 분석 기능을 결합하여 사용자가 악용 가능한 결함 조건을 효율적으로 발견하고 구현된 대책의 효과를 평가할 수 있도록 지원합니다.
표적화된 암호화 평가부터 대규모 취약점 평가에 이르기까지, Inspector는 팀이 결함 주입 워크플로를 간소화하고 결과를 재현, 분석 및 문서화하는 데 소요되는 노력을 줄일 수 있도록 지원합니다. 차분 결함 분석(DFA) 수행, 보안 대책 검증, 인증 준비, 고급 보안 연구 수행 등 어떤 작업이든 Inspector는 현대적인 결함 주입 테스트에 필요한 자동화, 가시성 및 유연성을 제공합니다.
전압, 클록, 전자기 및 광학 결함 주입 기법을 사용하여 결함 주입 캠페인을 생성, 실행 및 관리합니다.
차분 결함 분석(DFA), 글리치 공격 및 기타 결함 기반 공격 방법에 대한 보호 기능의 효과를 평가합니다.
결함 거동을 조사하고, 성공적인 공격 조건을 식별하며, 대용량의 테스트 결과를 효율적으로 처리합니다.
통합된 환경을 통해 결함 주입 하드웨어를 제어하고, 매개변수 탐색을 자동화하며, 테스트 작업을 관리합니다.
Applications
Fault injection testing, Device security evaluation, Vulnerability assessment, Security validation, Certification testing, Cryptographic fault analysis, Security research
Functionality
Voltage glitching, Clock glitching, Electromagnetic fault injection, Laser fault injection, Single fault injection, Double fault injection, Differential fault analysis, Result analysis
Key Features
Automated test campaigns; Unified hardware control; Cryptographic DFA attacks; Hardware calibration tools, Accelerated vulnerability discovery; Repeatable security evaluations; Scalable testing workflows
License options
Floating license, USB-based portable license
License types
Perpetual, Subscription
DS2101A Inspector 결함 주입(Fault Injection)은 하드웨어 제어, 캠페인 자동화, 매개변수 탐색 및 분석을 하나의 환경으로 결합하여 결함 주입 테스트를 간소화합니다. 전압, 클록, 전자기 및 레이저 결함 주입을 지원하는 Inspector를 통해 보안 팀은 다양한 임베디드 타겟에서 반복 가능한 캠페인을 실행할 수 있습니다. AI 지원 매개변수 탐색은 복잡한 결함 공간을 보다 효율적으로 탐색하도록 도와주며, 수동 노력을 줄이면서 취약점 발견을 가속화합니다. 대응책 검증부터 인증 준비에 이르기까지 DS2101A는 팀이 보안 평가의 테스트 커버리지, 효율성 및 신뢰성을 향상할 수 있도록 지원합니다.
DS2101A Inspector 결함 주입(Fault Injection)은 하드웨어 제어, 캠페인 자동화, 매개변수 탐색 및 분석을 하나의 환경으로 결합하여 결함 주입 테스트를 간소화합니다. 전압, 클록, 전자기 및 레이저 결함 주입을 지원하는 Inspector를 통해 보안 팀은 다양한 임베디드 타겟에서 반복 가능한 캠페인을 실행할 수 있습니다. AI 지원 매개변수 탐색은 복잡한 결함 공간을 보다 효율적으로 탐색하도록 도와주며, 수동 노력을 줄이면서 취약점 발견을 가속화합니다. 대응책 검증부터 인증 준비에 이르기까지 DS2101A는 팀이 보안 평가의 테스트 커버리지, 효율성 및 신뢰성을 향상할 수 있도록 지원합니다.
DS2101A
DS2101A Inspector 결함 주입(Fault Injection)은 하드웨어 제어, 캠페인 자동화, 매개변수 탐색 및 분석을 하나의 환경으로 결합하여 결함 주입 테스트를 간소화합니다. 전압, 클록, 전자기 및 레이저 결함 주입을 지원하는 Inspector를 통해 보안 팀은 다양한 임베디드 타겟에서 반복 가능한 캠페인을 실행할 수 있습니다. AI 지원 매개변수 탐색은 복잡한 결함 공간을 보다 효율적으로 탐색하도록 도와주며, 수동 노력을 줄이면서 취약점 발견을 가속화합니다. 대응책 검증부터 인증 준비에 이르기까지 DS2101A는 팀이 보안 평가의 테스트 커버리지, 효율성 및 신뢰성을 향상할 수 있도록 지원합니다.
DS2101A Inspector 결함 주입은 보안 팀이 복잡한 결함 주입 캠페인을 자동화하고, 다양한 테스트 하드웨어를 조율하며, 보안 취약성을 노출할 수 있는 결함 조건을 효율적으로 식별하도록 지원합니다.
전압, 클록, 전자기 및 레이저 결함 주입 워크플로를 지원하는 Inspector는 공격 매개변수 구성, 하드웨어 제어, 캠페인 실행 및 결과 분석을 위한 공통 소프트웨어 환경을 제공합니다. AI 지원 매개변수 탐색은 팀이 복잡한 테스트 공간을 더 효율적으로 탐색할 수 있도록 돕고, 암호화 분석 기능은 성공적인 결함과 그 잠재적 보안 영향에 대한 심층적인 조사를 지원합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
Inspector 결함 주ions 소프트웨어는 결함 주입 평가를 설계, 실행, 자동화 및 분석하기 위한 통합 환경을 제공합니다. 보안 팀이 테스트 하드웨어를 제어하고, 공격 매개변수를 구성하고, 캠페인을 실행하고, 결과를 조사하고, 디바이스가 다양한 결함 조건에 어떻게 응답하는지 검증하는 데 도움이 됩니다.
결함 주입 테스트에는 타이밍, 진폭, 위치, 트리거 조건 및 기타 매개변수의 많은 조합이 포함될 수 있습니다. 이를 수동으로 테스트하면 빠르게 복잡해지고 시간이 많이 소요될 수 있습니다.
인스펙터(Inspector)는 이 프로세스를 구조화하고 자동화하여 팀이 일관된 테스트 워크플로 내에서 체계적으로 결함 조건을 탐색하고, 성공적인 공격을 재현하며, 결과를 분석할 수 있도록 지원합니다.
인스펙터는 다음과 같은 다양한 결함 주입 워크플로를 지원합니다.
정확한 설정은 타겟 디바이스, 방법론 및 연결된 하드웨어에 따라 다릅니다.
인스펙터는 호환되는 키사이트 디바이스 보안(Device Security) 하드웨어를 구성, 제어 및 자동화하는 데 사용되는 소프트웨어 계층을 제공합니다. 설정에 따라 인스펙터는 결함 생성, 트리거링, 포지셔닝, 타겟 통신 및 결과 수집을 조율할 수 있습니다.
이를 통해 결함 주입 설정의 다양한 구성 요소를 보다 통합되고 반복 가능한 워크플로로 결합할 수 있습니다.
예. 자동화는 인스펙터 결함 주입 소프트웨어의 핵심 기능 중 하나입니다. 사용자는 모든 테스트마다 수동으로 공격 파라미터를 변경하는 대신, 다양한 결함 조건을 체계적으로 탐색하는 캠페인을 구성할 수 있습니다.
이는 성공적인 공격 창이 좁거나 방대한 수의 파라미터 조합을 평가해야 할 때 특히 유용합니다.
성공적인 결함은 타이밍, 진폭, 지속 시간 또는 위치와 같은 매우 특정한 파라미터 조합에 따라 달라질 수 있습니다. 해당 조합을 수동으로 찾는 것은 많은 테스트 반복 작업을 필요로 할 수 있습니다.
자동화를 통해 보안 팀은 테스트 공간을 더 체계적으로 탐색하고, 반복성을 개선하며, 수동으로 실험을 구성하는 대신 의미 있는 결과를 분석하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
Inspector는 보안 엘리먼트, 스마트 카드, 마이크로컨트롤러, FPGA, SoC(System-on-Chip) 장치 및 임베디드 프로세서를 포함하여 하드웨어 구성에 따라 광범위한 임베디드 및 보안에 민감한 장치에서 결함 주입 평가를 지원할 수 있습니다.
차분 결함 분석은 올바른 암호화 출력과 결함이 있는 암호화 출력 간의 차이를 검사하는 암호화 평가 기법입니다. 이러한 차이를 통해 구현상의 취약점이 드러날 수 있으며, 특정 조건에서는 민감한 암호화 정보가 노출될 수 있습니다.
Inspector는 보안 팀이 결함이 발생한 결과를 조사하고 더 넓은 테스트 워크플로 내에서 암호화 결함 평가를 수행할 수 있도록 지원하는 분석 기능을 제공합니다.
네. Inspector는 숙련된 보안 평가자가 요구하는 고급 기능을 제공하는 동시에 팀이 반복 가능한 결함 주입 워크플로를 구축할 수 있도록 돕는 구조화된 환경을 제공합니다.
또한 키사이트테크놀로지스는 팀이 실무적인 결함 주입 지식을 쌓고 테스트 요구 사항에 적합한 방법론과 장비를 결정할 수 있도록 교육 및 전문가 지원을 제공합니다.
네. Inspector는 더 넓은 키사이트 장치 보안(Device Security) 에코시스템의 한 구성 요소입니다. 요구 사항에 따라 결함 주입 설정은 임베디드 보안 테스트벤치(Embedded Security Testbench), 글리치 생성기, 글리치 증폭기, EMFI 프로브, 레이저 시스템, 포지셔닝 장비, 교육용 타겟 및 Inspector 소프트웨어를 결합할 수 있습니다.
키사이트 장치 보안 팀은 타겟, 방법론 및 평가 목표에 맞는 적절한 조합을 결정할 수 있도록 지원해 드립니다.