디바이스 보안
Inspector 소프트웨어는 디바이스 보안 테스트를 위한 통합 환경에서 데이터 수집, 자동화, 분석 및 보고 기능을 제공합니다. 사이드 채널 측정 캡처 및 분석부터 결함 주입 캠페인 자동화, 실리콘 제작 전 누설 탐지에 이르기까지, Inspector는 보안 팀이 개발 수명 주 전반에 걸쳐 취약성을 발견하고, 대응책을 검증하며, 정보에 입각한 보안 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
20년 이상의 디바이스 보안 혁신을 바탕으로 구축된 Inspector는 사이드 채널 분석(SCA), 결함 주입(FI), 프리실리콘 사이드 채널 분석을 지원하는 100개 이상의 특화된 모듈을 결합합니다. 팀은 디바이스에서 전력 또는 전자기 측정을 캡처하여 잠재적인 보안 누설에 대해 처리 및 분석할 수 있는 측정 트레이스를 생성하고, 검증된 고급 분석 기술을 적용하고, 복잡한 결함 주입 하드웨어를 조정하고, 대규모 테스트 캠페인을 자동화하고, 설계 수준에서 잠재적인 사이드 채널 누설을 조사할 수 있습니다. 모듈의 약 95%에 대해 소스 코드를 사용할 수 있으며 Python 및 Java API 지원이 제공되므로, 보안 요구사항이 진화함에 따라 팀은 방법론을 맞춤화하고, 기존 워크플로를 통합하며, Inspector를 확장할 수 있습니다.
새로운 보안 기능을 구축하든 기존 평가 랩을 확장하든, Inspector는 프리실리콘 설계부터 포스트실리콘 테스트까지의 보안 검증을 지원하도록 설계된 체계적이고 확장 가능한 환경을 제공합니다. AI 지원 분석 및 포스트 퀀텀 암호화(PQC) 평가 지원을 포함한 고급 기능을 통해 팀은 새롭게 부각되는 공격 기법에 대응하고 진화하는 보안 및 인증 요구사항을 준비할 수 있습니다.
키사이트 교육, 디바이스 보안 전문 지식 및 지속적인 지원과 결합하여, Inspector는 조직이 시간이 지남에 따라 역량을 구축하고, 새로운 위협에 맞춰 테스트 전략을 조정하며, 더 높은 효율성과 반복성, 신뢰성을 바탕으로 보안 평가를 수행할 수 있도록 지원합니다.
Riscure Security Solutions의 창립자인 Marc Witteman이 디바이스 보안의 기본 사항, 일반적인 공격 기술 및 업계의 향후 방향에 대해 설명하는 영상을 시청하세요.
Inspector는 디바이스 보안 테스트를 위한 키사이트의 소프트웨어 환경입니다. 사이드 채널 분석(SCA), 결함 주입(FI), 프리실리콘 사이드 채널 분석을 지원하며, 보안 평가 워크플로의 다양한 단계에서 데이터 수집, 하드웨어 제어, 자동화, 분석 및 보고 기능을 통합합니다.
Inspector는 다음의 세 가지 주요 영역을 지원합니다.
Inspector는 지원되는 키사이트 디바이스 보안 하드웨어를 제어하고 조정하기 위한 소프트웨어 환경을 제공합니다. 방법론 및 테스트 설정에 따라 Inspector는 측정 캡처, 트리거링, 포지셔닝, 결함 생성, 캠페인 자동화, 신호 처리 및 분석을 지원할 수 있습니다.
이 통합을 통해 팀은 개별 계측기에서 벗어나 보다 체계적이고 반복 가능하며 자동화된 디바이스 보안 테스트 워크플로로 전환할 수 있습니다.
Inspector 솔루션 및 테스트 워크플로에 따라 다릅니다. 포스트실리콘 사이드 채널 분석 및 결함 주입은 일반적으로 Inspector와 호환되는 측정 또는 결함 주입 하드웨어를 결합합니다.
프리실리콘 사이드 채널 분석은 설계 및 시뮬레이션 데이터를 사용하므로 해당 평가 단계에서는 물리적 실리콘이 필요하지 않습니다.
키사이트 디바이스 보안 팀은 기존 랩 및 테스트 요구사항에 따라 적절한 소프트웨어 및 하드웨어 구성을 결정하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.
예. 자동화는 Inspector 플랫폼의 핵심 부분입니다. 소프트웨어 구성에 따라 Inspector는 데이터 수집, 분석 워크플로, 파라미터 탐색, 결함 주입 캠페인 및 기타 반복적인 테스트 활동을 자동화하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
이는 평가가 복잡해지고 팀이 더 큰 데이터 세트를 처리하거나 다양한 테스트 조건을 탐색해야 할 때 특히 유용합니다.
예. Inspector는 팀이 사이드 채널 분석 및 결함 주입 역량을 구축할 수 있도록 돕는 체계적인 워크플로를 제공하며, 더욱 고급 패키지는 숙련된 평가자와 고신뢰성 보안 실험실을 지원합니다.
또한 키사이트는 신규 팀이 실무적인 디바이스 보안 테스트 전문성을 개발할 수 있도록 교육과 전문가 지도를 제공합니다.
예. Inspector는 확장 가능한 보안 테스트 워크플로를 지원하도록 설계되었습니다. 모듈의 약 95%에 대해 소스 코드가 제공되며, Python 및 Java API 지원을 통해 팀은 방법론을 사용자 지정하고, 프로세스를 자동화하며, Inspector를 기존 테스트 환경 및 내부 워크플로와 통합할 수 있습니다.
예. 키사이트는 팀이 관련 보안 방법론을 이해하고, 효과적인 테스트 워크플로를 구축하며, 적절한 하드웨어와 함께 Inspector를 사용하는 데 도움이 되는 교육, 디바이스 보안 전문성 및 지속적인 지원을 제공합니다.
이러한 지원은 조직이 내부 전문성을 구축하고 기술, 위협, 보안 요구사항의 진화에 맞춰 테스트 역량을 조정하는 데 도움이 될 수 있습니다.