사이드 채널 분석은 방대한 양의 측정 데이터를 생성하지만, 의미 있는 보안 인사이트를 도출하려면 단순한 신호 획득 그 이상이 필요합니다. Inspector 사이드 채널 분석 소프트웨어는 보안 평가 워크플로 전반에서 사이드 채널 측정 데이터를 획득, 처리, 분석 및 검증할 수 있는 통합 환경을 제공합니다.
초기 신호 캡처 및 트레이스 준비부터 고급 통계 분석 및 암호화 공격에 이르기까지, Inspector는 보안 팀이 원시 측정을 실행 가능한 결과로 변환할 수 있도록 지원합니다. 자동화된 워크플로, 신호 처리 기능, 고급 분석 기법을 통해 엔지니어는 누설을 효율적으로 식별하고, 보안 대책의 효과를 평가하며, 사이드 채널 공격에 대한 암호화 구현의 복원력을 평가할 수 있습니다.
보안 연구실, 평가 시설, 반도체 회사, 제품 개발 팀을 위해 설계된 이 소프트웨어는 일상적인 보안 검증과 고급 취약점 연구를 모두 지원합니다. 누설 평가, 규정 준수 테스트, 인증 준비, 대규모 사이드 채널 평가 등 어떤 작업을 수행하든 Inspector는 분석을 간소화하고 효율성을 향상시키며 보안 테스트 결과에 대한 신뢰도를 높이는 데 필요한 도구를 제공합니다.
측정 트레이스를 캡처, 구성, 정리 및 처리하여 사이드 채널 분석을 위한 안정적인 기반을 구축합니다.
암호화 알고리즘의 보안을 평가하고 업계 및 인증 요구사항 준수 여부를 확인합니다.
자동화, 고급 분석 기능, 대규모 데이터셋 지원을 통해 테스트 워크플로를 확장합니다.
Key Features
Validated analysis methodologies; Expert-developed workflows; Extensible crypto leakage framework; Repeatable security evaluations, Certification-oriented testing; Accelerated vulnerability discovery, Consistent analysis results, Premium analysis modules; FPGA-accelerated processing; Deep learning-based analysis; Advanced attack methodologies; Automated analysis workflows; Large dataset optimization; High-assurance security validation; Certification-oriented testing
Applications
Side-channel analysis, Power analysis, Electromagnetic analysis, Embedded security testing, Cryptographic implementation evaluation, Security validation, Advanced side-channel analysis, High-assurance security evaluation, Cryptographic security evaluation, Certification testing, Security research, Vulnerability assessment, Leakage assessment
Functionality
Signal acquisition, Oscilloscope control, Trace processing, Sample editing, Trace management, Trace assessment, Trace recovery, XYZ positioning, Data export, Measurement automation, Advanced pattern analysis, Workflow automation, Signal processing pipelines, Higher-order analysis, Template attacks, Deep learning analysis, Advanced trace alignment, Harmonics analysis, Notch filtering, Trace augmentation, Statistical analysis, Spectral analysis, Cryptographic analysis, TVLA testing, Known-key analysis, Fault analysis, Signal processing, Trace alignment, Trace import
License options
Floating license, USB-based portable license
License types
Perpetual, Subscription
DS2201A
DS2201A Inspector 획득 및 신호 처리는 사이드 채널 분석을 위한 전력 및 전자기 측정의 획득과 준비를 간소화합니다. 하드웨어 제어, 신호 획득, 트레이스 관리 및 처리를 단일 환경으로 통합하여 보안 팀이 원시 측정을 일관되고 분석 가능한 데이터로 변환할 수 있도록 지원합니다. 신호 캡처부터 트레이스 트리밍, 구성, 평가에 이르기까지 DS2201A는 측정 워크플로를 개선하고 누설 감지, 암호화 분석, 대책 검증, 고급 사이드 채널 평가를 위한 안정적인 데이터 기반을 구축하는 데 도움을 줍니다.
DS2201A Inspector 획득 및 신호 처리는 보안 팀이 안정적인 사이드 채널 분석에 필요한 측정 데이터를 효율적으로 캡처, 준비 및 관리할 수 있도록 지원합니다.
Inspector는 획득, 하드웨어 상호작용, 신호 처리, 트레이스 관리를 구조화된 워크플로로 통합합니다. 사용자는 전력 및 전자기 측정을 수집하고, 후속 분석을 위해 트레이스를 준비하며, 대규모 데이터셋을 효율적으로 관리할 수 있습니다. 유연한 획득 옵션과 트레이스 처리 기능은 팀이 누설 평가 및 고급 암호화 분석으로 넘어가기 전에 일관된 데이터셋을 구축할 수 있도록 지원합니다.
DS2202A
DS2202A Inspector Analysis Professional은 즉시 사용 가능한 포괄적인 분석 방법 모음을 사용하여 사이드 채널 측정 데이터를 의미 있는 보안 통찰력으로 변환합니다. 통계 및 스펙트럼 분석부터 누설 평가, 암호 검증, 신호 처리에 이르기까지, Inspector는 보안 팀이 복잡한 워크플로를 처음부터 구축할 필요 없이 취약점을 식별하고 대책을 평가할 수 있도록 지원합니다. 숙련된 평가자와 성장하는 보안 팀 모두를 위해 설계된 DS2202A는 취약점 평가, 보안 검증, 인증 준비를 위한 구조화되고 반복 가능한 사이드 채널 평가를 가능하게 합니다.
DS2202A Inspector Analysis Professional은 누설 감지, 취약점 조사, 암호화 구현 검증을 위한 포괄적인 분석 기능을 보안 팀에 제공합니다.
획득 및 준비된 측정 데이터를 바탕으로 Inspector는 통계 분석, 스펙트럼 분석, 암호 평가, 신호 처리 및 트레이스 관리를 구조화된 환경으로 가져옵니다. 즉시 사용 가능한 기능을 통해 팀은 프로젝트 전반에 걸쳐 일관되고 반복 가능한 평가 워크플로를 유지하면서 측정 데이터에서 보안 결론까지 효율적으로 도달할 수 있습니다.
DS2203A
DS2203A Inspector Analysis Premium은 까다로운 보안 평가를 위해 고급 사이드 채널 공격, 자동화, 패턴 분석 및 향상된 신호 처리를 통해 Analysis Professional의 기능을 확장합니다. 복잡하고 철저히 보호되는 암호화 구현을 조사하도록 설계된 이 제품은 고차 공격, 딥러닝 기반 분석, 고급 정렬 및 자동화된 워크플로를 비롯한 기술을 지원합니다. DS2203A는 보안 전문가가 복잡한 데이터 세트를 보다 효율적으로 분석하고, 기존 방법으로 놓칠 수 있는 취약성을 발견하며, 고급 연구, 검증 및 인증 활동을 위해 확장 가능하고 반복 가능한 평가를 수행할 수 있도록 지원합니다.
DS2203A Inspector Analysis Premium은 Inspector SCA 포트폴리오 내에서 가장 진보된 분석 기능을 제공하여 보안 팀이 복잡한 구현을 조사하고, 평가 워크플로를 자동화하며, 기존 분석 기술을 뛰어넘는 취약성을 발견할 수 있도록 지원합니다.
DS2202A Inspector Analysis Professional에 포함된 모든 기능을 바탕으로, Premium 에디션은 고급 암호화 공격, 패턴 감지, 워크플로 자동화, 향상된 신호 처리 및 트레이스 조작 기능을 추가합니다. 이러한 도구는 숙련된 평가자가 점점 더 정교해지는 대응책에 대처하고 복잡하거나 대규모의 데이터 세트를 효율적으로 분석할 수 있도록 돕습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
Inspector Side-Channel Analysis Software는 부채널 보안 평가 중 측정 데이터를 획득, 처리 및 분석하기 위한 통합 환경을 제공합니다. 보안 팀이 원시 신호에서 의미 있는 결과로 전환할 수 있도록 지원하며, 누설 감지, 암호화 분석, 대책 검증 및 자동화된 테스트 등의 작업을 지원합니다.
부채널 분석은 캡처, 준비, 정렬, 분석 및 비교해야 하는 대용량의 측정 추적을 생성할 수 있습니다. 전용 소프트웨어는 이러한 작업을 구조화된 워크플로로 통합하여 팀이 수작업을 줄이고, 반복성을 개선하며, 측정 데이터에서 의미 있는 보안 인사이트를 추출할 수 있도록 지원합니다.
Inspector는 호환되는 키사이트 하드웨어와 함께 작동하여 측정 및 분석 워크플로를 연결합니다. 설정에 따라 이 소프트웨어는 데이터 수집, 하드웨어 제어, 신호 처리, 분석 및 자동화를 지원하므로 팀은 공통 환경에서 더 많은 사이드 채널 평가 작업을 관리할 수 있습니다.
적절한 구성은 측정 설정 및 평가 목표에 따라 다릅니다. Inspector는 키사이트 디바이스 보안 하드웨어와 긴밀하게 통합되도록 설계되었지만, 구체적인 소프트웨어 및 하드웨어 요구 사항은 워크플로에 따라 다를 수 있습니다. 키사이트 디바이스 보안 팀은 기존 또는 계획 중인 실험실 설정에 적합한 구성을 찾는 데 도움을 드릴 수 있습니다.
세 가지 옵션은 사이드 채널 분석의 다양한 단계와 수준을 지원하도록 설계되었습니다.
올바른 구성은 테스트 목표와 평가의 복잡성에 따라 달라집니다.
Inspector는 데이터 수집 및 신호 처리부터 보다 고급 분석에 이르기까지 다양한 수준의 사이드 채널 평가를 지원하도록 구조화되어 있습니다. 이를 통해 조직은 현재 요구 사항에 맞는 기능을 선택하고 테스트 니즈가 발전함에 따라 분석 capabilities를 확장할 수 있습니다.
네. Inspector는 보안 팀이 사이드 채널 유출에 대한 측정 트레이스를 평가하고 디바이스 동작이 민감한 연산 또는 암호화 데이터와 상관관계가 있는지 조사할 수 있도록 설계된 분석 기능을 제공합니다.
네. 자동화는 특히 평가가 더 커지고 복잡해짐에 따라 Inspector의 중요한 가치 중 하나입니다. 소프트웨어 구성에 따라 팀은 반복적인 분석 활동을 자동화하고 더 큰 데이터 세트 및 테스트 캠페인으로 평가를 확장할 수 있습니다.
Inspector는 다음을 포함하여 다양한 사용자 및 조직을 지원할 수 있습니다.
이 소프트웨어는 노련한 전문가뿐만 아니라 사이드 채널 분석 기능을 개발하는 팀 모두를 지원할 수 있습니다.
네. Inspector는 숙련된 평가자를 위한 고급 기능을 제공하는 동시에, 팀이 사이드 채널 분석 역량을 구축하는 과정도 지원할 수 있습니다. 또한 키사이트는 팀이 실무 지식을 쌓고 효과적인 테스트 워크플로를 구축할 수 있도록 교육 및 전문가 지원을 제공합니다.
예. 키사이트 디바이스 보안 팀은 팀이 사이드 채널 분석 방법론, 테스트 워크플로, 하드웨어, Inspector 소프트웨어를 이해할 수 있도록 교육 옵션을 제공합니다. 교육을 통해 신규 사용자는 실무 전문 지식을 쌓고, 경험이 풍부한 팀은 평가 역량을 강화하거나 확장할 수 있습니다.