Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 디바이스 취약점 분석 소프트웨어는 개발의 모든 단계에서 디바이스 보안을 평가하고 강화하는 고급 도구를 제공합니다. 이 솔루션은 사이드 채널 누설 및 결함 주입을 포함한 실제 공격을 시뮬레이션하여 임베디드 디바이스, 칩 및 스마트카드의 취약점을 조기에 식별할 수 있도록 합니다. 고정확도 프리실리콘 분석, 암호화 평가, 차동 전력 및 전자기 테스트를 통해 설계자는 제조 전에 위험을 사전에 완화할 수 있습니다. 지금 디바이스 취약점 분석 소프트웨어 견적을 요청하십시오. 이 솔루션에 대해 더 자세히 알아보시겠습니까? 아래 리소스를 살펴보십시오.
여러 공격 벡터를 시뮬레이션하여 암호화 및 하드웨어 취약점을 찾아내고, 엔지니어에게 임베디드 디바이스, 칩 및 스마트카드 보안에 대한 완벽한 가시성을 제공합니다.
설계 단계에서 사이드 채널 및 결함 주입 취약점을 감지하여 사전 예방적 완화를 가능하게 하고, 비용이 많이 드는 재설계를 줄이며, 제조 전에 강력한 디바이스 보안을 보장합니다.
고해상도 수집으로 전력, 전자기 및 타이밍 신호를 분석하여 기존 테스트에서는 놓칠 수 있는 미묘한 누설 및 암호화 취약점을 식별합니다.
실제 전압, 클록, EM 및 레이저 기반 공격을 재현하여 디바이스 복원력을 검증하고 의도적이거나 우발적인 방해에도 보안 메커니즘이 무결성을 유지하도록 보장합니다.
테이프아웃 전에 사이드채널 누출을 탐지, 위치 파악 및 완화하십시오. Inspector SC2 프리실리콘 사이드채널 분석(Pre-Silicon Side-Channel Analysis)을 통해 하드웨어 보안, 설계 및 검증 팀은 실리콘이 제조되기 전(프리실리콘)인 설계 단계 및 개발 과정에서 사이드채널 취약점을 식별할 수 있습니다. 기존의 포스트 실리콘 테스트는 제조된 디바이스에 누설이 존재하는지 여부를 확인할 수 있는 반면, Inspector SC2 프리실리콘 사이드 채널 분석은 설계 내에서 누설이 발생하는 위치를 파악할 수 있게 하여, 팀이 개발 라이프사이클의 초기 단계에서 근본 원인을 파악하고 완화 전략을 평가할 수 있도록 지원합니다. Inspector SC2 프리실리콘 사이드채널 분석은 테스트 벡터와 설계 활동 데이터를 활용하여 레지스터 전송 레벨(RTL), 합성된 넷리스트 및 게이트 레벨 설계를 분석함으로써, 어떤 신호가 누설되는지, 누설량은 어느 정도인지, 누설이 언제 발생하는지, 그리고 설계 내 어디에서 비롯되는지를 파악합니다. 이러한 가시성을 통해 팀은 대응 조치를 검증하고, 대체 설계를 비교하며, 제조 후 취약점을 발견할 때 발생하는 비용과 위험을 줄일 수 있습니다.
테이프아웃 전에 사이드채널 누출을 탐지, 위치 파악 및 완화하십시오. Inspector SC2 프리실리콘 사이드채널 분석(Pre-Silicon Side-Channel Analysis)을 통해 하드웨어 보안, 설계 및 검증 팀은 실리콘이 제조되기 전(프리실리콘)인 설계 단계 및 개발 과정에서 사이드채널 취약점을 식별할 수 있습니다. 기존의 포스트 실리콘 테스트는 제조된 디바이스에 누설이 존재하는지 여부를 확인할 수 있는 반면, Inspector SC2 프리실리콘 사이드 채널 분석은 설계 내에서 누설이 발생하는 위치를 파악할 수 있게 하여, 팀이 개발 라이프사이클의 초기 단계에서 근본 원인을 파악하고 완화 전략을 평가할 수 있도록 지원합니다. Inspector SC2 프리실리콘 사이드채널 분석은 테스트 벡터와 설계 활동 데이터를 활용하여 레지스터 전송 레벨(RTL), 합성된 넷리스트 및 게이트 레벨 설계를 분석함으로써, 어떤 신호가 누설되는지, 누설량은 어느 정도인지, 누설이 언제 발생하는지, 그리고 설계 내 어디에서 비롯되는지를 파악합니다. 이러한 가시성을 통해 팀은 대응 조치를 검증하고, 대체 설계를 비교하며, 제조 후 취약점을 발견할 때 발생하는 비용과 위험을 줄일 수 있습니다.
DS2210A
테이프아웃 전에 사이드채널 누출을 탐지, 위치 파악 및 완화하십시오. Inspector SC2 프리실리콘 사이드채널 분석(Pre-Silicon Side-Channel Analysis)을 통해 하드웨어 보안, 설계 및 검증 팀은 실리콘이 제조되기 전(프리실리콘)인 설계 단계 및 개발 과정에서 사이드채널 취약점을 식별할 수 있습니다. 기존의 포스트 실리콘 테스트는 제조된 디바이스에 누설이 존재하는지 여부를 확인할 수 있는 반면, Inspector SC2 프리실리콘 사이드 채널 분석은 설계 내에서 누설이 발생하는 위치를 파악할 수 있게 하여, 팀이 개발 라이프사이클의 초기 단계에서 근본 원인을 파악하고 완화 전략을 평가할 수 있도록 지원합니다. Inspector SC2 프리실리콘 사이드채널 분석은 테스트 벡터와 설계 활동 데이터를 활용하여 레지스터 전송 레벨(RTL), 합성된 넷리스트 및 게이트 레벨 설계를 분석함으로써, 어떤 신호가 누설되는지, 누설량은 어느 정도인지, 누설이 언제 발생하는지, 그리고 설계 내 어디에서 비롯되는지를 파악합니다. 이러한 가시성을 통해 팀은 대응 조치를 검증하고, 대체 설계를 비교하며, 제조 후 취약점을 발견할 때 발생하는 비용과 위험을 줄일 수 있습니다.
Inspector SC2 Pre-Silicon Side-Channel Analysis는 반도체 팀이 설계 변경이 더 빠르고, 비용이 적게 들며, 구현하기 쉬운 테이프아웃 전에 측면 채널 누출을 감지하고 위치를 파악하는 데 도움을 줍니다.
기존 전자 설계 자동화(EDA) 워크플로우를 통해 생성된 테스트 벡터, VCD 활동 파일 및 선택적 전력 모델을 사용하여 인스펙터는 RTL, 합성된 넷리스트 및 게이트 레벨 설계를 분석하여 누설을 식별하고, 심각도를 측정하며, 책임 있는 신호 및 모듈을 정확히 찾아냅니다. 실행 가능한 근본 원인 분석을 제공함으로써, 팀은 대책을 검증하고, 구현 옵션을 비교하며, RTL, 합성된 넷리스트, 게이트 레벨 설계 전반의 누설을 비교하여 설계 흐름 중에 도입된 변경 사항을 식별할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.