Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어와 새로운 XA5 신호 분석기를 함께 사용하여 고급 시각화, 복조 및 분석 기능을 경험해 보세요. 지금 바로 30일 무료 체험을 시작해 보세요.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
실험실에서 실제 무선 환경을 에뮬레이션하여 무선 성능을 확실하게 검증하십시오.
키사이트 채널 에뮬레이션 솔루션은 실험실 환경에서 무선 장치, 기지국 및 무선 근거리 통신망(WLAN) 액세스 포인트의 종단 간 실제 성능 테스트를 가능하게 합니다. 하드웨어 에뮬레이터와 소프트웨어 도구를 조합하여 무선 조건, 이동성, 간섭 및 페이딩을 모델링하고 광범위한 반복 가능하고 제어 가능한 시나리오에서 성능을 검증하십시오. OTA 및 모바일 애드혹 네트워크(MANET) 시나리오부터 위성 및 현장-실험실 솔루션에 이르기까지 애플리케이션에 적합한 툴셋을 찾아보십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 채널 에뮬레이션 솔루션은 실험실 환경에서 무선 장치, 기지국 및 무선 근거리 통신망(WLAN) 액세스 포인트의 종단 간 실제 성능 테스트를 가능하게 합니다. 하드웨어 에뮬레이터와 소프트웨어 도구를 조합하여 무선 조건, 이동성, 간섭 및 페이딩을 모델링하고 광범위한 반복 가능하고 제어 가능한 시나리오에서 성능을 검증하십시오. OTA 및 모바일 애드혹 네트워크(MANET) 시나리오부터 위성 및 현장-실험실 솔루션에 이르기까지 애플리케이션에 적합한 툴셋을 찾아보십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
6G는 물리적, 디지털, 인간 세계를 연결하며 새로운 스펙트럼 활용, AI, 디지털 트윈, 새로운 네트워크 아키텍처를 중심으로 발전할 것으로 예측됩니다. 키사이트 AI 지원 무선 채널 에뮬레이션 솔루션을 사용하여 연구실에서 상위 미드밴드(FR3) 종단간 테스트를 수행하고 네트워크 센싱, 익스트림 MIMO 등과 같은 새로운 6G 기술을 평가하는 방법을 확인하십시오.
항공우주 및 방위
위성 궤적 역학, 도플러 효과 및 주파수 오류를 이해하여 서로 다른 네트워크 엔티티 간 위성 무선 링크를 재현하십시오.
항공우주 및 방위
에뮬레이션된 최종 사용자 장치와 위성 채널을 사용하여 현실적인 연구실 기반 환경을 시뮬레이션하십시오.
무선 통신
다양한 이동성 시나리오에서 5G 장치 성능을 검증하기 위해 실제 현장 조건을 에뮬레이션하는 테스트를 설정하십시오.
항공우주 및 방위
연구실에서 다양한 조건으로 NTN 미수정 장치를 테스트하여 위성 관련 지연 및 왜곡을 보상하십시오.
무선 통신
기하학 기반 확률적 채널 모델링과 반결정론적 및 결정론적 현장 특정 채널 모델링을 사용하여 6G FR3 테스트를 수행하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
올바른 채널 에뮬레이터를 선택하는 것은 테스트해야 할 무선 장치, 네트워크 장비 또는 액세스 포인트와 재현해야 할 실제 무선 환경 조건에서 시작됩니다. 다양한 애플리케이션은 OTA 검증, MIMO OTA 테스트, 위성 및 항공우주 링크, 모바일 애드혹 네트워크(MANET) 시나리오, RF 필드-투-랩 워크플로 또는 6G FR3 연구를 위해 서로 다른 기능을 요구할 수 있습니다.
무선 환경 조건을 에뮬레이션하고, 이동성, 간섭 및 페이딩을 모델링하며, 반복 가능하고 제어 가능한 시나리오에서 성능을 검증할 수 있는 솔루션을 찾으십시오. 고급 애플리케이션의 경우, 테스트 설정에 고성능 RF 신호 처리, 사실적인 OTA 에뮬레이션, 위성 지연 및 도플러 보상, 동적 필드 조건 모델링 또는 링크 에뮬레이션, 페이딩 프로파일 및 시나리오 모델링을 위한 소프트웨어가 필요한지 고려하십시오.
주요 채널 에뮬레이터 고려 사항에는 RF 채널 수, 확장성, 지원되는 페이딩 프로파일, 지연 및 도플러 기능, 간섭 모델링, 이동성 모델링, 그리고 실험실에서 복잡한 무선 채널 조건을 재현하는 능력이 포함됩니다. 이러한 기능은 에뮬레이터가 무선 신호가 실제 작동에서 겪는 조건을 얼마나 효과적으로 재현할 수 있는지를 결정합니다.
또한 전체 워크플로에 필요한 소프트웨어 및 액세서리도 고려해야 합니다. 채널 에뮬레이터 소프트웨어는 링크 에뮬레이션, 페이딩 프로파일 및 시나리오 모델링을 지원할 수 있으며, 트랜시버 및 인터페이스 장치와 같은 액세서리는 더 복잡한 무선, OTA, 위성, MANET 또는 필드-투-랩 시나리오를 위한 테스트 구성을 완료하는 데 도움이 될 수 있습니다.
채널 에뮬레이터는 실험실 환경에서 무선 장치, 네트워크 인프라 장비 및 WLAN 액세스 포인트를 테스트하는 데 사용될 수 있습니다. 또한 OTA 검증, MIMO OTA 테스트, 위성 및 항공우주 통신, 비지상 네트워크 테스트, MANET 및 전술 무선 생태계, 5G 장치 벤치마킹, 그리고 새로운 6G FR3 연구와 같은 애플리케이션을 지원합니다.
필요한 설정은 애플리케이션에 따라 다릅니다. 5G 장치 테스트는 실제 필드 조건 및 이동성 시나리오에 중점을 둘 수 있습니다. 위성 및 NTN 테스트는 에뮬레이션된 위성 채널, 긴 지연 보상, 도플러 효과, 주파수 오류 및 링크 왜곡을 요구할 수 있습니다. 6G FR3 연구는 기하학 기반 확률적 채널 모델링, 반결정론적 모델링 또는 결정론적 사이트별 채널 모델링을 요구할 수 있습니다.
채널 에뮬레이터는 종단 간 시스템 성능에 영향을 미치는 다중 경로, 페이딩, 지연, 도플러, 간섭 및 이동성 효과를 재현하여 최신 무선 테스트를 지원합니다. MIMO OTA 환경에서 채널 에뮬레이터는 통제되지 않은 필드 테스트에만 의존하지 않고 실제 무선 환경에서 디바이스를 테스트할 수 있도록 엔지니어를 돕습니다.
이는 고급 무선 시스템에 중요합니다. 성능이 디바이스와 네트워크 장비가 복잡하고 변화하는 무선 환경에 어떻게 반응하는지에 따라 달라지기 때문입니다. 5G, WLAN, NTN 및 6G FR3 워크플로의 경우 채널 에뮬레이션은 이동성, 페이딩, 위성 채널 동작 및 극한 MIMO 연구 조건과 같은 실제 시나리오의 반복 가능한 테스트를 가능하게 합니다.
채널 에뮬레이터는 일반적으로 하드웨어 에뮬레이터, 소프트웨어 도구, OTA 시스템, 무반향 챔버, 트랜시버 유닛, 인터페이스 유닛 및 애플리케이션별 테스트 장비가 포함될 수 있는 더 큰 무선 테스트 환경의 일부입니다. 목표는 제어, 반복성 및 측정 일관성을 유지하면서 실험실에서 실제 무선 조건을 재현하는 것입니다.
OTA, MIMO OTA, 위성, MANET 및 RF 필드-랩 워크플로의 경우 통합은 전체 신호 경로, 시나리오 모델링, RF 경로 동작, 이동성 조건 및 반복 가능한 테스트 실행을 고려해야 합니다. 링크 에뮬레이션, 페이딩 프로파일 및 시나리오 모델링을 위한 소프트웨어는 엔지니어가 개발 및 검증 워크플로 전반에 걸쳐 테스트 조건을 구성하고 재현하는 데 도움이 됩니다.
일반적인 채널 에뮬레이션 과제는 실제 필드 조건 재현, 복잡한 페이딩 및 간섭 모델링, 고급 시나리오를 위한 테스트 설정 확장, OTA, 위성, MANET, MIMO 및 6G 연구 워크플로 전반에 걸쳐 반복성 유지 등을 포함합니다. 이러한 과제는 이동성, 높은 도플러 편이, 긴 지연 보상 또는 동적 필드 환경을 테스트할 때 더욱 어려워집니다.
이는 애플리케이션에 맞는 채널 에뮬레이션 솔루션을 선택하고 하드웨어, 소프트웨어, 액세서리 및 시나리오 모델의 올바른 조합을 사용하여 해결할 수 있습니다. 필드-랩 워크플로, 페이딩 프로파일, 링크 에뮬레이션, 반복 가능한 시나리오 제어 및 애플리케이션별 툴셋은 엔지니어가 예측 불가능한 필드 테스트에 대한 의존도를 줄이면서 무선 성능을 더 확실하게 검증하는 데 도움이 됩니다.