키사이트 비상 통화 테스트 솔루션은 eCall, NG-eCall, Hybrid eCall, ERA-GLONASS 및 China eCall(AECS)을 포함한 진화하는 자동차 비상 통신 시스템에 대한 포괄적인 유효성 검사 범위를 제공합니다. 글로벌 규제 및 네트워크 마이그레이션이 회선 교환 아키텍처에서 올 IP 비상 통신으로 비상 통화의 진화를 이끌면서, 자동차 제조업체는 유효성 검사, 인증 및 표준 준수 측면에서 증가하는 문제에 직면하고 있습니다. 업계 최고의 UXM 무선 테스트 플랫폼을 기반으로 구축된 이 솔루션은 OEM, Tier 1 공급업체, 모듈 공급업체 및 테스트 연구소가 확장 가능하고 반복 가능한 테스트 환경을 통해 개발을 가속화하고, 인증 프로그램을 간소화하며, 유효성 검사 복잡성을 줄일 수 있도록 지원합니다.
전 세계 시장에서 eCall, NG-eCall, Hybrid eCall, ERA-GLONASS 및 China eCall(AECS) 표준 유효성 검사를 지원합니다.
차량 내 시스템(IVS) 활성화 및 최소 데이터 세트(MSD) 전송부터 공공 안전 응답 지점(PSAP) 연결 및 음성 통신까지 완전한 비상 통화 워크플로의 유효성을 검사합니다.
PNT Xe는 현실적인 GPS, Galileo, GLONASS 및 BeiDou 시나리오를 통해 고충실도 글로벌 내비게이션 위성 시스템(GNSS) 시뮬레이션을 제공하여 정확하고 반복 가능한 비상 통화 위치 확인 유효성 검사를 보장합니다.
단일 UXM 플랫폼은 2G부터 5G 네트워크까지 eCall, NG-eCall, Hybrid eCall 및 AECS 유효성 검사를 지원하며, NTN 지원 통신을 위한 미래 대비 경로를 제공합니다.
Type
Emergency Call Validation Solution
Network generation emulation
2G, 3G, 4G, 5G, NTN (future-ready)
Technology
eCall, NG-eCall, Hybrid eCall, ERA-GLONASS, China eCall (AECS)
Supported standards
Legacy eCall - ETSI TS 103 412, Hybrid eCall - EN 18052, ERA-GLONASS - GOST R 55530, China eCall (AECS) - GB 45672-2025, NG-eCall - ETSI TS 103 683 - CEN/TS 17240
E6950B
E6950B NG eCall 솔루션은 NG eCall 모듈 테스트를 간소화하여 표준에 대한 완벽한 준수를 보장하고 선택적 오디오 성능 분석을 제공합니다.
E6950B 테스트 솔루션은 다음 기능을 포함합니다:
E6950B eCall / ERA-GLONASS / NG eCall 적합성 테스트 솔루션은 PSAP를 시뮬레이션하고 UXM5G를 제어하여 셀룰러 네트워크를 에뮬레이션합니다. MXG/EXG는 차량 내 시스템(IVS)이 최소 데이터 세트(MSD)를 컴파일하는 데 필요한 GNSS 좌표를 제공합니다. 이 설정은 IVS 또는 모뎀이 긴급 통화를 트리거하고, 올바른 원시 MSD 데이터를 전송하며, PSAP와 음성 연결을 설정할 수 있는지 여부를 검증하여 Pan European, ERA-GLONASS 및 NG eCall 플랫폼을 모두 테스트할 수 있도록 합니다. 이 설정은 실제 모바일 네트워크와 완전히 독립적입니다. 음성 품질의 병렬 테스트를 위한 옵션 오디오 분석기도 제공됩니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
eCall은 비상 호출(emergency call)의 줄임말로, 심각한 도로 사고 발생 시 비상 서비스에 자동으로 알리도록 설계된 유럽 연합 이니셔티브입니다. 주요 목표는 비상 대응 시간을 크게 단축하여 생명을 구하고 부상 심각도를 완화하는 것입니다. eCall 시스템은 2018년 4월부터 모든 경량 차량에 의무화되었으며, 차량 내 기술과 확립된 비상 통신 네트워크의 조합을 통해 작동합니다. 활성화되면 eCall 시스템은 가장 가까운 공공 안전 응답 지점(PSAP), 즉 비상 서비스 콜센터에 연결을 설정합니다. 이 시스템은 사고에 대한 중요한 정보를 포함하는 최소 데이터 세트(MSD)를 전송합니다.
eCall 및 NG-eCall(차세대 eCall)은 심각한 교통사고 발생 시 차량이 공공 안전 응답 지점(PSAP)과 긴급 통화를 설정할 수 있도록 합니다. 긴급 통화는 심각한 충돌 후 자동으로 트리거되거나 차량 탑승자가 수동으로 트리거할 수 있습니다. 두 경우 모두, 응급 구조대가 차량과 위치를 신속하게 식별하는 데 도움이 되는 최소 데이터 세트(MSD)가 전송됩니다.
주요 차이점은 긴급 통화를 설정하는 데 사용되는 통신 기술에 있습니다.
NG-eCall로의 전환은 주로 2G 및 3G 네트워크의 전 세계적인 서비스 종료와 LTE 및 5G의 광범위한 배포에 의해 주도됩니다. 레거시 셀룰러 인프라가 사라짐에 따라 자동차 제조업체는 차량 수명 주기 동안 긴급 통화 서비스가 안정적으로 계속 작동하도록 보장해야 합니다.
NG-eCall로 전환하면 제조업체는 다음을 수행할 수 있습니다.
레거시 eCall에서 NG-eCall로 마이그레이션하는 동안 차량은 레거시 및 IP 기반 긴급 네트워크가 모두 공존하는 지역에서 작동할 수 있습니다. 하이브리드 eCall은 사용 가능한 네트워크에 관계없이 긴급 통화가 여전히 완료될 수 있도록 보장합니다.
검증에는 일반적으로 다음 확인이 포함됩니다.
키사이트는 2G, 3G, LTE 및 5G를 지원하고 검증을 단순화하며 테스트 복잡성을 줄이는 통합 네트워크 에뮬레이션 플랫폼인 UXM을 제공합니다.
중국 AECS와 유럽 NG-eCall은 모두 심각한 사고 발생 시 차량을 긴급 서비스에 자동으로 또는 수동으로 연결하도록 설계되었습니다. 동일한 목표를 공유하지만, 서로 다른 규정, 통신 아키텍처 및 구현 요구 사항에 의해 정의됩니다.
주요 차이점은 다음과 같습니다.
글로벌 차량 플랫폼을 개발하는 제조업체의 경우, 두 구현을 모두 검증하면 여러 시장에서 규정 준수를 보장하는 동시에 개발 위험을 줄일 수 있습니다.
비지상 네트워크(NTN)는 위성 연결을 미래 모바일 네트워크에 통합하여 기존 지상 셀룰러 커버리지를 넘어 긴급 통신을 확장할 것으로 예상됩니다. 이는 지상 네트워크를 사용할 수 없는 원격, 농촌 및 커버리지 제한 지역에서 긴급 서비스 가용성을 개선하는 데 도움이 될 것입니다. 잠재적인 이점은 다음과 같습니다.
키사이트는 업계 협력을 통해 긴급 통신 발전을 적극적으로 지원하고 있습니다. 5GAA 파리 2025 시연에서 키사이트는 NTN 연결을 사용한 긴급 통화 검증을 선보였습니다.
eCall은 응급 서비스가 사고에 효과적으로 대응하는 데 필요한 최소 데이터 세트(MSD)만 전송하도록 특별히 설계되었습니다. 전송되는 데이터는 생명을 구하는 정보가 전달되도록 보장하면서 개인 정보 보호를 최우선으로 하기 위해 엄격하게 제한됩니다. MSD에는 차량 위치, 사고 발생 시간, 이동 방향, 차량 식별 번호(VIN), 활성화 유형, 차량 추진 또는 연료 유형이 포함됩니다. 결정적으로 MSD에는 이름, 주소 또는 전화번호와 같은 개인 데이터가 포함되지 않습니다. 즉각적인 사고 관련 정보에만 초점을 맞춥니다.
의무적인 공공 eCall 시스템과 일부 자동차 제조업체가 제공하는 기타 상업용 텔레매틱스 서비스를 구별하는 것이 중요합니다. eCall 시스템은 개인 정보 보호를 위해 엄격하게 규제되지만, 다른 차량 내 시스템은 다양한 목적으로 훨씬 더 광범위한 데이터를 수집하고 전송할 수 있으므로 운전자는 해당 서비스와 관련된 개인 정보 보호 정책을 인지해야 합니다.
eCall 시스템은 도로 안전, 사고 대응, 궁극적으로 생명 구호에 있어 다양한 중요한 이점을 제공합니다. 다음은 몇 가지 장점입니다.
요약하자면, eCall은 충돌 후 대응을 혁신하여 도로 사고에 연루된 사람들의 생존 및 회복 가능성을 크게 향상시키는 강력한 안전 기능입니다.