인증

키사이트 테크놀로지스, DEKRA로부터 차세대 eCall PSAP 인증 획득

키사이트는 안전 및 품질 분야의 유명 전문가인 데크라(DEKRA)로부터 차세대(NG) eCall 공공 안전 응답 지점(PSAP) 인증을 획득했습니다.

NG eCall로의 전환은 현대 통신 인프라에 맞추고자 하는 필요성에 의해 주도됩니다. 모바일 네트워크 사업자들이 2G 및 3G 네트워크를 단계적으로 중단함에 따라, NG eCall 시스템은 4G 및 5G 네트워크를 활용하며 IP 멀티미디어 서브시스템(IMS)을 사용하여 IP 기반 멀티미디어 서비스를 지원합니다. 이러한 전환을 통해 비상 통신 시스템은 강력하고 효과적으로 유지되며, 차량과 PSAP 간에 정확한 위치 데이터와 신뢰할 수 있는 통신 채널을 제공합니다.

모든 신차에 NG eCall 탑재 의무화

유럽 연합은 이러한 전환을 지원하기 위해 규정을 업데이트하여, 도로 안전과 비상 대응 시간을 개선하기 위해 신차에 NG eCall 시스템을 통합하는 것을 강조하고 있습니다. 이러한 규정에 따라 모든 신차에는 CEN TS 17240:2024의 최신 안전 표준을 준수하도록 NG eCall 시스템이 장착되어야 합니다.

키사이트 오토모티브 및 에너지 솔루션(Automotive and Energy Solutions) 부사장 겸 총괄 매니저인 토마스 괴츨(Thomas Goetzl)은 “데크라로부터 이 인증을 받게 되어 영광입니다.”라며, “이번 성과는 안전과 효율성을 최우선으로 하는 자동차 기술 발전에 대한 우리의 헌신을 반영합니다. 키사이트의 NG eCall 테스트 솔루션은 설계 엔지니어에게 중요한 상황에서 원활하고 즉각적인 지원을 제공하여 궁극적으로 인명을 구할 수 있는 테스트 도구를 제공하도록 설계되었습니다.”라고 말했습니다.

자동차 산업이 계속 발전함에 따라 키사이트는 혁신의 최전선에 서서 향상된 안전 기능에 대한 증가하는 수요를 충족하는 최첨단 솔루션을 제공하고 있습니다.

NG eCall 솔루션에 대한 자세한 내용은 키사이트테크놀로지스에서 확인하세요.