認証

キーサイト・テクノロジーズ、DEKRAから次世代eCall PSAP認証を取得

キーサイトは、安全性と品質の著名な専門機関であるDEKRAから、次世代(NG)eCall公共安全通報ポイント(PSAP)の認証を取得しました。

NG eCallへの移行は、現代の通信インフラストラクチャへの適応というニーズによって推進されています。モバイルネットワーク事業者による2Gおよび3Gネットワークの順次終了に伴い、NG eCallシステムは4Gおよび5Gネットワークを活用し、IPマルチメディアサブシステム(IMS)を使用してIPベースのマルチメディアサービスを実現します。この移行により、緊急通報システムの堅牢性と有効性が維持され、車両とPSAPの間で正確な位置データと信頼性の高い通信チャネルが提供されます。

すべての新車へのNG eCallの搭載が必須に

欧州連合(EU)は、この移行を支援するために規制を更新し、道路の安全性と緊急対応時間の向上に向けた新車へのNG eCallシステムの統合を重視しています。これらの規制により、すべての新車にNG eCallシステムの搭載が義務付けられ、CEN TS 17240:2024の最新の安全基準への適合が保証されます。

キーサイトのオートモーティブ&エナジーソリューションズ担当副社長兼ジェネラルマネージャーであるThomas Goetzlは、次のように述べています。「DEKRAからこの認証を受賞できたことを光栄に思います。この成果は、安全性と効率性を最優先する車載技術の推進に対する当社の取り組みを反映したものです。当社のNG eCallテストソリューションは、設計エンジニアにテストツールを提供し、重要な状況下でシームレスかつ迅速な支援を実現し、最終的に人命を救うことに貢献するように設計されています。」

自動車産業が進化し続ける中、キーサイトは革新の最先端に立ち続け、強化された安全機能に対する高まる需要に応える最先端のソリューションを提供します。

NG eCallソリューションの詳細については、キーサイト・テクノロジーのウェブサイトをご覧ください。