성공 사례

AI 시스템이 확장됨에 따라 가속화된 컴퓨팅 투자를 극대화하는 데 네트워크 성능이 매우 중요해지고 있습니다. Nokia의 AI 네트워킹 혁신 연구소(AI Networking Innovation Lab)에서 Nokia와 키사이트는 실제와 같은 멀티벤더 AI 환경을 재현하여 전체 기술 스택을 검증합니다. 동기화된 워크로드, 혼잡 관리, 그리고 설계부터 배포에 이르는 최신 네트워크 기술을 테스트함으로써, 두 회사는 AI 네트워킹을 이론에서 실증으로 전환하고 고객이 더 큰 확신을 가지고 인프라를 배포할 수 있도록 지원하고 있습니다.

노키아의 AI 네트워킹 혁신 연구소

AI 네트워킹을 이론에서 실증으로 전환

사례 연구 하이라이트: Nokia AI 네트워킹 혁신 연구소

차세대 AI 네트워크의 정의

Nokia와 키사이트는 AI 데이터 센터 네트워킹 및 시스템 수준 검증 분야의 상호 보완적인 전문성을 결합합니다. Nokia는 고성능 스위칭, 네트워크 자동화, AI 패브릭 혁신을 제공합니다. 키사이트는 AI 데이터 센터 빌더(AI Data Center Builder) 및 AresONE 하드웨어 플랫폼을 통해 워크로드 에뮬레이션과 벤치마킹을 제공합니다. GPU, 서버, NIC, 스토리지, 광학 파트너들과 긴밀히 협력하여 전체 AI 환경을 재현하고 전체 기술 스택이 함께 작동할 때의 성능을 파악합니다.

AI 네트워크를 완전한 시스템으로서 검증하기

AI 워크로드는 네트워크를 분산 컴퓨팅 시스템의 필수적인 부분으로 만듭니다. 대규모의 동기화된 트래픽 버스트, AllReduce 및 AlltoAll과 같은 집합 연산, 네트워크 혼잡은 전체 작업이 가장 느린 플로우의 속도로 진행되도록 만들 수 있습니다. 작업 완료 시간, 테일 레이턴시, 대역폭 활용도와 같은 지표는 한 번에 하나의 구성 요소만으로는 검증할 수 없습니다. Nokia는 스위치, NIC, 광학 장치, 서버, 스토리지, 소프트웨어, 자동화를 하나의 엔드투엔드 시스템으로 테스트해야 했습니다.

실제 환경을 반영한 종단간 AI 패브릭 검증

Nokia의 AI 네트워킹 혁신 연구소에서 Nokia와 키사이트는 키사이트 AI 데이터 센터 빌더 및 AresONE 플랫폼을 사용하여 대규모로 상태 저장 AI 학습 및 추론 워크로드를 에뮬레이션합니다. Nokia의 7220 및 7250 데이터 센터 스위치를 이용한 테스트는 Ultra Ethernet 전송, 패킷 트리밍, 혼잡 시그널링, Micro-SID 포워딩, 집합 통신 패턴을 다룹니다. 또한 이 연구소는 초기 설계 및 실리콘 개발부터 배포에 이르기까지 수명 주기 전반에 걸쳐 멀티벤더 상호 운용성과 자동화를 평가합니다.

네트워크 설계부터 안정적인 구축까지

이 협력을 통해 Nokia는 통합 문제를 더 일찍 발견하고, 시스템 전반의 성능을 벤치마킹하며, 현실적인 AI 워크로드를 기반으로 Nokia 검증 설계(Nokia Validated Designs)를 생성할 수 있는 반복 가능한 방법을 확보했습니다. 배포 전에 저지연, 무손실 동작 및 혼잡 관리를 검증함으로써 Nokia는 고객이 위험을 줄이고 네트워크 효율성을 향상시킬 수 있도록 지원하며, 이를 통해 더 나은 GPU 활용도, 낮은 전력 소비, 더 짧은 작업 완료 시간, 더 빠른 가치 창출 시간을 지원합니다.
제임스 위니아, 델 테크놀로지스

"노키아와 키사이트는 양사가 힘을 합쳐 업계가 AI 네트워킹을 이론에서 실증 단계로 발전시킬 수 있도록 지원하고 있으며, 이를 통해 고객들은 AI 인프라가 제대로 작동할 것이라는 확신을 가지고 구축할 수 있게 될 것입니다. 단순히 잘 작동하기를 바라는 것이 아니라 말입니다."

Rudy Hoebeke, Nokia

대담: AI 네트워크 준비 상태 발전

Nokia와 키사이트의 전문가들은 AI 네트워크가 고립된 구성 요소의 모음이 아닌 엔드투엔드 시스템으로 검증되어야 하는 이유에 대해 논의합니다. 이 대화에서는 울트라 이더넷(Ultra Ethernet), 다중 경로 신뢰성 연결, 패킷 트리밍, 혼잡 시그널링, Micro-SID 포워딩, 현실적인 워크로드 에뮬레이션, 자동화를 다룹니다. 또한 저지연, 무손실 AI 패브릭을 설계, 테스트, 배포하기 위한 실용적인 지침을 제공합니다.

관련 자료 살펴보기

×

판매 문의 부탁드립니다.

*필수 입력 항목

선호하는 연락 방식 선택*필수입력항목
선호하는 통신 방법은 무엇입니까? 이메일 변경하기
선호하는 통신 방법은 무엇입니까?

[키사이트 개인정보 수집 및 이용]
 1. 개인정보 수집 및 이용 동의
 2. 키사이트 파트너 업무 위탁 동의
 3. 키사이트 해외 본사 및 지사 제공 동의

"제출"을 클릭하시면 개인정보 수집 및 이용에 동의한 것으로 간주합니다. 보다 자세한 내용은 홈페이지 하단의 개인정보본호정책 을 참조하시기 바랍니다.

감사합니다!

영업 담당자가 곧 연락드릴 것입니다.