대규모 Open RAN 테스트

보라색 배경을 배경으로 한 5G 기지국.

포괄적인 O-RAN 테스트 솔루션

키사이트의 Landslide Open RAN(O-RAN) 테스트 솔루션은 다중 공급업체 상호 운용성 및 실제 성능에 대한 고급 검증과 기존 표준 테스트를 제공합니다. 자동화된 단일 사용자 인터페이스에서 실시간 에뮬레이션을 사용하여 당사의 사전 통합 솔루션은 테스트 프로세스를 단순화하고 간소화합니다. O-RAN을 자신 있게 배포하고 그 진정한 이점을 실현하는 동시에 상당한 운영 효율성을 달성하십시오.

O-RAN 테스트의 기본 사항 알아보기

네트워크를 나타내는 기하학적 선

키사이트 Landslide O-RAN 테스트 솔루션

선도적인 통신 사업자들은 대규모 5G 배포를 시작하고 있지만, RAN과 관련된 CapEx 및 OpEx 비용은 막대합니다. O-RAN은 RAN을 분리하고 분할하여 이 문제를 해결하려고 합니다. O-RAN의 이점과 과제, 그리고 키사이트가 어떻게 도움을 드릴 수 있는지 알아보십시오.

스마트폰을 손에 쥔 모습 위에 빛나는 무선 네트워크 아이콘이 겹쳐져 있다

O-RAN 실제 배포를 위한 종단 간 테스트

O-RAN 성능 벤치마킹의 핵심 측면을 살펴보고 귀중한 통찰력을 얻으십시오.

해질녘 푸른 하늘과 분홍빛 하늘을 배경으로 실루엣을 드러낸 이동통신 기지국

5G로의 진화를 위한 키사이트 Landslide

Landslide는 새로운 5G 모바일 및 코어 노드를 검증하기 위해 5G 디바이스 및 네트워크 기능을 에뮬레이션합니다.

O-RAN 테스트 솔루션을 알아보십시오.

O-RAN 하드웨어의 폭발적인 성장.

Landslide O-RAN 종단 간 테스트 솔루션

유연하고 확장 가능하며 고성능인 키사이트 Landslide O-RAN 엔드투엔드 테스트 솔루션을 통해 gNB 테스트 과제를 해결하십시오.

GSS6450 녹화 및 재생 시스템

Landslide O-CU 테스트

유연하고 확장 가능하며 고성능인 키사이트 Landslide O-RAN O-CU 테스트 솔루션을 사용하여 중앙 집중식 유닛(CU)을 포괄적으로 테스트하십시오.

GSS6450 녹화 및 재생 시스템

Landslide O-DU 테스트

키사이트 Landslide O-RAN O-DU 테스트 솔루션을 사용하여 분산 유닛(DU)의 규정 준수, 기능, 성능 및 용량을 평가하십시오.

GSS6450 녹화 및 재생 시스템

Landslide O-RU 테스트

키사이트 Landslide O-RAN O-RU 테스트 솔루션의 고급 O-RU 랩어라운드 테스트로 고성능 실시간 신호 처리를 유지하십시오.

서버실에서 태블릿으로 데이터를 검토하고 있는 두 명의 동료

Landslide O-RAN 솔루션 제품 교육

키사이트의 O-RAN 솔루션을 사용하여 Open Radio Unit (O-RU), Open Distributed Unit (O-DU), Open Centralized Unit (O-CU) 및 RAN Intelligent Controller (RIC)를 테스트하는 방법을 알아보십시오. 커리큘럼에는 O-RAN 소개와 5G 코어 요소, O-RAN 아키텍처, 테스트 계획 및 O-RAN 솔루션에 대한 개요가 포함됩니다.

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?