무엇을 찾고 있습니까?
PCI Express (PCIe)
PCIe 7.0 성공을 위한 길
시뮬레이션부터 프로토콜 테스트까지 가장 완벽한 PCI Express® 솔루션을 통해 PCIe 설계 성공과 측정 무결성을 보장하여 실제 설계 성능을 보여줍니다.
PCIe 설계 및 시뮬레이션
데이터 전송 속도가 증가함에 따라 고속 직렬 데이터 링크 설계는 훨씬 더 복잡해집니다. 채널 토폴로지는 더욱 다양해지고, 능동 부품에 대해 튜닝해야 하는 파라미터의 수가 증가합니다. PCIe 설계의 신호 및 전력 무결성을 최적화하고 고속 집적 회로(IC) 패키지 및 인쇄 회로 기판(PCB) 인터커넥트와 같은 부품의 전자기(EM) 효과를 분석하려면 시뮬레이션을 사용해야 합니다. 키사이트는 PCIe 6.0 링크의 종단 간 성능을 빠르고 효과적으로 평가할 수 있도록 지원합니다.
PCIe 송신기 테스트
PCI Express 6.0은 PCI Express 5.0의 15mV에 비해 단 6mV의 아이 높이로 NRZ에서 PAM4로 전환하는 등 이전에는 볼 수 없었던 과제를 안고 있는 혁신적인 단계입니다. 6mV만큼 작은 아이 높이를 정확하게 측정하려면 키사이트 UXR 스코프에서 제공하는 세계 최고 수준의 스코프 노이즈 성능이 필요합니다.
키사이트 FlexPLL은 가장 빠른 송신기 위상 고정 루프(PLL) 대역폭 측정을 제공하여 측정 시간을 몇 시간에서 몇 초로 단축합니다.
키사이트 전문가들이 개발한 최첨단 송신기 테스트 자동화 툴은 PCIe 측정의 무결성을 보장하고, 비용이 많이 드는 재설계를 방지하며, 출시 시간을 단축합니다.
PCIe 수신기 테스트
PAM4 형식과 PCIe 7.0 데이터 전송을 위한 최대 128 GT/s의 속도로 인해 PCIe 신호에서 디지털 콘텐츠를 추출하는 것이 훨씬 더 어려워졌습니다.
PAM4 신호를 사용하는 이러한 높은 데이터 전송 속도에서 PCIe 수신기는 채널의 고주파 손실 특성으로 인해 심하게 저하된 신호에 직면하는 경우가 많으며, 이는 허용할 수 없는 비트 오류율(BER)로 이어집니다. 비트 오류는 순방향 오류 수정(FEC)으로 처리되며, 신호 대 잡음 및 왜곡 비율(SNDR)과 같은 새로운 측정이 필요합니다.
고객의 PCIe 성공을 보장하기 위해 설계의 실제 성능을 보여드립니다.
PCIe 인터커넥트 테스트
채널은 PCIe 시스템의 핵심 요소 중 하나입니다. 채널에는 PCIe 송신기에서 PCIe 수신기로의 신호 품질을 저하시킬 수 있는 많은 왜곡 원인이 있습니다. 누화, 지터, 심볼 간 간섭(ISI) 등이 그 예입니다. 주어진 데이터 속도에 대해 PCIe 사양에 정의된 한계 내에 있는지 확인하려면 채널 전체의 손실 특성을 측정해야 합니다. 산란 파라미터(S-파라미터)는 PCIe 시스템의 채널과 같은 고주파 회로를 특성화하는 데 사용됩니다.
키사이트는 PCI-SIG 주요 워킹 그룹의 주요 기여자이며, 창립 이래로 그래왔습니다. 키사이트는 독보적인 전문성과 세계 최고 수준의 지원을 통해 이러한 복잡한 요구 사항을 해결하도록 돕습니다.
PCIe 프로토콜 테스트
프로토콜 검증은 물리, 데이터 링크 및 트랜잭션 계층에서 발생합니다. 필수 프로토콜 준수 테스트 외에도 PCI-SIG는 설계를 올바르게 특성화하기 위해 100가지 이상의 추가 테스트를 권장합니다. 프로토콜 테스트의 주요 영역은 링크 트레이닝 및 상태 스테이트 머신(LTSSM)입니다.
링크 파트너 간에 데이터 패킷이 안정적으로 전송되는지 확인해야 합니다. PCIe 디바이스가 링크 파트너와 성공적으로 통신할 수 있는지 확인하려면 프로토콜 분석 및 엑서사이저 툴이 필요합니다. 키사이트는 복잡한 PCIe 5.0 및 6.0 프로토콜 테스트를 수행하고 감지된 오류를 신속하게 디버깅하여 PCIe 디바이스의 규정 준수를 보장할 수 있도록 지원합니다.
새로운
P5570A 및 P5573A PCIe 6.0 프로토콜 분석기 및 엑서사이저 카드의 통합 설계는 신뢰할 수 없는 케이블링에 대한 걱정 없이 즉시 시작할 수 있는 견고하고 신뢰할 수 있는 테스트 플랫폼을 제공합니다.
리소스
PCI-SIG®, PCIe® 및 PCI Express® 는 PCI-SIG의 미국 등록 상표 및/또는 서비스 마크입니다.
키사이트는 PCI-SIG 이사회에 참여하는 유일한 테스트 및 측정 회사이며 지난 20년 동안 PCIe 표준에 성공적으로 기여해 왔습니다. 자세한 내용은 여기에서 확인하십시오.
어떤 도움을 드릴까요?