무엇을 찾고 있습니까?
데이터 센터 트랜시버 테스트
키사이트는 트랜시버 혁신 테스트의 속도를 높이고 비용을 절감합니다.
데이터 센터 운영자는 채널 용량을 늘리고 품질 및 상호 운용성을 보장하며 테스트 시간과 비용을 절감하는 차세대 트랜시버를 도입하여 100GE에서 400GE로 원활하게 전환할 수 있습니다. 고급 변조 및 코딩, 특성화 및 컴플라이언스 테스트, 테스트 효율성을 통해 이러한 테스트 과제를 해결할 수 있습니다.
데이터 센터의 400GE 시대가 다가오고 있습니다. 키사이트는 구현 과제를 극복하고 더 빠르게 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다.
과제 1: 채널 용량 확대
데이터 센터에서 100GE에서 400GE로의 전환은 진화가 아닌 혁명입니다. 광 트랜시버는 400GE 속도에 도달하기 위해 고급 신호 변조 및 코딩을 사용합니다. 이러한 기술은 트랜시버 제조업체에 새로운 테스트 과제를 야기합니다. 키사이트는 고급 변조 및 코딩 기술을 사용하여 400GE 데이터 센터 구현 과제를 해결할 수 있도록 지원합니다.
과제 2: 품질 및 상호운용성 확보
데이터 센터 운영자는 데이터 센터 네트워크에서 100GE와 400GE를 모두 지원해야 합니다. 결함 있는 트랜시버로 인한 네트워크 다운타임은 허용되지 않습니다. 새로운 트랜시버 기술은 네트워크에 삽입되기 전에 원활한 호환성을 보장하기 위해 산업 사양을 준수하는지 철저히 테스트해야 합니다.
네트워크가 빠르고 복잡해질수록 특성화 및 컴플라이언스 테스트는 더욱 어렵고 시간이 많이 소요됩니다. 키사이트는 광학 부품 및 트랜시버 제조업체와 협력하여 이들의 설계가 최신 산업 사양을 엄격하게 준수하도록 보장합니다. 데이터 센터에서는 100GE와 400GE 지원이 공존할 것이며, 다른 벤더의 트랜시버와 다른 네트워크 구성 요소 간의 상호 운용성이 중요합니다.
과제 3: 테스트 시간 단축, 비용 절감
광 트랜시버 비용은 100GE에서 400GE로 전환하는 데이터 센터 비용의 주요 원인입니다. 이러한 트랜시버의 광범위한 데이터 속도를 보다 효율적으로 테스트하면 설계 혁신을 가속화하고 비용을 절감할 수 있습니다. 트랜시버 비용은 설계의 복잡성과 광학 부품의 수에 정비례합니다. 테스트 시간 또한 중요하며 트랜시버의 전체 비용에 기여합니다.
차세대 트랜시버의 테스트 효율성은 포트당 비용을 절감하여 전력 소비를 줄이고 설치 공간을 축소합니다. 이 프로세스는 트랜시버 구성 요소 설계와 함께 연구 개발 단계에서 시작되어 제조 테스트를 거쳐 트랜시버의 설계 및 검증으로 이어집니다. 트랜시버 테스트 효율성을 개선하는 데 도움을 드리겠습니다.
다음 TEST 챌린지 – 트래픽 부하
데이터 센터 클라우드 서비스, 4K 비디오 및 5G 모바일 네트워크 서비스가 빠르게 발전함에 따라 많은 네트워크 운영자는 28Gb/s(NRZ) 신호 전송에서 더 빠른 56Gb/s(PAM4) 전기 인터페이스로 전환하고 있으며, 400GE로 가는 디딤돌로 50GE, 100GE 및 200GE 속도를 구현하고 있습니다.
Ixia의 K400 QSFP-DD 로드 모듈은 이 모든 기술을 검증할 수 있는 유일한 모듈이며, 400GE 포트 팬아웃 케이블을 사용하여 400GE, 200GE, 100GE 또는 50GE 멀티스피드 또는 단일 속도 디바이스를 테스트하기 위한 미래 지향적인 플랫폼을 사용자에게 제공합니다.
PathWave는 개발 워크플로우를 가속화합니다
추가 자료
어떤 도움을 드릴까요?