코히어런트 광 기술은 데이터 센터 인터커넥트, 메트로 및 장거리 애플리케이션에 광범위하게 사용됩니다. 이러한 코히어런트 광 시스템은 까다로운 기술 사양을 가지고 있으며, 오늘날의 광 트랜시버는 공급업체가 최대 400G를 지원할 수 있도록 하며 차세대 트랜시버는 최대 800G까지 지원합니다. 키사이트는 구현 협약 및 표준 개발의 최전선에 서서 테스트 솔루션을 제공하고 권장합니다. 출시 기간을 단축하고 테스트 비용을 절감하며 신기술을 구현하는 솔루션을 통해 키사이트가 코히어런트 통신 개발의 각 단계에서 어떻게 도움을 줄 수 있는지 알아보십시오. 

코히어런트 광학 트랜시버 테스트

코히어런트 광 전송 기술을 사용하는 통신 및 데이터 통신 트랜시버는 도달 거리, 스펙트럼 효율성 및 전력 소비를 기반으로 최적화됩니다. 최적화를 보장하려면 이중 편파 동상 및 직교(IQ) 신호 분석을 위한 유연하고 확장 가능한 테스트 솔루션이 필요합니다. 오류 벡터 크기(EVM), IQ 오프셋, IQ 불균형, 직교 오차 및 스큐와 같은 일반적인 측정을 수행하는 것은 광 코히어런트 신호 분석에서 복잡합니다. 코히어런트 전송 테스트를 위해 다채널 임의 파형 발생기가 일반적으로 복잡하게 변조된 신호를 합성하는 데 사용됩니다. 또한 광 변조 분석기는 물리 계층에서 복잡하게 변조된 광 신호에 대한 자세한 통찰력을 제공하여 신호 품질을 결정하거나 IQ 변조 및 복조용으로 설계된 구성 요소를 평가합니다. 키사이트는 현재 및 미래의 요구 사항을 충족하는 가장 광범위한 광 변조 분석 장비를 제공합니다.

광학 및 포토닉스 광섬유 케이블 이미지
광학 및 포토닉스 광섬유 이미지

코히어런트 광학 수신기 테스트

광 수신기를 철저히 테스트하려면 다양한 변조 형식과 데이터 소스를 사용하여 복합 파형으로 자극해야 합니다. 또한 테스트 설정의 선형 손상을 보정하고 광 수신기의 실제 정확도를 측정하기 위해 입력 신호를 디스큐하고 사전 왜곡하는 것이 중요합니다. 키사이트 솔루션은 100G, 400G 전기 및 광 수신기 테스트, 800G 고급 연구 등 여러 용도로 동일한 장비를 사용할 수 있도록 하여 투자를 보호하도록 설계되었습니다. 또한 당사의 컴플라이언스 테스트 소프트웨어는 설계 및 개발 단계에서 모듈 또는 송신기/수신기 광학 서브 어셈블리의 성능을 특성화하기 위한 사용자 정의 테스트 정의를 지원합니다.

코히어런트 광학 디바이스 테스트

코히어런트 광 전송 시스템에 사용되는 전기 광학 및 광 전기 부품은 고유한 테스트 과제를 가지고 있습니다. 예를 들어, 이중 편파 IQ 변조기 및 인트라다인 코히어런트 수신기를 테스트하려면 전송 중 삽입 손실을 측정해야 합니다. 광 코히어런트 디바이스를 완전히 특성화하려면 대역폭, 이득, 불균형, 그룹 지연 및 스큐를 포함한 많은 파라미터를 분석해야 합니다. 이러한 측정은 복잡하고 시간이 많이 소요됩니다. 당사는 귀중한 테스트 시간을 절약하고, 비용을 절감하며, 광 코히어런트 디바이스의 정확성을 보장하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.

광학 및 포토닉스 부품 테스트 이미지

추가 자료

어떤 도움을 드릴까요?