CRPA 안티잼 안테나 테스트 솔루션

군용 레이더 화면

NAVWAR 환경에서의 최전선 테스트

항법전(NAVWAR) 임무에서 글로벌 항법 위성 시스템(GNSS)에 의존하는 위치 확인 시스템의 경우, 재밍 및 스푸핑과 같은 모든 유형의 신호 간섭과 환경적 문제에 대한 탄력성이 필수적입니다. 이러한 시스템은 제어 수신 패턴 안테나(CRPA) 또는 재밍 방지 안테나에 대한 엄격한 테스트를 필요로 합니다. 키사이트의 CRPA 테스트 솔루션이 어떻게 신뢰성과 정확성을 확인하여 임무 성공을 보장하는지 알아보십시오.

CRPA 테스트 및 재밍 방지 GNSS의 기본 사항 알아보기

우주 속의 위성

NAVWAR에서 고성능 CRPA 시스템 특성화

적절하게 통합된 CRPA는 위치 확인 시스템에 향상된 정밀도와 견고성을 제공하여 NAVWAR 재밍 및 스푸핑 공격으로부터 보호합니다. CRPA 통합 방법, 테스트 및 특성화에 필요한 사항, 그리고 지속적이고 고정밀 위치 확인을 가능하게 하는 실제 전도 및 챔버 기반 랩 테스트에 대해 자세히 알아보십시오.

디지털 체인 링크

CRPA 시스템에서 GNSS 스푸핑 공격 완화 방법

GNSS 스푸핑 공격이 작동하는 방식과 스푸핑 견고성을 위해 시스템을 테스트하는 방법을 살펴보십시오.

네트워크 테스트를 모니터링하는 담당자

초현실적인 NAVWAR 테스트 시나리오 생성 방법

여러 CRPA 요소 및 기능에 걸쳐 재밍 파면 또는 신호 스푸핑을 정확하게 시뮬레이션하십시오.

네트워크 보안을 테스트하는 사람

재밍 방지 안테나 솔루션 선택 및 테스트 방법

NAVWAR 위협으로부터 완벽하게 보호하는 CRPA를 평가하고 테스트하는 방법에 대한 통찰력을 얻으십시오.

CRPA 및 재밍 방지 GNSS 테스트 솔루션을 알아보십시오.

PNT X

NAVWAR GNSS/GPS 테스트용 PNT X Pro

키사이트 PNT X Pro가 성능, 현실성 및 유연성에서 최고의 기능을 제공하는지 알아보십시오.

SimGEN

SimGEN 시뮬레이션 제어 소프트웨어

PNT X에 전력을 공급하여 다중 경로 신호에 대한 다양한 시뮬레이션 모델을 지원하는 SimGEN을 살펴보십시오.

SimGEN

SimINERTIAL 센서 에뮬레이션 소프트웨어

GNSS RF 신호와 동기화하여 관성 센서를 에뮬레이션함으로써 통합 GNSS/INS 시스템을 테스트하십시오.

PNT X x CRPA 테스트

PNT X를 통한 CRPA 테스트 가속화 및 간소화

NAVWAR 환경 전반의 위협은 더 많은 소스에서 더 많은 신호와 더 많은 센서 조합을 사용할 수 있게 되면서 진화하고 발전하고 있습니다. PNT X가 광범위한 스푸핑 및 재밍 공격 유형을 기본적으로 지원하여 정밀한 위상 정렬 파면을 통해 탁월한 CRPA 테스트를 가능하게 하는 방법을 알아보십시오.

추가 CRPA 및 재밍 방지 GNSS 테스트 자료 살펴보기

초현실적인 CRPA 테스트가 NAVWAR 분쟁 GNSS 신호의 신뢰성과 무결성을 어떻게 보장할 수 있는지 자세히 알아보십시오.

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?