Choose a country or area to see content specific to your location
국가 또는 지역 확인
확인해 주십시오.
관련 가격, 특별 행사, 이벤트 및 연락처 정보에 액세스하려면 국가를 확인하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
랙 공간 1U당 4개의 채널, 최대 1 GHz 대역폭, 그리고 다중 오실로스코프 동기화 기능을 제공합니다.
강력한 독립형 설계 환경을 통해 복잡한 3D 상호 연결 아키텍처를 설계, 모델링 및 검증하십시오.
차세대 I/O, 메모리, 패브릭 인터페이스 전반에서 송신기 및 수신기 검증을 자동화합니다.
트랜시버에서 인터커넥트에 이르는 AI 규모 워크로드에 대한 1.6T 네트워크 안정성을 강화합니다.
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
추가 메모리 및 스토리지를 갖춘 이 강화된 NPB는 키사이트의 AI 보안 및 성능 모니터링 소프트웨어와 AI 스택을 실행합니다.
IC 설계, 검증, 웨이퍼 테스트, 포토닉스에 이르는 종단간 워크플로를 살펴보세요.
키사이트 장비를 위해 설계된 정밀 액세서리를 사용하여 정확도와 성능을 극대화하십시오.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
엔지니어가 즉시 적용할 수 있는 시스템 설계, 테스트 방법 및 생산 워크플로를 가르치는 실습 부트캠프.
학습 허브
AI 시스템 및 네트워크 설계, 검증, 확장을 위한 방법론, 테스트 전략, 기술 리소스를 살펴보십시오.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
혁신의 모든 단계를 가속화할 수 있는 서비스를 살펴보세요.
다양한 입력 및 부하 출력 조건에서 키사이트 소스 측정 장치(SMU) 솔루션을 사용하여 DC-DC 컨버터를 테스트하는 방법.
학습:
제1강 - 정밀 벤치 SMU를 이용한DC 테스트
IoT 및 재생 에너지와 같은 다양한 애플리케이션에서 소스 측정 장치(SMU)를 활용한 DC-DC 컨버터 테스트의 이점과 이 과정에 대한 개요입니다.
제2강 -DC 무엇인가
DC-DC 컨버터가 전원을 조절하여 장치가 올바르고 효율적으로 작동하도록 하는 방법과 검증해야 할 주요 특성 및 파라미터에 대한 시연입니다.
제3강 - 주요 특징과 과제
과도 응답, 낮은 대기 전류, 높은 효율 등 실제 조건에서 DC-DC 컨버터를 테스트하는 데 따르는 과제를 보여주는 시연입니다.
제4강 - 실제 사례 연구: 태양전지
SMU를 사용하여 태양 전지 애플리케이션에서 DC-DC 컨버터를 테스트하고 최대 전력점 추적(MPPT) 성능을 측정하는 방법에 대한 데모.
제5강 - 키사이트 솔루션 - 정밀 벤치 SMU를 활용한DC 테스트
B2900B/BL 시리즈 SMU가 단일 장비에서 입력/출력 특성, 효율 및 과도 응답과 같은 DC-DC 컨버터의 다양한 테스트를 지원할 수 있는 방법에 대한 데모.
제6강 - B2900B/BL SMU
그래픽 사용자 인터페이스, 측정 모드, 트리거 설정 및 데이터 로깅과 같은 B2900B/BL 시리즈 SMU의 기본 기능 및 작동 방식에 대한 데모입니다.
제7과 - 시범
B2900B/BL 시리즈 SMU 및 소프트웨어 도구를 사용하여 빠른 IV 측정, 과도 평가 및 동적 데이터 모니터링과 같은 DC-DC 컨버터 테스트의 세 가지 예시에 대한 데모.
데이터 시트
B2900B / B2900BL 시리즈 정밀 소스/측정 장치
빠르고 정확한 측정 결과 확보 키사이트 B2900B/BL 시리즈 정밀 소스/측정 장치(SMU)는 전압과 전류를 모두 소싱하고 측정할 수 있는 소형의 비용 효율적인 벤치탑 SMU입니다. 이러한 기능 덕분에 B2900B/BL 시리즈 SMU는 높은 분해능과 정확도가 모두 필요한 다양한 IV(전류 대 전압) 측정 작업에 이상적입니다.
애플리케이션 노트
파라메트릭 측정
파라메트릭 테스트란 무엇입니까? 파라메트릭 테스트가 무엇으로 구성되는지에 대한 질문은 흥미로운 것이며 논쟁의 여지가 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 일반적으로 파라메트릭 테스트는 저항기, 다이오드, 트랜지스터, 커패시터의 네 가지 주요 유형의 반도체 디바이스에 대한 전기적 테스트 및 특성화를 포함합니다. 이는 파라메트릭 테스트가 다른 디바이스 유형의 테스트를 전혀 포함하지 않는다는 의미는 아닙니다. 그러나 대부분의 파라메트릭 테스트 구조는 이러한 범주 중 하나로 분류되거나 이러한 범주의 조합으로 간주될 수 있습니다.
솔루션 개요
DC 신속한 DC 과도 특성 평가
출력 부하 전류를 스위프하면서 출력 전압 드리프트를 측정하여 부하 레귤레이션을 쉽게 추정할 수 있습니다. 펄스 전류 부하가 인가될 때 출력 전압 과도 응답을 측정하여 부하 과도 응답을 모니터링할 수 있습니다.
저전력 집적 회로의 특성 분석 방법
통합 펄서/디지타이저 및 정맥 곡선 측정 소프트웨어가 탑재된 SMU를 사용하여 저전력 IC의 특성을 분석합니다.
프리미엄 콘텐츠 이용하기
영업 담당자가 저에게 연락해 주시기 바랍니다.
무엇을 찾고 있습니까?