더 빠른 SMPS 검증을 위한 실용적인 기술 학습

이 애플리케이션 노트에서는 스위치 모드 전원 공급 장치(SMPS)를 특성화하고 검증하는 방법을 보여줍니다. 다음 내용을 학습하게 됩니다.

  • 전력 품질, 전류 고조파 및 돌입 전류를 포함한 주요 입력 전력 파라미터를 측정하여 규정 준수 및 안정적인 작동을 보장하는 방법

  • 스위칭 손실, 드레인-소스 온 저항(Rds(on)) 및 슬루율을 측정하여 스위칭 동작을 분석하고 효율성과 성능을 최적화하는 방법

  • 리플, 과도 응답, 턴온/턴오프 타이밍 및 효율성 측정을 통해 출력 전력 무결성을 검증하는 방법

  • 자동화된 전력 분석 소프트웨어가 설정을 간소화하고, 디버깅 속도를 높이며, 전력 변환 시스템 전반에 걸쳐 반복 가능한 측정을 제공하는 방법

 스위치 모드 전원 공급 장치 테스트를 다운로드하려면 양식을 작성하십시오.









네모 박스를 체크하시면 이메일, 전화 및 문자 광고성 정보 수신 동의를 의미합니다. (참고: 이미 수신 동의를 한 경우 체크하지 않아도 광고성 정보를 계속 받을 수 있으며, 수신 거부를 원하시는 경우 www.keysight.com/kr/ko/contact/privacy.html 에서 신청하실 수 있습니다.)

[키사이트 개인정보 수집 및 이용]

1. 개인정보 수집 및 이용 동의

2. 키사이트 파트너 업무 위탁 동의

3. 키사이트 해외 본사 및 지사에 대한 정보 제공 동의

"제출"을 클릭하시면 개인정보 수집 및 이용에 동의한 것으로 간주합니다. 보다 자세한 내용은 홈페이지 하단의 개인정보보호정책을 참조하시기 바랍니다.

MXR로 가속화되는 전원 공급 장치 특성화

MXR 오실로스코프용 전원 공급 장치 테스트 소프트웨어는 전원 공급 장치 제거비(PSRR) 및 제어 루프 응답(보드 플롯)을 포함한 자동화된 특성화 측정을 통해 전원 공급 장치 검증을 간소화합니다. 또한 다중 채널 파형 마스크 테스트를 통해 최대 8개의 전원 공급 장치 레일에 대한 상세한 턴온 및 턴오프 분석이 가능합니다.

MXR의 저노이즈 측정 아키텍처와 하드웨어 가속 분석을 전원 공급 장치 테스트 소프트웨어와 결합하여 빠르고 신뢰할 수 있는 결과를 얻으십시오. 최대 6GHz 대역폭, 최대 8개의 아날로그 채널, 빠른 16GSa/s 샘플링 속도를 갖춘 MXR은 전원 공급 장치 디버깅 및 검증을 간소화합니다.

HD3 오실로스코프를 이용한 전력 분석

도움이 필요하거나 질문이 있으십니까?