Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
3D Interconnect Designer는 칩렛, 스택형 다이, 패키지 및 PCB를 포함한 모든 고급 인터커넥트 구조를 위한 유연한 모델링 및 최적화 환경을 제공합니다.
25개 이상의 X-Series 애플리케이션을 사용하여 무선, 항공우주/방위, EMI 및 위상 잡음 전반에 걸쳐 신호를 분석, 복조 및 문제 해결하십시오.
Keysight Learn은 솔루션, 블로그, 이벤트 등을 포함하여 관심 주제에 대한 몰입형 콘텐츠를 제공합니다.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트는 휴대형 로직 분석기, DDR 로직 분석기, PCIe 프로토콜 솔루션을 포함한 세 가지 클래스의 프로토콜 분석기를 제공합니다.
고속 디지털 신호를 정밀하게 캡처, 분석 및 디버그
PCIe 및 CXL(Compute Express Link) 인터페이스 검증, 테스트 및 디버그
성능 및 표준 테스트를 위한 PCI 트래픽 생성 및 시뮬레이션
PCIe 및 CXL 애드인 카드에 안정적이고 신호에 최적화된 인터페이스 제공
키사이트 로직 분석기는 임베디드 시스템, 메모리 설계 및 고속 디지털 인터페이스에서 디지털 신호를 정밀하게 캡처, 분석 및 디버깅할 수 있도록 지원합니다. 채널 수, 최대 메모리 깊이, 지원 표준 등의 요소를 고려하여 필요한 로직 애널라이저를 선택하십시오.휴대형 DDR 로직 분석기 제품군을 살펴보고 애플리케이션에 적합한 제품을 찾으십시오.
키사이트 LA5 클래스 PCIe 프로토콜 분석기에는 P5552A 및 P5570A가 포함됩니다. 이 분석기는 PCIe 통신에 대한 심층적인 통찰력을 제공하여 고속 데이터 트래픽을 정밀하게 캡처, 디코딩 및 분석할 수 있도록 합니다. 이러한 분석기는 프로토콜 수준 문제를 식별하고, 시스템 성능을 검증하며, 복잡한 PCIe 설계에서 디버깅을 가속화하는 데 도움이 됩니다. 데이터 트랜잭션, 타이밍 및 프로토콜 준수에 대한 포괄적인 가시성을 제공함으로써 PCIe 인터페이스를 사용하는 장치 간의 통신을 검증하는 데 기여합니다.
키사이트 LA5 클래스 PCIe 프로토콜 엑서사이저에는 P5551A 및 P5573A가 포함됩니다. 이 PCIe 프로토콜 엑서사이저는 PCIe 트래픽을 생성하고 시뮬레이션하여 PCIe 장치 및 시스템의 성능과 견고성을 엄격하게 테스트하고 검증할 수 있도록 합니다. 광범위한 실제 시나리오 및 오류 조건을 에뮬레이션함으로써 키사이트의 PCIe 프로토콜 엑서사이저는 설계 결함을 발견하고, 규정 준수를 확인하며, 다양한 워크로드에서 시스템 동작을 최적화하는 데 도움을 줍니다.
키사이트 LA5 클래스 프로토콜 백플레인에는 PCIe 및 CXL 애드인 카드에 안정적이고 신호 최적화된 인터페이스를 제공하는 P5563B가 포함됩니다. 키사이트의 PCIe 프로토콜 백플레인은 실제 조건에서 장치 성능, 신호 무결성 및 프로토콜 준수를 철저히 평가할 수 있도록 보장합니다. 견고한 기계 설계와 광범위한 폼 팩터 호환성을 통해 개발 주기를 가속화하고 차세대 컴퓨팅, 스토리지 및 네트워킹 솔루션을 자신 있게 제공하는 데 중요한 도구입니다.
키사이트 로직 분석기는 임베디드 시스템, 메모리 설계 및 고속 디지털 인터페이스에서 디지털 신호를 정밀하게 캡처, 분석 및 디버깅할 수 있도록 지원합니다. 채널 수, 최대 메모리 깊이, 지원 표준 등의 요소를 고려하여 필요한 로직 애널라이저를 선택하십시오.휴대형 DDR 로직 분석기 제품군을 살펴보고 애플리케이션에 적합한 제품을 찾으십시오.
키사이트 LA5 클래스 PCIe 프로토콜 분석기에는 P5552A 및 P5570A가 포함됩니다. 이 분석기는 PCIe 통신에 대한 심층적인 통찰력을 제공하여 고속 데이터 트래픽을 정밀하게 캡처, 디코딩 및 분석할 수 있도록 합니다. 이러한 분석기는 프로토콜 수준 문제를 식별하고, 시스템 성능을 검증하며, 복잡한 PCIe 설계에서 디버깅을 가속화하는 데 도움이 됩니다. 데이터 트랜잭션, 타이밍 및 프로토콜 준수에 대한 포괄적인 가시성을 제공함으로써 PCIe 인터페이스를 사용하는 장치 간의 통신을 검증하는 데 기여합니다.
키사이트 LA5 클래스 PCIe 프로토콜 엑서사이저에는 P5551A 및 P5573A가 포함됩니다. 이 PCIe 프로토콜 엑서사이저는 PCIe 트래픽을 생성하고 시뮬레이션하여 PCIe 장치 및 시스템의 성능과 견고성을 엄격하게 테스트하고 검증할 수 있도록 합니다. 광범위한 실제 시나리오 및 오류 조건을 에뮬레이션함으로써 키사이트의 PCIe 프로토콜 엑서사이저는 설계 결함을 발견하고, 규정 준수를 확인하며, 다양한 워크로드에서 시스템 동작을 최적화하는 데 도움을 줍니다.
키사이트 LA5 클래스 프로토콜 백플레인에는 PCIe 및 CXL 애드인 카드에 안정적이고 신호 최적화된 인터페이스를 제공하는 P5563B가 포함됩니다. 키사이트의 PCIe 프로토콜 백플레인은 실제 조건에서 장치 성능, 신호 무결성 및 프로토콜 준수를 철저히 평가할 수 있도록 보장합니다. 견고한 기계 설계와 광범위한 폼 팩터 호환성을 통해 개발 주기를 가속화하고 차세대 컴퓨팅, 스토리지 및 네트워킹 솔루션을 자신 있게 제공하는 데 중요한 도구입니다.
디지털
프로토콜 수준의 인사이트 및 분석 도구를 통해 DDR5 시스템 검증 및 디버깅을 위한 모범 사례를 알아보십시오.
디지털
다양한 작동 상태에서 IoT 디바이스의 전력 소비를 정확하게 측정하고 분석하는 방법을 알아보십시오.
디지털
모든 개발 단계에서 PCIe 프로토콜 성능 및 규격 준수를 검증하는 방법을 알아보십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
프로토콜 분석기는 PCIe, CXL 또는 DDR과 같은 특정 프로토콜을 통해 작동하는 두 개 이상의 디바이스 간 통신을 캡처, 디코딩 및 분석하는 테스트 도구입니다. 이는 개발 초기 단계에서 프로토콜 위반, 타이밍 오류, 핸드셰이킹 문제 및 성능 병목 현상과 같은 문제를 식별하는 데 도움이 됩니다. 엔지니어는 설계 검증, 상호 운용성 테스트 및 규격 준수 검증 중에 프로토콜 분석기를 사용하여 디바이스가 실제 시나리오에서 올바르게 작동하고 산업 표준을 충족하는지 확인합니다.
프로토콜 엑서사이저는 PCIe 또는 CXL 시스템에서 엔드포인트 또는 루트 컴플렉스 동작을 시뮬레이션하기 위해 프로토콜 트래픽을 능동적으로 생성하고 에뮬레이션합니다. 수동 분석기와 달리 엑서사이저는 엔지니어가 트래픽 패턴을 주입하고, 오류 시나리오를 제어하며, 링크 트레이닝 상태를 시뮬레이션하여 스트레스 조건에서 디바이스 동작을 검증할 수 있도록 합니다. 이는 완전한 시스템 환경 없이도 제어되고 반복 가능한 테스트를 가능하게 하므로 초기 단계 설계 검증, 펌웨어 개발, 링크 브링업 및 시스템 인증에 매우 중요합니다.
로직 분석기는 여러 라인에 걸친 디지털 신호를 동시에 캡처하고 분석하여 복잡한 시스템의 디지털 동작을 파악할 수 있게 해주는 도구입니다. 오실로스코프가 아날로그 파형 분석용으로 설계된 반면, 로직 분석기는 엔지니어가 다중 라인 디지털 신호의 동작을 시각화할 수 있도록 도와주므로, 임베디드 시스템, 디지털 설계, 통신 버스 및 마이크로프로세서 기반 아키텍처의 디버깅에 필수적인 장비입니다.
로직 분석기는 엔지니어들에게 다음과 같은 도움을 줍니다:
따라서 이는 정확한 디지털 시스템 성능을 보장하는 데 있어 없어서는 안 될 요소입니다.
적합한 로직 분석기를 선택하는 것은 쉽지 않은 일입니다. 엔지니어들은 모델, 채널 수, 타이밍/상태 모드, 메모리 용량, 트리거 기능, 프로토콜 지원 여부 등 다양한 요소를 종합적으로 검토해야 하기 때문입니다. 전문가들조차 호환성 문제, 워크플로우와의 적합성, 혹은 향후 프로젝트에 필요한 기능이 누락될까 봐 망설일 수 있습니다.
엔지니어들이 로직 분석기를 비교할 때 검토해야 할 몇 가지 사항이 있습니다:
키사이트의 로직 분석기는 휴대용 모델과 DDR 프로토콜 시스템 로직 검증용으로 설계된 모델로 제공됩니다.
로직 분석기는 하드웨어 동작에 대한 정밀한 타이밍 및 상태 분석을 제공하기 위해 핀 또는 버스 레벨에서 원시 디지털 신호를 캡처합니다. 이는 저수준 하드웨어 디버그, 타이밍 검증 및 비동기 이벤트 추적에 특히 유용합니다. 이와 대조적으로 프로토콜 분석기는 PCIe 또는 DDR과 같은 통신 프로토콜을 디코딩하여 트랜잭션, 패킷 및 프로토콜별 오류를 제시함으로써 더 높은 추상화 계층에서 작동합니다. 엔지니어는 일반적으로 초기 하드웨어 브링업 시 로직 분석기를 사용하고, 시스템 레벨 검증, 성능 튜닝 및 상호 운용성 디버깅에는 프로토콜 분석기를 사용합니다.