何をお探しですか?
IxProbe – ラストマイルのアクティブSLAモニタリング
SLAモニタリング — エッジでも利用可能になりました
大企業であれ、ネットワークサービスプロバイダーであれ、接続性はビジネスの心臓部です。 SLAの達成はますます困難になり、かつサービス品質(QoS)への期待はますます高まっています。
しかし、ラストマイルの接続性を監視せずにこうした期待に応えることは困難であり、顧客満足度を高めたり、ブランチ間のネットワークアクセスを維持する能力を損なうことになります。
高価で複雑な監視ソリューションが多い中、IxProbeは拡張性と合理性に優れており、以下のことが可能です:
- ブランチのSLAを管理制御
- アクティブ/シンセティックモニタリングにより、問題の発見と修正を迅速化
- コストのかかるトラックロールを削減
- 迅速でシンプルなインストールにより、エンタープライズ規模で導入
IxProbeとは?
SLAモニタリングのための唯一無二のソリューション
インライン・モニタリング・プローブであるIxProbeは、Hawkeyeによるリアルタイムのパフォーマンスモニタリングとシンセティックサービス品質(QoS)テストを組み合わせたもので、ネットワークのエッジをコントロールすることができます。 トラブルシューティングとSLAの検証を迅速に行うことで、ブランチオフィス全体でピークQoSを確保することができます。
機能内容
ネットワークの動きを把握
ネットワークのエッジに関して知る必要があります。 リアルタイムでの更新、通知、警告が必要になります。 そのため、IxProbeは以下のような一連のインラインモニタリング機能を標準装備しています:
- ハートビート
- リアルタイムのトラフィックとリンクのステータスレポート
- SNMPトラップによるステータス変更
先制
リアルタイムモニタリングは良い機能です。それにアクティブモニタリングを組み合わせるとさらに向上します。 各デバイスに統合されたHawkeyeエンドポイントにより、IxProbeは潜在的な問題をプロアクティブに監視し、以下のようなさまざまなQoSテストを行うことができます:
- IPネットワークSLA検証
- VOIPや動画ストリーミングのサービス品質
- スピードテストおよびサーバー応答時間
統一されたモニタリングアーキテクチャで運用効率を向上
複数のタスクを遂行するために複数のアプリケーションを使用しなければならない場合、すぐに手際が悪くなります。 そのため、IxProbeは、Hawkeye Controllerとダッシュボードにシームレスに統合できるように設計されており、以下のことが可能です:
- すべてのデータを1つの便利な場所で監視
- 過去の指標やKPIで傾向を把握
- GUIによるデバイスのリモート管理/構成
すぐに稼動可能で、トラックロールが不要
何百ものブランチを扱っている場合、特にすべてのサイトに技術者を派遣する必要がある場合は、設置コストがすぐに増える可能性があります。
しかし、IxProbeの迅速でシンプルな導入により、安心できます。 インラインIP採用とオプションの事前構成の装備により、技術者でなくてもわずか2分で設置できます。 ブランチサイトにデバイスを送り、管理者がそれを接続するだけで、すぐに使用できます。
約束したものを提供していること、あるいは支払った対価を得ていることを証明
サービス保証の重要性はかつてないほど高まっています。 サービスプロバイダーとしては、有利なSLA保証を提供することができ、顧客としては、支払った分の速度が得られているかを検証することができます。 IxProbeは、インラインでブランチサイトに展開することで、以下のようなサービス保証に関するさまざまな分析を行うことができます:
- サービスの起動と立ち上げ
- サービスの検証とネットワークの準備態勢
- 継続的なSLAモニタリング
- 継続的なカスタマーエクスペリエンスのモニタリング
Keysight Hawkeye – 真実の源
リモートサイトのシンセティック・パフォーマンス・モニタリング
監視に関しては、ライブネットワークデータを受動的に待つだけでは十分ではありません。 サブスクライバーよりも先にコネクティビィティやパフォーマンスの問題を検出したい場合は、積極的に取り組む必要があります。
そのため、IxProbeは、キーサイト のアクティブ・ネットワーク・モニタリング・プラットフォーム、Hawkeyeにシームレスに統合できます。 シミュレートされたアプリケーショントラフィックのパルスをブランチサイトに持続的に送信することで、リンクが稼働しているかどうかだけでなく、依存しているアプリケーションをネットワークがサポートできるかどうかも知ることができます。
さらに、Hawkeyeの中央コントローラーには、データ(インラインおよびアクティブ)を監視し、大規模でデバイスを制御するための統合ダッシュボードが用意されています。
あらゆる種類のネットワーク・パフォーマンス・テスト、内蔵KPI、利用可能なエンドポイントなどについては、Hawkeyeの製品ページをご覧ください。
ラストマイルのモニタリング
サービスプロバイダーとエンタープライズが同様に直面する課題
ブランチサイトのモニタリングは重要ですが、思ったほど簡単ではありません。 サービスプロバイダーは、ラストマイルデリバリーのために同業他社と提携する場合が多いですが、可視性と制御を犠牲にして、自社の地理的範囲外の配信を行うことになります。
IxProbeは、サービスプロバイダーのケーブルモデム/NTUとクライアントのファイアウォール/ルーターの間に設置されるラストマイル用ソリューションです。 エッジサイトに直接アクセスすることで、ネットワークのパフォーマンスをエンドツーエンドで把握することができ、管理制御を提供します。
大規模環境での展開に対応
容易なOSSプロビジョニング設計
サービスプロバイダーとエンタープライズも同様に、スケーラビリティは非常に重要です。 ブランチサイトのSLAを監視するためには、何百台、何千台ものデバイスを使用する必要性が生じる可能性があります。 このような場合、最も回避したいのは展開が困難で、インストールにコストがかかるツールです。
IxProbeはスケーラビリティを考慮して作られています。 IxProbeは、既存のオペレーション・サポート・システム(OSS)に簡単に統合できるように設計されており、導入は迅速かつ簡単で、手間がかかりません。 必要なのは、構成済みのデバイスを倉庫から顧客のサイトへ発送し、ブランチ管理者に接続してもらうだけです。 コストのかかるトラックロールやオンサイトの技術者は必要ありません。
-
「このようなデバイスを探すのに2年を費やしました。 Ixia(現在はKeysightの一部)のおかげで、当社はラストマイルデリバリーを制御できるようになりました。」
フォーチュン50の通信事業者
注目のリソース
関連製品
ご要望、ご質問はございませんか。