お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N1966A Pulse I/O Adapter
Converts 15-pin D-sub pulse I/O on the PNA-X’s rear panel to the coaxial SMB male connectors for better connectivity
Converts 15-pin D-sub pulse I/O on the PNA-X’s rear panel to the coaxial SMB male connectors for better connectivity
HIGHLIGHTS
Keysight N1966AパルスI/Oアダプタは、PNA-Xのリア・パネルにある15ピンD-subパルスI/Oを同軸SMBオス型コネクタに変換します。IFゲート用入力(基準レシーバ1台、テスト・レシーバ4台用)、4つの内蔵パルス・ジェネレータのそれぞれからの出力、RF信号パルス変調ドライブ入力、内蔵パルス・ジェネレータのタイミング用のトリガ入力があります。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。