導入事例

AIには、妥当なエネルギー範囲内でコンピューティングリソースを拡張できるサーバーおよびネットワーク性能が求められます。キーサイトの260 GSa/s AWGと広帯域I/Q変調器を使用することで、このセットアップは複雑な信号処理補償なしに260 GBaudを達成し、2 Tbits/sを超える実効ビットレートを実現しました。

ノキア・ベル研究所 - キーサイト

260 GBaudの壁を打ち破る

Nokia Bell Labs 導入事例のハイライト

ネットワーク・イノベーションのリーダー

ノキアはネットワークイノベーションのリーダーであり、ノキアベル研究所はその研究活動の最前線に立っています。世界で最も影響力のある産業研究機関の一つとして、ノキアベル研究所は基礎科学と応用工学を組み合わせ、通信分野およびそれ以外の最も困難な課題のいくつかを解決しています。その活動は、ネットワーキングの未来を支える持続可能で影響力の大きいテクノロジーの構築に焦点を当てています。

波長ごとのデータ転送速度の拡張

帯域幅の需要が増加し続けるにつれて、ネットワークはコンポーネント数、コスト、電力を管理しながらデータ容量を増やすために、より高いシンボルレートへと進化しています。220 GBaudを超える速度では、2つのフロントエンドコンポーネントが主要な制約となります。それは、65 GHzを超える帯域幅で分解能と出力スイングのトレードオフが生じるDACと、極端な帯域幅をサポートする必要があるマッハツェンダー変調器(MZM)です。これらの制約に対処するには、従来、非線形DSPと最尤シーケンス推定(MLSE)が必要とされ、システムに大きな複雑さを加えていました。

高帯域幅信号の生成と変調

ノキアベル研究所はキーサイトと提携し、コヒーレント伝送を既存のシンボルレートの限界を超えて推進する方法を模索しました。キーサイトの260 GSa/s AWGと薄膜ニオブ酸リチウム(TFLN)I/Q変調器を使用し、チームは超広帯域幅信号を供給できるテストセットアップを構築しました。AWGとTFLN変調器の広帯域性能により、複雑な非線形DSPやMLSEを必要とせずに、大幅に高いシンボルレートでの動作が可能になりました。このアプローチは、高度なコヒーレントシステムにおけるフロントエンド帯域幅の制約を克服するための合理化された経路を提供しました。

2 Tbit/sを超える長距離通信の拡張

その結果、標準シングルモードファイバー100 kmで記録的な260 GBaud DP-QPSKコヒーレント伝送が実現され、波長あたり2 Tbit/sを超える長距離伝送をスケールアップする明確な道筋が示されました。非線形DSPとMLSEの必要性を排除することで、このアーキテクチャはシステム設計を簡素化し、効率を向上させます。この成果はまた、AI駆動のネットワーク需要が加速し続ける中で、エネルギー効率の高いトランスポンダーの重要性が高まっていることを強調しています。
ノキア・ベル研究所の上級研究員、ハイク・マルドヤン

「この成果は、波長あたり2 Tbit/sを超える長距離データ伝送システムを実現するための最初のマイルストーンです。トランスポンダのエネルギー効率の向上は、業界にとって常に課せられている課題です。」

Haïk Mardoyan
Nokia Bell Labs、シニア・リサーチ・サイエンティスト

関連リソースを探索

×

営業担当者からご連絡させていただきます。

*は必須項目です

ご希望の連絡手段を選択してください。*必須項目です。
ご希望の連絡方法は何ですか? ご登録のEメールアドレスの変更
ご希望の連絡方法は何ですか?

続行することにより、プライバシーポリシーにご同意頂いたものとみなします。 こちらのデータの利用方法については、キーサイトのプライバシーステートメントをご確認ください。キーサイトプライバシーステートメント にご同意頂いたものとみなします。また、弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

ありがとうございました。

営業担当者より近日中にご連絡いたします。