성공 사례

AI는 합리적인 에너지 범위 내에서 컴퓨팅 리소스를 확장하는 서버 및 네트워크 성능을 요구합니다. 키사이트 260 GSa/s AWG와 광대역 I/Q 변조기를 사용하여 이 설정은 복잡한 신호 처리 보상 없이 260 GBaud를 달성했으며, 2 Tbits/s 이상의 순 비트 전송률을 기록했습니다.

노키아 벨 연구소 - 키사이트

260 GBaud 장벽 돌파

Nokia Bell Labs 사례 연구 주요 내용

네트워크 혁신의 선두주자

노키아는 네트워크 혁신의 선두 주자이며, Nokia Bell Labs는 연구 노력의 최전선에 있습니다. 세계에서 가장 영향력 있는 산업 연구 기관 중 하나로서, Nokia Bell Labs는 기초 과학과 응용 공학을 결합하여 통신 및 그 이상의 가장 어려운 과제 중 일부를 해결합니다. 이들의 작업은 네트워킹의 미래를 지원하는 지속 가능하고 영향력 있는 기술을 구축하는 데 중점을 둡니다.

파장별 데이터 전송 속도 확장

대역폭 수요가 계속 증가함에 따라, 네트워크는 구성 요소 수, 비용 및 전력을 관리하면서 데이터 용량을 늘리기 위해 더 높은 심볼 속도로 진화하고 있습니다. 220 GBaud를 초과하는 속도에서 두 가지 프런트엔드 구성 요소가 주요 제약이 됩니다. 65 GHz 이상의 대역폭에서 해상도 및 출력 스윙 트레이드오프를 유발하는 DAC와 극단적인 대역폭을 지원해야 하는 Mach-Zehnder 변조기(MZM)가 그것입니다. 이러한 제약을 해결하려면 전통적으로 비선형 DSP 및 최대 우도 시퀀스 추정(MLSE)이 필요했으며, 이는 상당한 시스템 복잡성을 추가했습니다.

대역폭이 넓은 신호 생성 및 변조

Nokia Bell Labs는 키사이트와 협력하여 기존 심볼 속도 한계를 넘어 코히어런트 전송을 추진하는 방법을 탐색했습니다. 키사이트의 260 GSa/s AWG와 박막 리튬 나이오베이트(TFLN) I/Q 변조기를 사용하여 팀은 초광대역 신호를 제공할 수 있는 테스트 설정을 구축했습니다. AWG 및 TFLN 변조기의 고대역폭 성능은 복잡한 비선형 DSP 및 MLSE의 필요성을 피하면서 훨씬 더 높은 심볼 속도에서의 작동을 가능하게 했습니다. 이 접근 방식은 고급 코히어런트 시스템에서 프런트엔드 대역폭 제약을 극복하기 위한 간소화된 경로를 제공했습니다.

2 Tbit/s를 넘어선 장거리 전송 확장

그 결과는 100km의 표준 단일 모드 광섬유를 통한 기록적인 260 GBaud DP-QPSK 코히어런트 전송이었으며, 파장당 2 Tbit/s를 넘어 장거리 전송을 확장할 수 있는 명확한 경로를 보여주었습니다. 비선형 DSP 및 MLSE의 필요성을 제거함으로써 이 아키텍처는 효율성을 향상시키면서 시스템 설계를 단순화합니다. 이 성과는 또한 AI 기반 네트워크 수요가 계속 가속화됨에 따라 에너지 효율적인 트랜스폰더의 중요성이 커지고 있음을 강조합니다.
노키아 벨 연구소의 선임 연구원 하이크 마르도얀

“이번 성과는 파장당 2Tbit/s를 넘어서는 장거리 데이터 전송 시스템을 구축하기 위한 첫 번째 이정표입니다. 트랜스폰더의 에너지 효율을 높이는 것은 업계가 지속적으로 해결해야 할 과제입니다.”

Haïk Mardoyan
Nokia Bell Labs 선임 연구 과학자

관련 자료 살펴보기

×

판매 문의 부탁드립니다.

*필수 입력 항목

선호하는 연락 방식 선택*필수입력항목
선호하는 통신 방법은 무엇입니까? 이메일 변경하기
선호하는 통신 방법은 무엇입니까?

[키사이트 개인정보 수집 및 이용]
 1. 개인정보 수집 및 이용 동의
 2. 키사이트 파트너 업무 위탁 동의
 3. 키사이트 해외 본사 및 지사 제공 동의

"제출"을 클릭하시면 개인정보 수집 및 이용에 동의한 것으로 간주합니다. 보다 자세한 내용은 홈페이지 하단의 개인정보본호정책 을 참조하시기 바랍니다.

감사합니다!

영업 담당자가 곧 연락드릴 것입니다.