História de sucesso

A IA exige um desempenho de servidor e rede capaz de dimensionar os recursos computacionais dentro de limites energéticos razoáveis. Utilizando o gerador de ondas arbitrárias (AWG) de 260 GSa/s da Keysight e um modulador I/Q de ampla largura de banda, essa configuração atingiu 260 GBaud sem compensação complexa de processamento de sinal e taxas de bits líquidas superiores a 2 Tbits/s.

Nokia Bell Labs - Keysight

Ultrapassando a barreira dos 260 GBaud

Destaques do estudo de caso da Nokia Bell Labs

Líder em inovação em redes

A Nokia é líder em inovação em redes, com o Nokia Bell Labs na vanguarda de seus esforços de pesquisa. Como uma das instituições de pesquisa industrial mais influentes do mundo, o Nokia Bell Labs combina ciência fundamental com engenharia aplicada para resolver alguns dos desafios mais complexos no campo das comunicações e em outras áreas. Seu trabalho se concentra no desenvolvimento de tecnologias sustentáveis e de alto impacto que sustentam o futuro das redes.

Escalonamento das taxas de dados por comprimento de onda

À medida que a demanda por largura de banda continua a crescer, as redes estão evoluindo para taxas de símbolos mais altas, a fim de aumentar a capacidade de dados e, ao mesmo tempo, controlar o número de componentes, o custo e o consumo de energia. Em velocidades superiores a 220 GBaud, dois componentes front-end tornam-se restrições fundamentais: o DAC, onde a largura de banda acima de 65 GHz introduz compromissos entre resolução e amplitude de saída, e o modulador Mach-Zehnder (MZM), que deve suportar largura de banda extrema. Tradicionalmente, lidar com essas restrições exigia DSP não linear e estimativa de sequência de máxima verossimilhança (MLSE), o que aumentava significativamente a complexidade do sistema.

Geração e modulação de sinais de alta largura de banda

A Nokia Bell Labs fez uma parceria com a Keysight para explorar como ampliar a transmissão coerente além dos limites atuais de taxa de símbolos. Utilizando o gerador de ondas arbitrárias (AWG) de 260 GSa/s da Keysight e um modulador I/Q de niobato de lítio de película fina (TFLN), a equipe construiu uma configuração de teste capaz de gerar sinais de largura de banda ultra-ampla. O desempenho de alta largura de banda do AWG e do modulador TFLN permitiu a operação em taxas de símbolos significativamente mais altas, evitando a necessidade de DSP não linear complexo e MLSE. Essa abordagem proporcionou um caminho simplificado para superar as restrições de largura de banda do front-end em sistemas coerentes avançados.

Ampliando a capacidade de longa distância para além de 2 Tbit/s

O resultado foi uma transmissão coerente recorde de 260 GBaud em DP-QPSK ao longo de 100 km de fibra monomodo padrão, demonstrando um caminho claro para ampliar o transporte de longa distância para além de 2 Tbit/s por comprimento de onda. Ao eliminar a necessidade de DSP não linear e MLSE, a arquitetura simplifica o projeto do sistema e, ao mesmo tempo, melhora a eficiência. Essa conquista também ressalta a crescente importância dos transponders energeticamente eficientes, à medida que as demandas das redes impulsionadas pela IA continuam a se intensificar.
Haïk Mardoyan, pesquisador sênior da Nokia Bell Labs

“Este resultado é um primeiro marco para ampliar os sistemas de transporte de dados de longa distância para além de 2 Tbit/s por comprimento de onda. Melhorar a eficiência energética dos transponders é um desafio constante para o setor.”

Haïk Mardoyan
Pesquisador sênior da Nokia Bell Labs

Explore recursos relacionados

×

Por favor, peça a um vendedor para entrar em contato comigo.

*Indica campo obrigatório

Selecione um método de comunicação preferencial*Campo Obrigatório
Método preferido de comunicação? Mudar o e-mail?
Método preferido de comunicação?

Ao continuar, você está fornecendo seus dados pessoais à Keysight. Consulte a Declaração de Privacidade da Keysight para obter informações sobre como usamos esses dados.

Obrigado

Um representante de vendas entrará em contato com você em breve.