お気に入りに追加しました
お気に入りから削除しました
PathWave Manufacturing Analyticsによる廃棄 ボードの特定
電子機器の製造では、1 枚から数枚の電子ボードを廃棄することがよくありました。廃棄品は、製造工程の中で使用できない、または修理できないと判断された製品であるため、廃棄食品と同様に、捨てるか、原材料としてリサイクルする必要があります。電子ボードの製造を委託しているエンドユーザーや OEM は、委託製造業者(CM)から廃棄費用を請求されますが、それがどこから発生したのか、なぜそうなのか、どのように改善するのかについては可視化されていません。何らかの分析を活用しなければ、廃棄の根本原因を特定することはできません。「廃棄品を所有する人はいない」と言う人もいるかもしれません。対価を払えばいいだけです。このアプリケーションでは、廃棄電子ボードを特定する工程を自動化して、不良ボードに共通する問題を解析する方法について説明します。