Zu den Favoriten hinzugefügt
Aus den Favoriten entfernt
Vereinfachen Sie Regressionstests mit der IxLoad RESTful API.
Automatisierung steigert die Arbeitseffizienz. Das gilt auch für Tests. Höchste Effizienz wird erreicht, wenn Tests automatisch und mit minimalem Aufwand für Testingenieure ausgeführt werden. Es macht zwar Spaß, Testkonfigurationen über die Benutzeroberfläche von Keysight IxLoad zu bearbeiten und deren Leistungsfähigkeit zu erleben, doch noch besser ist es, wenn das Tool automatisiert arbeitet. Eine breite Palette an Automatisierungsfunktionen, darunter Assistenten zur Unterstützung und Anleitung bei der Testkonfiguration, integrierte Benchmarking- und Leistungsoptimierungsmechanismen sowie APIs, steuern IxLoad in verschiedenen Automatisierungsumgebungen. Jede Methode deckt einen wichtigen Anwendungsfall ab, aber in diesem Blog konzentrieren wir uns darauf, wie die Testkonfiguration und -ausführung von IxLoad mithilfe der RESTful-API erfolgen kann.