Choose a country or area to see content specific to your location
국가 또는 지역 확인
확인해 주십시오.
관련 가격, 특별 행사, 이벤트 및 연락처 정보에 액세스하려면 국가를 확인하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
랙 공간 1U당 4개의 채널, 최대 1 GHz 대역폭, 그리고 다중 오실로스코프 동기화 기능을 제공합니다.
강력한 독립형 설계 환경을 통해 복잡한 3D 상호 연결 아키텍처를 설계, 모델링 및 검증하십시오.
차세대 I/O, 메모리, 패브릭 인터페이스 전반에서 송신기 및 수신기 검증을 자동화합니다.
트랜시버에서 인터커넥트에 이르는 AI 규모 워크로드에 대한 1.6T 네트워크 안정성을 강화합니다.
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
추가 메모리 및 스토리지를 갖춘 이 강화된 NPB는 키사이트의 AI 보안 및 성능 모니터링 소프트웨어와 AI 스택을 실행합니다.
IC 설계, 검증, 웨이퍼 테스트, 포토닉스에 이르는 종단간 워크플로를 살펴보세요.
키사이트 장비를 위해 설계된 정밀 액세서리를 사용하여 정확도와 성능을 극대화하십시오.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
엔지니어가 즉시 적용할 수 있는 시스템 설계, 테스트 방법 및 생산 워크플로를 가르치는 실습 부트캠프.
학습 허브
AI 시스템 및 네트워크 설계, 검증, 확장을 위한 방법론, 테스트 전략, 기술 리소스를 살펴보십시오.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
혁신의 모든 단계를 가속화할 수 있는 서비스를 살펴보세요.
학습 리소스
IxLoad 무선
IxLoad Wireless는 LTE 노드 및 인터페이스의 모든 측면에 대한 포괄적인 성능 테스트를 위한 강력하고 사용하기 쉬운 솔루션입니다. IxLoad의 실제 가입자 모델링을 사용하면 테스터는 프로토콜 전문가가 아니어도 현실적인 테스트 시나리오를 개발할 수 있습니다. 단일 애플리케이션에서 사용자는 용량 테스트를 수행하고, 디바이스의 처리량을 자세히 확인하며, 음성 및 비디오 품질을 측정하고, 다양한 모빌리티 시나리오를 모델링하는 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.
IxLoad 가상 에디션(VE)
IxLoad VE는 물리적 및 가상 네트워크에서 사용자 QoE(체감 품질)를 검증하기 위한 포괄적인 기능 및 성능 테스트를 제공합니다.
IxLoad — 음성 테스트 솔루션
IxLoad는 종단 간 음성 전달 아키텍처를 검증하기 위한 VoIP 플랫폼의 실제 부하 테스트를 위한 업계에서 가장 확장 가능하고 유연한 솔루션입니다. 동적 통화 흐름으로 수천 개의 사용자 세션을 에뮬레이션하고 실시간 음성 품질을 측정합니다.
IxLoad – 비디오 테스트 솔루션
IxLoad는 OTT(Over The Top), VoD(Video on Demand), IPTV 미디어 및 캐시 플랫폼의 실제와 같은 부하 테스트를 위한 업계에서 가장 확장 가능하고 유연한 솔루션을 제공하여 종단 간 비디오 전송 아키텍처를 검증합니다.
IxLoad Data 테스트 솔루션
키사이트의 IxLoad 데이터 테스트 솔루션은 고성능 애플리케이션 인식 디바이스 및 네트워크 테스트를 위한 업계에서 가장 확장 가능하고 유연한 솔루션을 제공합니다.
IxLoad - Wireless XAir2
IxLoad 개요 — 컨버지드 멀티플레이 서비스 검증
IxLoad는 사용자 QoE(체감 품질) 검증을 위한 포괄적인 성능 테스트를 제공합니다. IxLoad는 웹, 비디오, 음성, 스토리지, VPN, 무선, 인프라 및 캡슐화/보안 프로토콜을 에뮬레이션하여 실제와 같은 시나리오를 생성합니다.
IxLoad 화면 클립 3
IxLoad 사용자 인터페이스 및 메뉴의 화면 캡처 영상
IxLoad 스크린 클립 1
IxLoad 화면 클립 2
IxLoad 9.00 - GRE
GRE를 사용하여 IPv4 네트워크를 통해 IPv6 트래픽을 터널링하는 방법 데모
IxLoad® — IPSEC 및 네트워크 액세스 테스트 솔루션
IxLoad 네트워크 액세스 및 VPN 테스트 솔루션은 동적 인터페이스 동작을 포함하는 풍부한 에뮬레이션 세트를 제공하여 애플리케이션 인식 디바이스를 테스트할 때 가입자 및 네트워크 현실성에 새로운 차원을 더합니다.
LTE 액세스를 위한 IxLoad 소개
IxLoad Access는 Ixia의 새로운 무선 테스트 솔루션으로, 장비 공급업체와 통신 사업자가 LTE eNodeB 테스트를 수행하기 위한 이상적인 솔루션을 제공합니다.
IxLoad RESTful API를 사용한 회귀 테스트 간소화
자동화는 작업을 더욱 효율적으로 만듭니다. 이는 테스트에도 적용됩니다. 최고의 효율성은 테스트 엔지니어의 개입을 최소화하면서 테스트가 자동으로 실행될 때 발생합니다. 키사이트의 IxLoad UI에서 테스트 구성을 편집하고 그 강력함을 느끼는 것도 좋지만, 툴이 자동화된 방식으로 작동하도록 하는 것이 훨씬 더 좋습니다. 테스트 구성 설계 프로세스를 돕거나 안내하는 마법사, 임베디드 벤치마킹 및 최대 성능 탐색 메커니즘, 그리고 다양한 자동화 환경에서 IxLoad를 제어하는 API를 포함한 광범위한 자동화 기능이 제공됩니다. 각 방법은 중요한 사용 사례를 다루지만, 이 블로그에서는 RESTful API를 사용하여 IxLoad 테스트 구성 및 테스트 실행을 수행하는 방법에 중점을 둘 것입니다.
Microsoft® Azure의 IxLoad® — 클라우드 애플리케이션 성능 테스트
IxLoad 및 공용 클라우드 리소스를 사용하여 공용 클라우드 애플리케이션 성능 테스트를 가속화하십시오.
IxLoad Virtual Edition(VE) 9.10 릴리스는 퍼블릭 클라우드 테스트 준비를 가속화하기 위한 더 많은 리소스를 제공합니다.
BreakingPoint, CyPerf 및 IxLoad를 통한 통합 애플리케이션 및 네트워크 보안 테스트, 이제 키사이트의 플래그십 APS-100/400GE 시리즈 플랫폼에서 사용 가능
BreakingPoint 10.70, CyPerf 6.0 및 IxLoad 10.70 출시와 함께 통합 애플리케이션 및 네트워크 보안 테스트가 이제 키사이트의 플래그십 APS-100/400GE 시리즈 플랫폼에서 제공됩니다.
데이터 센터 스토리지 100GE 테스트 부하 모듈
키사이트의 데이터 센터 스토리지 100GE 테스트 부하 모듈은 제어되고 반복적인 방식으로 라인 속도에서 사실적인 RoCEv2 트래픽을 생성합니다. 이를 통해 사용자는 다양한 스토리지 워크로드의 성능 및 지연 시간 영향을 특성화하고 네트워크 혼잡을 극복하기 위해 스위칭 패브릭 파라미터를 조정할 수 있습니다.
음성 서비스 보증
지연 및 지터 완화를 위해 서비스 제공업체는 끊임없이 변화하는 트래픽 패턴의 실제 통화 흐름 특성이 음성 서비스에 미치는 영향을 측정할 수 있는 기능이 필요합니다. 하지만 네트워크가 복잡하고 최종 사용자 장비에 테스트 프로브를 배치할 수 있는 방법이 없는 경우가 많기 때문에 대규모 분산 네트워크에서 사용자 경험을 검증하는 것은 어렵습니다. 이 문서를 열어 퍼블릭 클라우드에 배포된 Ixia IxLoad 테스트 엔드포인트가 간단한 사용자 인터페이스(UI)를 통해 자동화된 평가를 가능하게 하여, 운영 관리자에게 음성 서비스 품질에 대한 실행 가능한 정보에 대한 즉각적인 통찰력을 제공하는 방법을 알아보십시오.
NGY 10GE FUSION 부하 모듈
Ixia의 10기가비트 이더넷(10GE) NGY 로드 모듈의 아키텍처적 혁신은 업계 최고의 고밀도, 합리적인 가격의 레이어 2-7, 10GE IP 테스트 솔루션을 제공합니다. FUSION 지원 NGY 로드 모듈은 IxN2X 애플리케이션뿐만 아니라 IxNetwork, IxLoad 및 기타 Ixia 애플리케이션도 실행할 수 있습니다. 이 전례 없는 크로스 플랫폼 호환성은 고밀도 플랫폼에서 Ixia 애플리케이션과 IxN2X 애플리케이션을 모두 지원함으로써 기존 IxN2X 사용자에게 특별한 가치 제안을 제공합니다. 또한, 현재 IxN2X 및 Ixia 섀시 플랫폼을 사용하는 사용자 기반이 양쪽에서 하드웨어를 활용할 수 있도록 합니다. IxNetwork, IxLoad 및 기타 Ixia 애플리케이션과 함께 IxN2X는 광범위한 프로토콜 및 애플리케이션 테스트를 지원합니다.
무엇을 찾고 있습니까?