オンデマンド
低空経済は「概念」から「現実」へと移行しています。2024年には、中国の低空経済関連市場規模は1,000億元を突破し、今後5年間で年平均成長率が25%を超えると予測されています。この機会の裏側では、「違法飛行」や「無秩序飛行」といった現象が、産業の健全な発展を妨げる問題となっています。そのため、航空機の通信リンクの安定性と高速インターフェースの信頼性が極めて重要です。
“通信链路若出现信号干扰、射频指标不达标,可能导致飞行器失控;高速接口(如 MIPI/DDR/PCIE)若存在信号完整性问题,会直接影响数据处理、图像传输效率,甚至引发安全事故。”
このライブウェビナーに登録して、低空技術の優位性を確保し、この好機における重要な学習機会を逃さないでください!
企業幹部、技術研究開発担当者、ワイヤレス技術エンジニアなど
何をお探しですか?