Sob demanda

【直播】从标准到实战!低空飞行器通信链路及高速接口测试

October 4, 2023

Data

10:00AM - 12:30 PM PT

Hora

2 horas

Duração

Virtual

Localização

Registre-se agora

Sobre este evento

A economia de baixa altitude está passando de “conceito” para “realidade” — em 2024, o tamanho do mercado relacionado à economia de baixa altitude em nosso país ultrapassou os 100 bilhões de yuans, com uma taxa de crescimento composta prevista para os próximos cinco anos superior a 25%. Por trás dessa oportunidade, os fenômenos de “voos ilegais” e “voos descontrolados” tornaram-se um problema que impede o desenvolvimento saudável da indústria. Portanto, a estabilidade do link de comunicação da aeronave e a confiabilidade da interface de alta velocidade são extremamente importantes:

 

“Se ocorrer interferência de sinal na ligação de comunicação ou se os indicadores de radiofrequência não estiverem em conformidade com os padrões, isso poderá causar a perda de controle da aeronave. Se houver problemas de integridade do sinal em interfaces de alta velocidade (como MIPI/DDR/PCIE), isso afetará diretamente o processamento de dados e a eficiência da transmissão de imagens, podendo até mesmo causar acidentes de segurança.”

 

Inscreva-se nesta transmissão ao vivo para garantir sua vantagem competitiva em tecnologia de baixa altitude. Não perca esta oportunidade única de aprendizado!

Quem deve participar desse evento?


企业高管,技术研发人员,无线技术工程师等

October 4, 2023

Data

10:00AM PT

Hora

90

Duração

Virtual

Localização

Registre-se agora