オンデマンド

【直播】液冷服务器信号完整性及冷却液关键电参数测试

October 4, 2023

日付

午前10時~午後12時30分(太平洋時間)

時間

2 時間

間隔

オンライン

場所

今すぐ登録

このイベントについて

AI太热热热热了。

 

これは技術発展の熱だけでなく、インフラストラクチャラックの熱も意味します。

 

現在、GPUボードの消費電力は約1200W~1400Wですが、サーバーラックの消費電力は120kW以上に達し、将来的には600KWを超える可能性もあります。

 

これはサーバーの放熱に大きな課題を提起しており、現在の業界では放熱方法が従来の「空冷」から「液冷」へと移行しつつあります。

 

Open Compute Project(OCP)は、液冷サーバーの冷却液に対し、誘電強度、誘電率(DK)、誘電正接(Df)、体積抵抗率などのパラメータ要件を定めています。これらの要件を満たさない場合、高速信号伝送におけるビットエラーレートの増加などの問題が発生する可能性があります。

 

コンピューティング産業の発展を支援するため、Keysight TechnologiesはKAI (Keysight AI) テストソリューションを発表しました。今回のオンラインセミナーでは、液冷サーバーの開発状況、高周波高速デジタル伝送における信号完全性、およびOCP標準における液冷液の主要パラメータテストについて、関連するエンジニアと議論し、テストにおける技術的な問題を解決します。

 

內容介紹:

1)人工知能および高速デジタルコンピューティングインターフェース(PCIe/DDR/CXLなど)の技術開発

 

2)液冷データセンター開発の概要および主要技術ロードマップの分析

 

3)液冷サービス器信号完整性及冷却液关键电参数测试方案、挑战与应对策略

このイベントに参加すべき人は?


企業幹部、技術研究開発担当者、ワイヤレス技術エンジニアなど

October 4, 2023

日付

午前10時(太平洋時間)

時間

90

間隔

オンライン

場所

今すぐ登録