온디맨드
AI太热热热热了。
이는 기술 발전의 열기뿐만 아니라 인프라 캐비닛의 열기를 의미합니다.
현재 GPU 보드 하나의 전력 소비량은 약 1200W-1400W이며, 서버 랙의 전력 소비량은 120kW 이상에 달할 수 있고, 미래에는 600KW를 초과할 수도 있습니다.
이는 서버 냉각에 막대한 과제를 제기하며, 현재 업계는 기존의 "공랭식" 냉각 방식에서 "액랭식"으로 전환하고 있습니다.
开放计算项目(Open Compute Project,简称OCP)对液冷服务器的冷却液提出了参数要求:具体包括介电强度、介电常数(DK)、介质损耗因子(Df)、体积电阻率等参数,如果不满足要求可能导致高速信号传输错码率高等问题。
컴퓨팅 산업 발전을 지원하기 위해 키사이트테크놀로지스는 KAI(Keysight AI) 테스트 솔루션을 출시했습니다. 그리고 이번 온라인 세미나를 통해 액체 냉각 서버의 개발 현황, 고주파 고속 디지털 전송의 신호 무결성, OCP 표준 하의 액체 냉각액 핵심 파라미터 테스트에 대해 관련 엔지니어들과 논의하고 테스트 중 발생하는 기술적 문제를 해결합니다.
内容介绍:
1) 인공지능 및 고속 디지털 컴퓨팅 인터페이스(PCIe/DDR/CXL 등) 기술 개발
2)液冷数据中心发展概况及主要技术路线解析
3) 액체 냉각 서버 신호 무결성 및 냉각수 핵심 전기 파라미터 테스트 솔루션, 과제 및 대응 전략
企业高管,技术研发人员,无线技术工程师等
무엇을 찾고 있습니까?