On-Demand
AI太热热热热了。
这不仅是说技术发展的热度,也是说基础设施机柜的热度。
目前,一个GPU板卡的功耗约 1200W-1400W,而服务器机柜功耗可以达到 120kW 以上,未来甚至可以突破600KW。
这为服务器的散热提出了巨大的挑战,而目前行业也在将散热方式从传统的“风冷”向“液冷”转变。
开放计算项目(Open Compute Project,简称OCP)对液冷服务器的冷却液提出了参数要求:具体包括介电强度、介电常数(DK)、介质损耗因子(Df)、体积电阻率等参数,如果不满足要求可能导致高速信号传输误码率高等问题。
为助力算力产业发展,是德科技推出了KAI(Kesysight AI)测试方案,并通过此次在线研讨会针对液冷服务器的发展情况、高频高速数字传输的信号完整性,以及OCP标准下液冷液的关键参数测试,与相关从业工程师进行探讨,解决测试中的技术问题。
内容介绍:
1)人工智能及高速数字计算接口(PCIe/DDR/CXL等)技术发展
2)液冷数据中心发展概况及主要技术路线解析
3)液冷服务器信号完整性及冷却液关键电参数测试方案、挑战与应对策略
企业高管,技术研发人员,无线技术工程师等
What are you looking for?