オンデマンド
ワイヤレス医療機器がますます混雑するRF環境で動作するにつれて、エンジニアリングチームは、設計サイクルの初期段階から全体にわたって、共存性能を評価するための再現性のある標準に準拠した方法を必要としています。後期段階またはアドホックなテストは、多くの場合、可視性を制限し、手戻りを増加させ、規制審査を複雑にします。
このウェビナーでは、自動ワイヤレス共存テストがANSI C63.27に準拠した一貫した検証をどのようにサポートするかについて焦点を当てます。Tier 1、Tier 2、Tier 3評価のための実用的なテストワークフローを順に説明し、マルチチャネル干渉信号発生が実際のRF条件をエミュレートし、設計イテレーション全体で再現性を向上させる方法についても解説します。
キーサイトのワイヤレス共存テストソリューションのライブデモンストレーションにご参加いただき、これらのワークフローがラボ環境でどのように適用され、設計上の決定と規制への対応をサポートするデータを生成するかをご覧ください。
このウェビナーは、医療機器の研究開発、テスト、検証エンジニア、およびワイヤレス対応製品を担当する規制およびコンプライアンスチームに最適です。また、開発リスクの低減、コンプライアンスまでの時間の短縮、および自動化によるラボ効率の向上を目指すエンジニアリングマネージャーや品質リーダーにとっても価値があります。
何をお探しですか?